Genişleyen Thin Client Ailesi Tesis Genelinde Esnekliği Artırıyor

Rockwell Automation’ın VersaView 5200 thin client portföyü aygıt ve kullanıcı yönetimini kolaylaştırıyor.

Bir üretim katında birçok ekranda çok fazla uygulama olması nedeniyle, üreticiler çok sayıda içerik kaynağını yönetmekte zorlanıyor. Rockwell Automation’ın ThinManager yazılımı kullanan Allen-Bradley VersaView 5200 thin clients ailesi, üreticilerin uygulamalarını daha kolay yönetebilmesini sağlıyor. 

Yüksek çözünürlükteki görsel için lütfen görselin üzerine tıklayınız.

Rockwell Automation ürün müdürü Matt Hansen, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “VersaView 5200 portföyüne eklenen son thin client seçenekleri, son kullanıcıların ihtiyaçlarına göre değişen farklı çözünürlük seçeneklerinde, tekli veya çoklu ekran seçmelerine olanak sağlıyor. ThinManager yazılımının gücünü kullanan müşterilerimiz artık thin client donanımlarını özel uygulama ihtiyaçlarına tam uygun hale getirebiliyor.

Genişleyen VersaView 5200 portföyü beş yeni seçenek sunuyor: tekli ekran, dual ekran, dual 4K ekran, çoklu 4K ekran ve entegre ekran. Çoklu 4K ekran yedi ekran seçeneğiyle sektörde bir ilk ve sadece ThinManager yazılımı tarafından destekleniyor.

Yeni terminal işlemcilerin her biri eşsiz faydalar sunuyor. Tekil ekran tek bir DisplayPort video çıkışı ile kompakt bir yapıda. Dual 4K ekran, daha zorlu uygulamalar için yüksek performanslı dört çekirdekli Intel Atom CPU’ya sahip. Çoklu 4K ekran ise çoklu ekran gerektiren uygulamalar için yüksek performanslı dört çekirdekli i5 CPU içeriyor.

VersaView 5200 ekransız thin client seçenekleri ise VersaView 5100 monitörlerle kullanılmak için ideal. Bu iki parçalı çözüm monitörü ve bağlı programı birbirinden ayırarak bağımsız şekilde yerleştirilebilmelerine olanak sağlıyor.

VersaView 5200 thin client sadece ThinManager yazılımı tarafından desteklenecek şekilde tasarlanmıştır. Yazılım, modern endüstriyel otomasyonun her alanında içerik ve görüntülemeyi tek bir merkezden yönetir. Tüm aygıt ve kullanıcı yönetimini basitleştirerek arıza ve bakım sürelerini azaltır. Rockwell Automation’ın lokasyon-bazlı Relevance teknolojisi rol ve lokasyona göre hedeflenen içerik sağlar.

ThinManager yazılımı ile kullanıldığında, VersaView 5200 thin client fişe takılır takılmız veri almaya başlar. Aygıt konfigürasyonuna gerek yoktur ve bu da aygıt değişimini çok hızlandırır. Hassas verinin korunması için veriler bir sunucuda depolanır. Ayrıca ThinManager yazılımı, biyometrik kimlik doğrulama ve parmak izi tarama gibi çok faktörlü kimlik doğrulama seçenekleri sağlar.

Rockwell Automation Hakkında

Dünyanın endüstriyel otomasyon ve bilgiye adanmış en büyük şirketi olan Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), müşterilerini daha üretken ve dünyayı daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Milwaukee, Wisconsin (ABD) merkezli Rockwell Automation'un 80'den fazla ülkede müşterilere hizmet veren yaklaşık 23.000 çalışanı bulunmaktadır.

Medya İletişim

Çınar Ergin
Hülya Kalyoncu

Automation Today

Rockwell Automation ve iş ortaklarımız; otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, hayata geçirmeye ve desteklemeye yardımcı olmaya yönelik eşsiz bir bilgi birikimi sunar.

Abone olun

Teknoloji trendleri ve çözümleri hakkında en son haberleri Rockwell Automation’dan alın.