Rockwell Automation ISA Küresel Siber Güvenlik Birliği’nin Kurucu Üyesi Oldu

Küresel Siber Güvenlik Birliği, imalat ve kritik altyapı sektörlerinde siber güvenlik konusunda hazır olma halini ve farkındalığı geliştirmek için kuruldu.

Üretim tesisleri farklı satıcılara ait yüzlerce veya binlerce teknoloji barındırır. Ve siber güvenlik tehditlerinin ticari sırları çalmak, üretimi durdurmak veya çalışanlara zarar vermek için bunlardan sadece birini istismar etmesi yeterlidir. Bugünün karmaşık ve sıklıkla da kırılgan olan üretim operasyonlarının güvenliğini daha iyi sağlayabilmek için ISA Küresel Siber Güvenlik Birliği, Rockwell Automation’ın birliğe kurucu üye olarak katıldığını duyurdu.

Yüksek çözünürlükteki görsel için lütfen görselin üzerine tıklayınız.

Birlik sektör ve kamu kurumlarının ve endüstriyel operasyonların güvenliğine katkı sağlayan diğer kuruluşların oluşturduğu bir koalisyondur. Birliğin amaçlarından bazıları şöyle:

  • ISA/IEC 62443 standartlarının yayılmasını ve kullanımını hızlandırmak
  • Yetkin ve siber-farkında işgücü yetiştirmek
  • Uyum ve önleme girişimlerini optimize etmek

Rockwell Automation Ürün Güvenliği Direktörü Megan Samford, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Sektör olarak birlikte çalışmamız gerekiyor çünkü birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış demektir.  Benzer partnerler ve rakiplerle birlikte çalışarak operasyonlarımızın güvenliğini artıracak ortak çözümler geliştirebiliriz. Yetkin işgücü açığı gibi güvenliği doğrudan etkileyen sorunları birlikte çözebiliriz. Ayrıca müşterilerimizi de bu çabalarımızda bize katılmaya teşvik ediyoruz. Çünkü korumak için çalıştığımız onların operasyonları ve duymak istediğimiz onların sesi.”

Rockwell Automation CEO’su Blake Moret ise şu açıklamayı yaptı: “Siber güvenlik dijital dönüşüm için hayati önem taşıyor. Sadece bilginin ve fikri mülkiyetin korunması için değil, fiziksel varlıkların ve çevrenin, çalışanların güvenliğinin korunması için de bunun büyük önemi var. Küresel Siber Güvenlik Birliği ile işbirliğimiz müşterilerimizin risklerini belirleyip azaltması için sarfettiğimiz önemli çabalardan bir diğeri.”

ISA otomasyon ve kontrol sistem uygulamaları için tüm dünyada kabul edilen tek güvenlik standardı ISA/IEC 62443’ü geliştirdi. Rockwell Automation, güvenliği ürünlerinin yaşam döngüsünün içine gömülü tasarlarken kullandığı Güvenlik Geliştirme Yaşam Döngüsü (Security Development Lifecycle) için ISA/IEC 62443-4-1 sertifikasını aldı. Şirket ayrıca yakın bir tarihte ISA/IEC 62443-4-2 sertifikası alan ilk endüstriyel kontrolörünü tanıttı.

Şirketler Küresel Siber Güvenlik Birliği’ne buradan katılabilir.

ISA hakkında

Uluslararası Otomasyon Derneği (www.isa.org) sektör genelinde ve kritik altyapılarda kullanılan modern otomasyon ve kontrol sistemlerinin yönetim, güvenlik ve siber güvenliğini geliştirmek için mühendislik ve teknolojiler uygulayan şirketler için standartları belirleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 1945 yılında kurulan ISA dünya genelinde yaygın olarak kullanılan küresel standartlar geliştirir, sektör profesyonellerine sertifika verir, eğitim ve kurslar verir, kitaplar ve teknik makaleler yayınlar, konferans ve fuarlara ev sahipliği yapar ve dünya genelindeki 40 bin kadar üyesi ve 400 bin müşteriye network ve kariyer gelişim programları sağlar.

Rockwell Automation Hakkında

Dünyanın endüstriyel otomasyon ve bilgiye adanmış en büyük şirketi olan Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), müşterilerini daha üretken ve dünyayı daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Milwaukee, Wisconsin (ABD) merkezli Rockwell Automation'un 80'den fazla ülkede müşterilere hizmet veren yaklaşık 22.000 çalışanı bulunmaktadır.

Medya İletişim

Çınar Ergin
Hülya Kalyoncu

Automation Today

Rockwell Automation ve iş ortaklarımız; otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, hayata geçirmeye ve desteklemeye yardımcı olmaya yönelik eşsiz bir bilgi birikimi sunar.

Abone olun

Teknoloji trendleri ve çözümleri hakkında en son haberleri Rockwell Automation’dan alın.