Lonza İlaç Sektörü Operasyonlarının Dijital Dönüşümü İçin Rockwell Automation’ı seçti

Lonza son teknoloji kapsüllerin kesintisiz üretiminin kağıtsız hale gelmesi ve hızlanması için FactoryTalk InnovationSuite ile birlikte PharmaSuite MES yazılımını da kullanacak.

Lonza ilaç kapsülleri üreten dokuz eski Capsugel tesisine dijital fabrika getirme stratejik vizyonunun anahtar teslimi uygulaması için Rockwell Automation'ı seçti. 1897'de İsviçre’de kurulan dijital 15 bin 500 çalışanlı şirket, üretim ortamlarındaki işlemleri dijitalleştirmek için Rockwell Automation’ın PharmaSuite Manufacturing Execution System (MES) yazılımını seçti. Çözüm, özellikle talep üzerine üretim için tam zamanında siparişlerin yüksek hacimli dönemlerinde aksaklıkların önlenmesi ve yeni bir operasyonel verimlilik çağında kullanılmaya yardımcı olacak şekilde tasarlandı

Yüksek çözünürlükteki görsel için lütfen görselin üzerine tıklayınız.

Rockwell Automation, dünyadaki en büyük 10 yaşam bilimi şirketine tümüyle otomatik, yüksek hızlı üretim ortamları için ölçeklendirilebilir dijital dönüşüm, endüstriyel analitik ve IoT çözümleri konularında hizmet veriyor. Dokuz tesiste bu yazılımın kullanılması, dünya genelinde 1.500 çalışana, bir üst seviye verimlilik ve kaliteye ulaşmak için operasyonel teknoloji merkezli araçlar sağlayacak.

Rockwell Automation Kurumsal Hesaplar ve Yazılım Başkan Yardımcısı John Genovesi, “Dijital dönüşüm, dünya genelinde ilaç şirketlerine üst düzey operasyonel verimlilik, kalite, süreç otomasyonu ve çalışan verimliliği getiriyor” dedi ve şöyle devam etti: Rockwell Automation’ın yazılım çözümlerini kullanarak, ürünlerini, operasyonlarını ve işgücünü maksimum potansiyellerine doğru geliştiren Lonza ile birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz.”

Lonza, ürünü ayrı ayrı kapsül kartonuna kadar daha iyi izleyebilmek ve performans ve üretimle ilgili içgörüler elde etmek için FactoryTalk InnovationSuite yazılımı ile birlikte PharmaSuite MES yazılımını da kullanacak. SAP ve PharmaSuite MES'in ayrılması küresel bir ERP arızası veya bakım ihtiyacı durumunda iş akışlarını güçlendirerek ve gerekli bilgileri toplayarak aksaklıklardan kaçınmaya yardımcı olacak.

Rockwell Automation’ın yazılım çözümleri, kurumların operasyonlarını dijital çağ için sürekli olarak optimize etmelerine yardımcı olur. Şirket şu anda ilaç üretiminin öncüsü konumundaki faaliyetlerini sürdürmesi için Lonza ile bir inovasyon programı üzerinde çalışıyor.

Rockwell Automation Hakkında

Dünyanın endüstriyel otomasyon ve bilgiye adanmış en büyük şirketi olan Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), müşterilerini daha üretken ve dünyayı daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Milwaukee, Wisconsin (ABD) merkezli Rockwell Automation'un 80'den fazla ülkede müşterilere hizmet veren yaklaşık 23.000 çalışanı bulunmaktadır.

Medya İletişim

Çınar Ergin
Hülya Kalyoncu

Automation Today

Rockwell Automation ve iş ortaklarımız; otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, hayata geçirmeye ve desteklemeye yardımcı olmaya yönelik eşsiz bir bilgi birikimi sunar.

Abone olun

Teknoloji trendleri ve çözümleri hakkında en son haberleri Rockwell Automation’dan alın.