Rockwell Automation yeni servo sistemle maliyet tasarrufu sağlıyor, servo sistem konfigürasyonlarını basitleştiriyor

Allen-Bradley Kinetix 5100 servo sürücü, farklı performans ihtiyaçlarını karşılamak için kontrolör olmadan da tek başına çalışabiliyor

Tüketicilerin ürün ve ambalaj boyutu çeşitliliğine ihtiyacının artması daha küçük ve esnek makine ihtiyacı doğuruyor. OEM’lerin daha küçük makineler inşa etmesi konusunda maliyet tasarruflu bir seçenek sunmak isteyen Rockwell Automation, bir kontrolör olmadan da bir sistem halinde çalışabilen yeni Allen-Bradley Kinetix 5100 servo sürücüsü, Kinetix TLP motor ve kabloyu çıkardı.

Yüksek çözünürlükteki görsel için lütfen görselin üzerine tıklayınız.

Yeni Allen-Bradley Kinetix 5100 servo sürücü, daha geniş bir yüksek hız yelpazesini ve düşük güçte makine kontrol uygulamalarını desteklemek için çoklu kontrol moduna sahiptir. Sürücü Micro800 kontrolörle Logix kontrolörle veya kendi başına kullanılabilir ve bu OEM’lere uygulamalarında ürüne uygun en iyi işlevleri seçebilme olanağı sağlar.

Rockwell Automation Ürün Müdürü Simon Wong, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Kinetix 5100 servo sistemi, özellikle maliyet tasarruflu servo kontrol gerektiren küçük ve orta ölçekli ambalaj makineleriyle çok iyi çalışıyor. Sürücü, motor ve kablo grubu ile daha rekabetçi bir sistem fiyatlaması oluşuyor. OEM’lerin makinenin enerji tüketimine göre ürün seçebilmeleri ile zaman ve ön mühendislikten tasarruf sağlayarak pazara daha hızlı ulaşmalarını mümkün kılıyor. Bu yaklaşım ve ürün portföyü Rockwell Automation’ı Çin’de ve gelişmekte olan pazarlardaki büyümesini hızlandıracak bir konuma getiriyor.”

Kinetix 5100 servo sistemi, OEM’lerin müşterilerini daha verimli hale getirmelerini de sağlıyor. Stoklardaki ciddi artış nedeniyle üreticiler genelde manuel bir proses olan çoklu hat değişimleriyle kaşı karşıya kalıyor. Kinetix 5100 servo sürücü kullanıldığında ise OEM’ler hat değişimlerini hızlandıracak otomatize edilmiş sistemler yaratabiliyor.

Ayrıca gömülü emniyetli tork kesme özelliği sayesinde kullanıcılar tüm makinenin elektriğini kesmeye gerek kalmadan motor torkunu kesebilir. Bu da makinenin emniyetli bir duruma döndükten sonra daha hızlı yeniden başlatılabilmesini sağlar. İki portlu EtherNet/IP de aygıt düzeyi ring topolojilerini destekler.

Allen-Bradley Ultra 3000 dijital servo sürücü kullananların Kinetix 5100 servo sürücüye geçişi daha kolay. Ultra3000 sistemleri gelecekte tamamen Kinetix 5100 servo sürücüler olacak şekilde kademeli olarak kaldırılacak.

Rockwell Automation Hakkında

Dünyanın endüstriyel otomasyon ve bilgiye adanmış en büyük şirketi olan Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), müşterilerini daha üretken ve dünyayı daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Milwaukee, Wisconsin (ABD) merkezli Rockwell Automation'un 80'den fazla ülkede müşterilere hizmet veren yaklaşık 23.000 çalışanı bulunmaktadır.

Medya İletişim

Çınar Ergin
Hülya Kalyoncu

Automation Today

Rockwell Automation ve iş ortaklarımız; otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, hayata geçirmeye ve desteklemeye yardımcı olmaya yönelik eşsiz bir bilgi birikimi sunar.

Abone olun

Teknoloji trendleri ve çözümleri hakkında en son haberleri Rockwell Automation’dan alın.