Rockwell Automation Yeni Hijyenik Donanımlarıyla Gıda Güvenliğini ve İlaç Kalitesini Artırıyor

İlk NSF sertifikalı HMI (insan makine arayüz) terminali ve yeni hijyenik servo motorlar kirlenme riskini azaltıyor.

Gıda ve ilaç üreticileri Rockwell Automation’ın yeni hijyenik endüstriyel donanımlarını kullanarak ürünlerinin bütünlüğünü daha iyi koruyabiliyor. Yeni Allen-Bradley Kinetix VPH hijyenik servo motolar ve yeni paslanmaz çelik Allen-Bradley PanelView Plus 7 grafik terminali üretimdeki kirlenme riskini azaltıyor ve mevzuatlara uyumu kolaylaştırıyor.

Yüksek çözünürlükteki görsel için lütfen görselin üzerine tıklayınız.

Paslanmaz çelik PanelView terminal ‘sıçrama’ veya kirlenme bölgesinde bir makine üzerinde kullanılabilir. Bu ürün kalitesini korumaya ve temizleme süreçlerini sadeleştirmeye yardımcı olurken, engelleri ortadan kaldırarak HMI’a ileterek operatörlerin üretimi daha iyi izleyebilmesini sağlar.

Rockwell Automation İşletme Müdürü Dan Henneberry konuya ilişkin açıklamasında şunları söylüyor: “Gıda ve içecek üretiminde ürün çeşitliliğine olan talep, HMI’ların sürece yakın bir alanda konumlanması gereken, daha küçük ve esnek makinelere ihtiyaç doğuruyor. PanelView Plus 7 terminalimizin paslanmaz çelik versiyonu kirlenme ve temizleme süreçlerine karşı direnç göstererek bunu mümkün kılıyor.”

Ürün, sektörün Ulusal Sanitasyon Derneği (NSF) tarafından sertifikalanan ilk genel kullanım amaçlı HMI terminali. Yüksek basınca ve yüksek ısıdaki kimyasal yıkamaya karşı IP69K düzeyinde giriş korumasına sahip. Ayrıca ayırt edici mavi renkte gıda saflığında silikon contası kullanarak üretimdeki işçilerin herhangi bir zarar gördüğünü ve değiştirilmesi gerektiğini farketmelerini sağlar.

Yeni Kinetix VPH hijyenik servo motorlar hem makine güvenilirliğini artırıyor ve hem de katı hijyen standartlarını sağlayarak müşteri güvenliğini sağlıyor. Kusursuz paslanmaz çelik haznesi ve pürüzsüz yüzeyiyle hijyenik tasarımı yıkamalara direnci artırıyor ve kirlenme riskini azaltıyor.

Rockwell Automation ürün müdürü Wendy Du konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Bazı servo motorlar temizleme ve sanitasyon birimlerinde kullanılmaya başladıktan sadece haftalar sonra bozulabiliyor. Buna alternatif olarak motorlar temizleme sürecinde kaplanarak korunabiliyor fakat bu da temizleme sürecini uzatıyor ve kirlenme riskini artırıyor. Yeni hijyenik servo motorlarımız temizleme ve sanitasyonu daha kolay ve daha verimli hale getirerek makine arıza süresini azaltıyor, toplam ekipman verimliliğini artırıyor.”

Servo motorlar her bir EHEDG için ve 3-A sanitasyon standartlarına tasarlanıyor, IP69K düzeyinde korumalı ve NSF sertifikalı. Allen-Bradley Kinetix 5500 ve 5700 servo sürücü platformuyla sorunsuz entegre olabiliyor, tek kablo teknolojisi kullanarak makine hızını ve kesinliğini optimize ediyor. Gıda ve ilaç üretimindeki farklı uygulama ihtiyaçlarını karşılayabilecek farklı ölçü ve seçenekleri de mevcut.

Rockwell Automation Hakkında

Dünyanın endüstriyel otomasyon ve bilgiye adanmış en büyük şirketi olan Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), müşterilerini daha üretken ve dünyayı daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Milwaukee, Wisconsin (ABD) merkezli Rockwell Automation'un 80'den fazla ülkede müşterilere hizmet veren yaklaşık 22.000 çalışanı bulunmaktadır.

Medya İletişim

Çınar Ergin
Hülya Kalyoncu

Automation Today

Rockwell Automation ve iş ortaklarımız; otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, hayata geçirmeye ve desteklemeye yardımcı olmaya yönelik eşsiz bir bilgi birikimi sunar.

Abone olun

Teknoloji trendleri ve çözümleri hakkında en son haberleri Rockwell Automation’dan alın.