Rockwell Automation’dan Yeni Daha Parlak ve Daha Esnek Kule Aytınlatma

Kule Aydınlatma kullanım ve seçim kolaylığı için yedi modülü aynı gövdede barındırır.

Rockwell Automation yeni Allen-Bradley ControlTower 856T 70 mm Kule Aydınlatma sistemini sunar. Bu yeni sistem daha parlak LED aydınlatma sağlar ve tamamı 70mm çapında bir gövdede çok daha geniş bir yelpazede görsel ve ses teknolojileri sunar. ControlTower 856T aynı gövdede yedi module kadar kapsayarak daha fazla makine ve sürecin durumunun görüntülenebilmesine olanak sağlar.

Yüksek çözünürlükteki görsel için lütfen görselin üzerine tıklayınız.

Bu yeni modüler tasarım ControlTower 856T sisteminin daha az bileşenle çok daha geniş bir yelpazede sinyal uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar.

Rockwell Automation ürün müdürü Alvaro Sanchez konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Yeni kule aydınlatmamız mühendislerin aralarından seçim yapmaları gereken bileşenlerin sayısını azaltması sayeside pazara sürüm sürelerini hızlandırmalarını sağlıyor. Kullanıcıların sahip olma maliyetleri de ölçeklendirilebilir görsel ve audio seçenekler ve tek bir kule aydınlatmadan daha fazla makinenin izlenebilmesi imkanı sayesinde azalma gözlemlenebilir.”

Kule aydınlatma sisteminin temelinde push-in (itmeli) terminal blokları vardır ve ışık ve ses modüllerinin içinde dahili DIP switch’ler bulunur, bu da mühendislerin operasyonlarını kolayca konfigüre etmelerine olanak sağlar. Mühendisler operatörleri bir makinenin durumu hakkında uyarmaya yardımcı olacak bir dizi ses teknolojisi arasından seçim yapabilir. Bu ses seçenekleri arasında çok-tonlu basınçsal elektrikli ve çok-tonlu transformatör teknolojileri de bulunuyor.

ControlTower 856T sisteminde ayrıca daha düşük profil bir sinyal aygıtı gerektiren ama aynı kule aydınlatma altyapısı kullanılmak istendiğinde kullanılabilecek, istiflenemeyen, işaret niteliğinde aydınlatma modülleri de bulunur.

IP66/67-rated sistemi daha sert ortam şartlarında veya (70 Celcius’a kadar çıkabilen) aşırı ortam ısılarında kullanılabiliyor. Küresel uyum şartlarını sağlamak için sistem 24V AC/DC ve 120/240V AC seçenekleriyle sunuluyor. Ürün serisi hem ayrı bileşenler olarak, hem ön konfigürasyonu yapılmış halde hem de fabrika gövdesinde optimal esneklikle sunuluyor.

Rockwell Automation Hakkında

Dünyanın endüstriyel otomasyon ve bilgiye adanmış en büyük şirketi olan Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), müşterilerini daha üretken ve dünyayı daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Milwaukee, Wisconsin (ABD) merkezli Rockwell Automation'un 80'den fazla ülkede müşterilere hizmet veren yaklaşık 23.000 çalışanı bulunmaktadır.

Medya İletişim

Çınar Ergin
Hülya Kalyoncu

Automation Today

Rockwell Automation ve iş ortaklarımız; otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, hayata geçirmeye ve desteklemeye yardımcı olmaya yönelik eşsiz bir bilgi birikimi sunar.

Abone olun

Teknoloji trendleri ve çözümleri hakkında en son haberleri Rockwell Automation’dan alın.