FLEX 5000 I/O Modülleri Connected Enterprise’a daha fazla Verim ve Esneklik Getiriyor

Yeni nesil FLEX I/O platform akıllı proses kontrolünü gerçek zamanlı destekliyor

Rockwell Automation’ın sunduğu yeni Allen-Bradley FLEX 5000 I/O platformu endüstriyel kontrol sistemlerini daha akıllı, daha verimli ve daha esnek hale getiriyor.

Yüksek çözünürlükteki görsel için lütfen görselin üzerine tıklayınız.

Platformun daha yüksek hızdaki bağlantısallığı ve artırılmış bant genişliği kontrolöre çok daha fazla veri geri besleme sağlıyor. Bu da Connected Enterprise kontrol sistemlerini geleceğe hazır hale getiriyor. Platform, Device Level Ring’i (DLR), doğrusal ve yıldız topolojileri destekleyen 1 Gigabit mimari üzerine inşa edilmiştir. Gelecekte sunulacak yeni versiyon, daha karmaşık bir ağ topolojisini desteklemesi için Parallel Redundancy Protocol’ünü de (PRP) destekleyecektir.

Hem OEM’ler hem de proses operasyonları yeni FLEX 5000 I/O modüllerini verimlerini artırmak için kullanabilirer. Daha basit kablolama ve tasarım sayesinde mühendislik süresi kısalıyor. Kurulum dikey ve yatay montaj, bakır ve fiber medya seçeneklerini bulunduran esnek bir mimari sayesinde kolaylaşıyor. Kurulum için gerekli donanım gereksinimleri azalıyor çünkü modüller en ekstrem ortamlarda – kutup soğuklarındaki petrol sahalarından aşırı sıcak madenlere – (- 40 dereceden +70 dereceye) çalışabilecek şekilde tasarlanıyor. 

Üretim sırasında modüller ayrıca maliyetli ve plansız arıza sürelerini de azaltıyor, özellikle de kesintisiz proses-kontrol uygulamalarında arıza süreleri kısalabiliyor.

Enerji Altında Çıkarma ve Takma (RIUP) sayesinde teknisyenler mevcut I/O modüllerini değiştirebiliyor, online değişiklik yapma yetkinliği sayesinde ise yeni I/O modüllerinin konfigürasyonunu yapabiliyor – ve bunların hepsi sistem çalışmaya devam ederken yapılabiliyor. Ayrıca alarm, modül ve kanal seviyesinde teşhis konfigürasyonları gibi esneklikler bakım verimini artırmayı sağlıyor.

Rockwell Automation FLEX I/O platformu ürün müdürü Rosh Chathoth Sreedharan, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Çok popüler FLEX I/O platformumuzun başarısı her gün daha da artıyor ve platformu uzun vadede kullanan kullanıcılar bu esneklik ve güvenilirliğin ürünün imzası olacağını görecekler.“ Logix 5000 serisi teknolojisiyle birlikte FLEX 5000 I/O platformu, sizin uygulama ihtiyaçlarınızın gerektirdiği I/O seçebilmenize olanak veriyor. Ayrıca Connected Enterprise genelinde süreçlerinize akıllı kontrol sayesinde daha hızlı tepki vermenize olanak tanıyor.

FLEX 5000 I/O platformunun gelecek versiyonlarında geniş bir yelpazede emniyet modülleri de olacak. Kullanıcılar SIL 3, PLe ve Cat 4’e varan TÜV sertifikalı modüllerle kendi güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

FLEX 5000 I/O ailesi şirketlerin varlıklarını ve markalarını korumaya yardımcı etmek için tasarlandı. Platform, endüstriyel sistemlerin ve kurum sistemlerinin açık, standart ve IT dostu Ethernet ağı kullanırken güvenli bir şekilde bütünleşmesine olanak sağlar. Bu da aygıt yazılımı şifreleme, doğum sertifikası ve güvenli boot işlevi sayesinde derinlemesine bir güvenlik strateji kullanılmasının sonucunda mümkün oluyor.

Rockwell Automation Hakkında

Dünyanın endüstriyel otomasyon ve bilgiye adanmış en büyük şirketi olan Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), müşterilerini daha üretken ve dünyayı daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Milwaukee, Wisconsin (ABD) merkezli Rockwell Automation'un 80'den fazla ülkede müşterilere hizmet veren yaklaşık 23.000 çalışanı bulunmaktadır.

Medya İletişim

Çınar Ergin
Hülya Kalyoncu

Automation Today

Rockwell Automation ve iş ortaklarımız; otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, hayata geçirmeye ve desteklemeye yardımcı olmaya yönelik eşsiz bir bilgi birikimi sunar.

Abone olun

Teknoloji trendleri ve çözümleri hakkında en son haberleri Rockwell Automation’dan alın.