Akıllı Üretim İçin Yeni İnsan Makine Arayüzleri

Rockwell Automation Yeni Açık Mimari Endüstriyel Bilgisayar Serisinin ve Küçük İstemcilerinin Lansmanını Gerçekleştirdi

VersaView 5000 serisi akıllı üretim için modern görüntüleme çözümleri sunuyor

Birçok üretici artık eskimiş işletim sistemlerini kullanan güvenilmez insan makine ara yüz (HMI) uygulamaları kullanmakta zorlanıyor. Allen-Bradley’nin yeni VersaView 5000 endüstriyel bilgisayar ailesiküçük istemciler ve monitörler ile artık üreticiler bağımsız veya dağıtılmış HMI uygulamalarını akıllı üretimi destekleyecek şekilde modernleştirebiliyor.

Yüksek çözünürlükteki görsel için lütfen görselin üzerine tıklayınız

Rockwell Automation Endüstriyel Bilgisayar ve Monitörler Ürün Müdürü Chris Mason “VersaView 5000 ailesi en son açık mimari HMI veya endüstriyel bilgisayar çözümümüz” diye ifade ediyor. Mason VersaView 5000 ürün ailesi için “Açık mimari bir tasarım üreticileri ihtiyaçlarına uygun yazılımları kurabilmek için çok daha fazla özgürlük sağlıyor. Ayrıca bu ürün portföyü şimdiye kadar piyasaya çıkardığımız en geniş full-HD ekranı da içeriyor. Bu ekran daha fazla bilgi görüntüleyebiliyor, daha verimli bir veri paylaşımı için kontrol odası ekranlarını üretim katında kopyalayabiliyor” değerlendirmesini yapıyor.

Rockwell Automation’ın ölçeklendirilebilir programlama seçenekleri arasında yer alan VersaView 5000 ürün ailesi beş farklı ürün içeriyor: VersaView 5400 ekranlı ve ekransız bilgisayarlar; VersaView 5200 ekranlı ve ekransız küçük istemcileri; ve VersaView 5100 monitörleri. Ekranlarda operatörlerin üretkenliğini artırabilecek kenardan kenara cam ekran olan yeni 22 inç geniş ekran, full HD ve 10 nokta multi-touch seçenekleri var. 

Dağıtılmış uygulamalarda Rockwell Automation yazılımı FactoryTalk View Site Edition ile birlikte kullanıldığında VersaView 5400 endüstriyel bilgisayarları Federal Düzenleme Yasası 21 CFR 11. Madde ile uygun maliyetli uyum da sağlar. Yazılım hangi çalışanların hangi değişiklikleri yaptığını gösterebilmek için elektronik kayıt ve imzaları depolar, işler ve iletimini gerçekleştirir. Bu yaşam bilimleri gibi çok fazla düzenlemeye tabii sektörlerde hayli önemli bir konudur.

Rockwell Automation’ın ilk kez çıkardığı VersaView 5200, şirketlerin ThinManager yazılımlarıyla birlikte kullandığı küçük istemci donanımı olarak tercih edilmesi için tasarlandı. Yazılım, modern endüstriyel operasyonların her yönüne ilişkin içerik ve görüntülemesini merkezi şekilde yönetebiliyor. Tüm aygıt ve kullanıcıların yönetimini basitleştirerek arıza ve bakım sürelerini azaltmaya yardımcı oluyor. Ve Rockwell Automation’ın lokasyon bazlı Relevance teknolojisi doğru içeriği, doğru işçiye, doğru zaman ve doğru yerde verebiliyor. 

ThinManager yazılımıyla birlikte kullanıldığında VersaView 5200 kullanıcıları çalışmaya başlar başlamaz bilgi almaya başlıyor. Aygıt konfigürasyonuna gerek olmuyor ve bu da aygıt değişimlerinin daha hızlı olmasını sağlıyor. Bilgi lokal olarak değil de bir server üzerinde depolandığı için bir aygıt kaybolduğunda hassas bilgilerin kaybolması ihtimali de çok daha düşük oluyor. ThinManager yazılımı parmak izi tarama teknolojisi kullanarak biyolojik yetkilendirme de dahil çok faktörlü kullanıcı yetkilendirmesi sağlıyor.

Yeni 22 inç ekran boyutuna ek olarak VersaView 5000 ürün ailesinde 12 inç, 15 inç ve 19 inç geniş ekran seçenekleri de bulunuyor. Tüm ekranlar 10 nokta multi-touch özelliğine sahip.

VersaView 5000 serisi bakım ihtiyaçlarını azaltmaya da yardımcı oluyor. Pillerin değişim ihtiyacını azaltan ve hava sevkiyatını kolaylaştıran bir süperkapasitör kullanıyor. Buna ek olarak köşeden köşeye, tamamı cam dokunmatik ekranlar geleneksel sistemlerde ortaya çıkabilen tortu kalıntılarının temizlik ihtiyacını da azaltıyor.

Rockwell Automation Hakkında

Dünyanın endüstriyel otomasyon ve bilgiye adanmış en büyük şirketi olan Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), müşterilerini daha üretken ve dünyayı daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Milwaukee, Wisconsin (ABD) merkezli Rockwell Automation'un 80'den fazla ülkede müşterilere hizmet veren yaklaşık 22.000 çalışanı bulunmaktadır.

Medya İletişim

Çınar Ergin
Hülya Kalyoncu

Automation Today

Rockwell Automation ve iş ortaklarımız; otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, hayata geçirmeye ve desteklemeye yardımcı olmaya yönelik eşsiz bir bilgi birikimi sunar.

Abone olun

Teknoloji trendleri ve çözümleri hakkında en son haberleri Rockwell Automation’dan alın.