Rockwell Otomasyon Türkiye'nin en büyük jeotermal elektrik santralinde dijital network geçişi sağladı

En büyük jeotermal enerji santralinde dijital

Güçlük

  • Türkiye'deki en büyük jeotermal elektrik santralini işleten Gürmat Elektrik, var olan veri, kontrol ve network altyapısında büyük performans problemleri yaşıyordu.

Çözümler

Sonuçlar

  • Kayda değer performans artışları
  • Çok daha geçerli gerçek zamanlı veri bulunması
  • Daha basit ve etkili diyagnostics
  • Siber güvenlik problemleri çözüldü

Yeni PLC’ler, yazılım ve network yapısı , daha sağlam siber güvenlik, daha yüksek performans, daha kolay kontrol ve önemli ölçüde gelişmiş veri alımı sağlar

Geçmiş:

Endüstriyel nesnelerin interneti (IıoT) ve Endüstri 4.0 ile beraber üretim ve işlem verisi yepyeni bir önem kazandı. Artık işletme ve tesis sahipleri, akıllı aygıtlar, daha derin entegrasyon , veriyi toplamak ve veriyi kullanmak için daha etkili araçlar ile eskiye kıyasla daha hızlı, bilinçli ve kritik kararlar vermelerini sağlayan yepyeni düzeyde bir kavrayışa sahipler.

Ne yazık ki bu veri güdümlü paradigma her seviyede sağlam sistemlere dayanıyor; ve bir ağ içindeki tek bir zayıf halka bile toplanan verinin yararını hızı, etkisi, güvenliği, dakikliği ve hacmi yönünden etkisizleştirebiliyor. Bu sebepten dolayı, operasyonların optimize edilmesi amacıyla oluşturulacak veri altyapısı tesisin tüm operasyonlarını kapsamalı ve böylece tesisteki gerekli tüm bilgilere erişimi mümkün kılmalıdır. Türkiye'deki en büyük jeotermal elektrik santralini işleten Gürmat Elektrik, kısa bir süre önce  var olan veri ve network altyapılarının yalnızca performans düzeyinde yetersiz olduğunu değil aynı zamanda sağlam siber güvenlik de içermediğini fark etti.

Eski, artık desteklenmeyen ve yavaşlayan SCADA sistemi sürekli arızalanıyordu ve network ile bağlantılı arızaların ortalama tamir süresi yüksekti. Ayrıca tesis içindeki diğer sistemlerle entegrasyon yoktu. Network gecikmeleri ve kabul edilemez düzeylerdeki performans ve güvenliğe ek olarak, tesis ayrıca yüksek miktarda eski donanım ve “black box” kontrolörlere sahipti.

Bu sorunları çözmek için Gürmat, Türkiye'de Rockwell Otomasyon ile irtibata geçerek, inceleme ve çözüm önerisi talebinde bulundu. Modern endüstriyel ağ altyapılarının incelenmesi, dizaynı, uygulanması, onaylanması, izlenmesi, güvenliği ve yönetiminde geniş deneyimi ile Rockwell Otomasyon, Gürmat Elektrik ihtiyaçları için çok uygun bir partnerdi.

Rockwell Otomasyon Türkiye'nin en büyük jeotermal elektrik santralinde dijital network geçişi sağladı

Zorluk:

Rockwell Otomasyon takımı bir takım zorluklarla karşılaştı. Genel network ve güvenlik problemlerine ek olarak, tesisin coğrafi yapısı veri transferinde engel yaratıyordu. Ayrıca birçok donanım ve yazılım ekleme ve güncelleştirmeleri sırasında tesisin elementlerinin aktif halde kalmasını sağlamak zorundaydı.

Başka işlerin uygulanmasından dolayı asıl bitiş tarihinin 6 hafta öne çekilmesi ile zaman kısıtları da hesaba katılmak zorundaydı. Bu noktada ekibin modernizasyon işlerini tamamlamak için sadece bir haftası vardı.

Çözüm:

“Ekibimiz Gürmat Elektrik için dijital geçiş projesi ile – daha güvenli bir ağ altyapısı dizayn etme, kurma, yönetme ve sağlama şansını yakaladı. ” diye açıklıyor Rockwell Otomasyon'dan Gert Thoonen. “İlk adım,  networkün nasıl ayarlandığını ve sorunların neler olduğunu anlamamız için network uzmanlarımız tarafından yerinde yapılan bir incelemeydi. Tesiste yapılan iki günlük inceleme sonucunda resim netleşti. Gürmat'ın sunucuları, yazılım ve kontrolörleri eski bir sistemi ve kontrol edilebilirliği çok düşük olan güvensiz bir network altyapısı vardı.

“Gürmat'ın ihtiyacı olan Rockwell Otomasyon'un var olan altyapıyı tamamen yeni bir “Connected Enterprise” network altyapısına aktarmasıydı”diye devam ediyor Thoonen, “ böylece farklı, izole ve bağımsız sistemleri tek bir standart, yüksek güvenilirlikli çözüm  sağlamış olacaktı.  Bu çözüm yalnızca gerekli güvenliği değil, ayrıca duruş süresinden kaçınmak için detaylı bilgi ve kontrolü sağlayacak, Gürmat'a gerçek zamanlı operasyonel kararlar vermeye izin veren bilgi toplama, derleme ve aktarma esnekliğini sunacaktı.”

Networkü modernleştirmek ve eskiyen kontrol sistemlerini değiştirmek birçok yarar sağlayabilir.

Kontrol düzeyinde, kilometrelerce uzunlukta fiber kabloların ucunda yerleştirilmiş olan eski Allen-Bradley® CompactLogix™ programlanabilir otomasyon kontrolörleri (PAC) yeni modeller ile değiştirildi, daha büyük olan Allen-Bradley ControlLogix® denetleyicileriyle Molex ‘in üçüncü parti sistemlerden veri toplamak için kullanılan Modbus+ kartları dahil yeni yedekleme ve network kartları ile geliştirildi.

Network yeniden dizayn edildi ve birinci seviyeden kontrol seviyesine kadar bütün var olan switchler ,Stratix™ Ethernet switch leri ile değiştirilip, bölgeleme kullanan daha güvenli bir altyapıya aktarıldı. Sunucu seviyesinde, Stratus ftServer model 4800, FactoryTalk® View SCADA ve FactoryTalk Historian'ın daha yeni bir versiyonu ile birlikte uygulandı.

Hem Stratus hem de Molex , Encompass™ Ürün partneri olarak Rockwell Otomasyon PartnerNetwork™ üyesidir. Encompass programı Rockwell Otomasyon tarafından geliştirilmiş ürünleri tamamlayacak üçüncü parti üretimi olan ürünleri tespit etmek, denetlemek ve ortak şekilde pazarlamak için tasarlanmış bir ürün referans programıdır.

Stratus Teknolojileri , ftServer model 4800

Sonuçlar:

Rockwell Otomasyon tarafından yeni donanım ve network altyapısı kurulumundan sonra , Gürmat Elektrik tesisin her alanında gerçek zamanlı takip verilerinin mevcut olması ile beraber dikkate değer performans artışı gördü. Ayrıca çok daha kolay ve etkili diyagnosticsler ile çok önemli olan siber güvenlik problemleri de çözüldü.

Gürmat Elektrik Otomasyon Şefi Mustafa Yalvaç'a göre: “Eski DCS sistemi , network yüzünden PLCler ve bilgisayarlarda kesintilere sebep oluyordu. Ayrıca mevcut switchler Scada sistemi ile uyumlu olmadığı için Scada üzerinden izlenemiyordu. Duruş süresi çok kısa olmasına rağmen geliştirme öncesinde yapılan DCS revizyonu süresi çok iyi planlanıp süre çok iyi kullanıldı.”

“Yazılım ve donanım çözümlerinin yüksek güvenilirliği ve düşük arıza oranlarını beğendiğimiz için Rockwell Otomasyon ile çalışıyoruz. Teknik ekip ile ilişki de çok etkili, ne zaman destek istesek yardımcı olmaya hevesliler. Ayrıca teknik destek ekibi kullandığımız ürün ve sistemler hakkında gerekli bilgiye sahip ve karşılaştığımız problemleri çözmek için donanımlılar.”

“Yüksek hıza ve güvenilirliliğe ek olarak gördüğümüz en büyük avantajlardan biri de kontrol altyapısı ve networkte birden fazla markanın olmaması. Projenin bize sağladığı en büyük fayda güvenli ve hızlı bir sistemimiz oldu. Ayrıca ürünlerimiz ve yazılımlarımız da güncellendi.

Farklı markaları sistemden çıkarmamız ile tek muhatabımız Rockwell Automation oldu. Artık yaşayacağımız her problemde tek bir firma ile iletişime geçeceğiz.”

Allen-Bradley, ControlLogix, CompactLogix, Encompass, FactoryTalk Historian, FactoryTalk View, LISTEN. THINK. SOLVE., ParterNetwork, Rockwell Automation and Stratix are trademarks of Rockwell Automation, Inc.

Rockwell Otomasyona ait olmayan ticari markalar kendi şirketlerine aittir.

Automation Today

Rockwell Automation ve iş ortaklarımız; otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, hayata geçirmeye ve desteklemeye yardımcı olmaya yönelik eşsiz bir bilgi birikimi sunar.

Abone olun

Teknoloji trendleri ve çözümleri hakkında en son haberleri Rockwell Automation’dan alın.