Sizi Önemseyen Bir Şirkette Kariyer Amaçlayan Genç Profesyoneller için Üç İpucu

Genç Profesyoneller ve Kariyer için Üç İpucu

EMEA Mezun Programındaki deneyimlerimle ilgili son bloğumdan bu yana çok şey değişti!

  • Programdan mezun oldum
  • Tam yetkili bir satış yöneticisi oldum
  • Doğum yerim olan Köln’den 400 km uzağa taşındım
  • Şirketimin üst yöneticilerine bir sunum yaptım …eşofmanla

Tamam kabul ediyorum, sonuncusu şakaydı!

Ancak Philadelphia’daki Automation Fair'e giderken bagajımı kaybettim ve sadece eşofmanım ve sweatshirt’ümle kaldım. Devasa Amerikan alışveriş merkezleri sayesinde hemen yeni bir takım elbise alabildim, çünkü çok iyi giyinmiş meslektaşlarım ve yöneticilerimin yanında eşofmanla kalmayı istemiyordum!

Sunumumuz, mezun programı görevinin sonuçlarına odaklanıyordu: Proses endüstrisine Connected Enterprise‘ı açıklamaya yardımcı olmak için bir araç.

Bir taktik tablosu geliştirdik ve çözümlerimizin değerini müşterilerimiz ile görüştük. Programımızın en önemli kısmı buydu.Okuldaki final sınavları gibi, ancak odadaki atmosfer çok iyiydi ve rahattı. Şirketimizdeki liderler bizi oldukça destekliyordu.

Philadelphia’daki "final sınavı" sonrasında programımız resmi olarak tamamlandı. Hepimiz kariyerlerimizde yeni bir sayfa açtık. Yeteneklerimize en uygun görevler bize sunuldu ve Rockwell Automation’ın resmi çalışanları olduk.

Programın başlangıcında satış-destek mühendisi olarak göreve başladım. Ancak yöneticim açık ve enerji dolu kişiliğimin satış için daha uygun olduğunu gördü.

Başvurmak ister misiniz? Buraya tıklayın.

Satışa geçişim bazı müşteri hesaplarının bana geçmesini ve bu müşterilerle ilişkilerimin derinleşmesini sağladı. Bu kolay bir geçiş değildi, ancak meslektaşlarım bunun mümkün olduğunca sorunsuz olması için ellerinden geleni yaptılar.

Ekibim, öğrenmem ve yeteneklerimi geliştirmem konusunda her şekilde bana destek oluyorlar. Müşteri stratejileri ve müşterilerimize en iyi çözümü sunma fikirleri konusunda birlikte çalışıyoruz.

Rockwell Automation ile ilgili takdir ettiğim ve keyif aldığım şeylerden biri mükemmel sonuçlar almamıza imkan tanıyan açık tartışma ve geri bildirim kültürü. Ek olarak her meslektaşım size ilerlemeniz ve başarmanız için yardımcı olmak istiyor ve bunun için zaman ayırıyor.

Tabi ki program sırasında işi yapmaya başlamamın da büyük yardımı oldu. Brüksel’de üç ay boyunca eğitim aldık. Sınıf dersleri ve atölyeler vardı, ancak en önemlisi ürünlerle ilgili gerçek deneyimlere sahip olduk.

Bu süre boyunca gerçek cihazlarla programlama yapma konusunda Rockwell Automation yazılımları üzerinde çalıştık ve eğitim aldık, bu sayede ürünlerin zorluklarını anlamamızı ve bunları müşterilere daha iyi açıklamamızı sağlayan araçlara sahip olduk. Ayrıca deneyimli satış yöneticileri ile birlikte müşterileri ziyaret etme fırsatı da bulduk.

Eğer başvurmayı düşünüyorsanız, sizi bütün kalbimle destekliyorum! Dünyanın her yerinde kendini adayan, çalışkan insanlarla çalışma fırsatına sahip olacaksınız ve bu, hem başarılı bir kariyere başlamanızı hem de hayat boyu sürecek arkadaşlıklar kurmanızı sağlayacak.

Programdan en iyi şekilde faydalanmak için bazı ipuçları vereceğim:

  • Açık fikirli olun. Farklı kültürlerden insanlarla tanışacaksınız ve farklı çalışma stillerine ve yaklaşımlarına sahip meslektaşlarınızla çalışacaksınız.
  • İnsanlarla bağlantı kurun ve sorun, sorun, sorun! Çok farklı deneyimlere sahip çok sayıda profesyonel ile çalışacaksınız. Gurur yapmayın. Yardım isteyin!
  • Brüksel’deki eğitim sırasında, EMEA merkezinde olduğunuzun farkında olun! Bu nedenle kantinde kiminle karşılaşacağınızın farkında olmayabilirsiniz – bir yönetici veya başkan yardımcısı … bu fark edilmek ve bağlantı kurmak için size büyük bir fırsat sunar
Felix Scholz
Yayınlanma 25 Mart 2019 Yayınlayan Felix Scholz, Trainee Commercial Engineer, Rockwell Automation
  • İletişim:

Automation Today

Rockwell Automation ve iş ortaklarımız; otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, hayata geçirmeye ve desteklemeye yardımcı olmaya yönelik eşsiz bir bilgi birikimi sunar.

Abone olun

Teknoloji trendleri ve çözümleri hakkında en son haberleri Rockwell Automation’dan alın.