Rockwell Automation’da büyük, mutlu ailenin bir parçası olmak

Rockwell Automation’da büyük ailenin bir parçası olmak

8 Haziran 2017 benim için büyük bir gündü. Sabahında lisans derecesi tezim için bir görüşmem vardı ve öğleden sonra ise Rockwell Automation ile iş görüşmesi için Dusseldorf’a gitmem gerekiyordu. Tahmin ediyorum ki bu blogu her ikisinde de başarılı olduğum için yazdığımı anlamışsınızdır!

Biraz teknoloji bağımlısıyım, mühendisliği seviyorum, ancak kendimi tüm gün boyunca bir ofiste hayal edemiyorum, bu nedenle de ekonomi ve mühendislik alanında bir lisans öğrenimi görmeyi tercih ettim. Yollara çıkmak, seyahat etmek ve insanlarla tanışmanın yanı sıra mühendisliğe de başlamak istiyordum. Ticari satış da uygun bir yoldu.

Üniversitede benzer şekilde düşünen kişilerden oluşan büyük bir ailenin parçasısınız, birçoğu aynı yaşlarda ve aynı kısa vadeli hedeflere sahip kişiler, bu nedenle korkutucu iş dünyasında çalışmaya başlama fikri oldukça göz korkutucu olabilir. Birdenbire konfor alanınızın dışına ve davranış, bilgi, kişilik ve tutumun her şeyi belirlediği bir evrene doğru itiliyorsunuz. Peki buna nasıl alıştım ve deneyimlerim neler?

Aslında benim için her şey bir fuar ile başladı. Diğerlerine göre biraz daha proaktif olduğumu düşünmeyi seviyorum, bu nedenle birkaç kartvizit bastırdım ve Mayıs 2017’de interpack fuar alanına gittim. Rockwell Automation standına uğradım ve hemen biriyle konuşmaya başladım, sonra aynı kişi beni bir önceki senenin mezun programında olan birinin de dahil olduğu birçok kişi ile tanıştırdı. Çok farklıydı! Diğer standlarda böyle bir şey yaşamadım. En başından beri bana ve fikirlerime ilgi gösteriyorlardı. Beni yürüyen bir diploma olarak değil, bir birey olarak görüyorlardı. Ve EMEA bölgesinde muhteşem bir yeni mezun programına sahiplerdi.

Blog: Mezunlar: Hedef belirleyin, değerlendirip doğru kararı verin

Rockwell Automation’daki İnsan Kaynakları ile görüşme de muhteşemdi. En başından itibaren sadece bir sayıymışım gibi hiç hissetmedim. 45 dakikalık görüşmem 90 dakika sürdü ve keyif aldığım daha samimi bir sohbete dönüştü. Doğru şeyleri söylemiş ve yapmış olmalıyım ki başlangıcı birkaç ay sonra olan mezun programında bir yer teklif edildi.

O yılın Ekim girişlerinin bir parçasıydım ve diğer mezunlarla birlikte kariyerime ticaret mühendisi olarak başladım. Zaman geçtikçe programa daha çok kişi katıldı ve bir anda aynı mantığa sahip aile ortamı yeniden oluştu, bu durum Rockwell Automation bünyesinde doğal olarak görülüyordu. Bu dışarıda da devam etti, şirket içerisinde her geçen gün daha fazla insanla tanışmaya başladım. Bu bende bağlılık ve arkadaşlık hislerini güçlendirdi ve şu anda bile yıllarca süreceğine inandığım arkadaşlıklara sahibim.

Tezimi bana yakın olan bir Mühendislik şirketinde yapmıştım ve onlar da Rockwell Automation donanım ve yazılımlarını kullanıyorlardı, bu sayede Logix programlama ortamını biliyordum ve en başından söyleyeyim diğer otomasyon çözümlerine göre kullanımı çok kolay olan bir platformdu! Terminalde oturduktan 10 dakika sonra bir motoru doğru bir şekilde çalıştırabiliyordum. Bu aşamada kazanan bir yerde olduğumu biliyordum. Yeteneklerimi gerçek dünyada kullanma vaktiydi

Bugün bir ev ofisten çalışıyorum; bu iş tanımı içerisinde beğendiğim başka bir konuydu, ve müşteri yöneticileri ile birlikte müşteri projelerinde çalışarak Almanya genelinde çok fazla seyahat ettim. Hatta bir öğrenciye tezi konusunda yardımcı olarak da çemberi tamamladım. Meslektaşlarım bana herkesle eşit davranıyor. Halen her şeyi yapamayacağımın farkındayım, ancak her zaman bana yardımcı olmak istiyorlar ve yeteneklerimi geliştirmek için bana yardımcı olma konusunda gerçekten istekli görünüyorlar. Gerçekten başarılı olmamı istiyorlar. Herkes birbirine yardım ediyor ve bu da Rockwell Automation’un en çok sevdiğim yanlarından biri.

Aynı zamanda hem içeride hem de dışarıda kişisel ilişkileri yönetmeyi de öğreniyorum. Mezun programının ilk akşamında elle yenen Afrika açılış yemeğinden geçtiğimiz Noel’de müşteri yöneticisi ile sunduğumuz Noel Baba temalı yemeği görünce müşterimizin mutlu yüzünü görmeme kadarki dönemde yavaşça anlıyorsunuz ki dünyayı döndüren kişiler ve ilişkiler. Tabi ki, bir diploma da yardımcı oluyor, ancak insanlara insan gibi davranmazsanız çok ilerleme kaydedemezsiniz. Karşılıklı saygının her iki yönde de var olduğu bir şirket bulduğuma çok mutluyum.

Felix Scholz
Yayınlanma 20 Ağustos 2018 Yayınlayan Felix Scholz, Trainee Commercial Engineer, Rockwell Automation
  • İletişim:

Automation Today

Rockwell Automation ve iş ortaklarımız; otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, hayata geçirmeye ve desteklemeye yardımcı olmaya yönelik eşsiz bir bilgi birikimi sunar.

Abone olun

Teknoloji trendleri ve çözümleri hakkında en son haberleri Rockwell Automation’dan alın.