Motor Kontrol Merkezlerinizi En Son Ne Zaman Düşündünüz?

Motor Kontrol Merkezlerinizi Ne Zaman Düşündünüz?

Bir fabrika müdürünü bütün gece ne uyanık tutar?

Hem çıktının hem de kalitenin korunması için üretim proseslerinin ne kadar güvenilir ve istikrarlı sürdüğünü düşündüklerinden olabilir.

Ve yöneticiler her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığını görmek için nerede güvence arar?

Muhtemelen bu operasyonun kalbinde, yani otomasyon kontrol odasında. Veya, halihazırda Connected Enterprise yolculuğuna başlamışlardır ve akıllı cihaz veri alımı ile performans ve operasyon trendlerine erişimleri vardır ve bu bilgileri uzaktan da görüntüleyebiliyorlardır.

Bu verilere ve bilgilere erişim tabi ki güvence sağlar, ancak halen yöneticilerin görmediği kritik ekipmanlar olabilir mi?

Arıza yapmaları halinde görünmeyen ekipmanlar üretim kaybı açısından büyük bir baş ağrısına (veya daha fazlasına) neden olabilir ve hızlı onarımları zor olabilir mi?

Fabrikaların çoğu yüksek oranda elektrik motorlarına güvenir. Sabit veya değişken hızlı olmalarından bağımsız olarak taşıyan, kesen, karıştıran, pompalayan, soğutan, dozajlayan, havalandıran, paketleyen ve ürünler satışa ve teslimata hazır hale gelmeden önce geçtiği tüm prosesleri çalıştıran kuvveti üretir.

Bu motorların talep kontrolü programlanabilir otomasyon kontrol cihazları (PAC) ile sağlansa da işin büyük kısmı, elektrik yükünün anahtarlanması, genelde bir motor kontrol merkezi (MCC) aracılığıyla gerçekleştirilir.

Genelde MCC’ler otomasyon kontrol ekipmanları ile aynı alanda bulunmak yerine fabrika odalarında veya şalt odalarında bulunur. Ve sessizce (veya o kadar da sessiz olmadan) işlerini yaparlar. Çok etkileyici bir faktör olan güvenilirlikleri ise en büyük düşmanlarıdır.

Neden? Bir şey çalıştığında ve sorun çıkarmadığında bunun hep böyle olacağını düşünmek kolaydır. Bu beklenti her geçen ay veya yıl büyüyerek devam eder. Ancak tabi ki hiçbir şey sonsuza dek sürmez ve kaçınılmaz arıza meydana geldiğinde bu en olmadık zamanda ve en zarar verici şekilde gerçekleşir.

Bunun böyle olması gerekmiyor. MCC’ler akıllı olabilir. EtherNet/IP üzerinden Connected Enterprise sisteminize entegre edilebilir ve sadece kendilerinin sağlığı hakkında değil aynı zamanda besledikleri motor ve makinelerin durumu hakkında bilgi verebilirler.

Enerji kullanımı için trendleri gösterebilirler – bu genelde konvansiyonel enerji izlemeye göre çok daha detaylı olabilir. Bir arıza meydana gelmeden önce bilgi sağlayabilir. Akıllı MCC’ler fabrika genelinde kestirimci bakıma imkan tanıyan ana faktör olabilir!

Ek olarak, modern MCC’ler kolay bakım yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Çıkarılabilir çekmeceler veya gruplara sahip bölümlere ayrılmış bir “Form 4” yapı, örneğin, bir problem ortaya çıktığında yedek parçanın saniyeler içerisinde yerine takılabileceği anlamına gelir.

MCC’nin “akıllı” yönü, yapılandırma ve aşırı yük ayarlarının otomatik olarak üstesinden gelir.

MCC’ler elektrik motorları kullanan herhangi bir tesisatın temelini oluşturur. Bu, dünyadaki neredeyse her fabrikanın onlara güvendiği anlamına gelir. Fabrikanızdaki motorların güvenli ve güvenilir şekilde çalışmaları için gereken elektrik gücünü ve korumayı sunarlar. En son ne zaman onları düşündünüz?

Ve bunlar daha akıllı olursa daha kolay uykuya dalar mıydınız?

Jonathan Smith
Yayınlanma 24 Eylül 2018 Yayınlayan Jonathan Smith, Field Business Leader, Drives, Rockwell Automation
  • İletişim:

Blog

Bloglarımız çalışanlarımıza ve misafir blogger'lerimize sektörünüzdeki en son gelişmelerden sizi haberdar etme imkanı verir ve en yeni teknoloji trendleri hakkında ön bilgi almanızı sağlar.