Geleneksel yolvericiyi yumuşak yolvericiye dönüştürme: ROI hesabı

Geleneksel yolvericiyi yumuşak yolv. dönüştürme

Yalın üretim el kitabından bir sayfa alalım ve israfı önleme fikri hakkında konuşalım.

Yalın girişimler ile ilgili dillere dolanan kelimeleri çok fazla bilmeyenler için, bir israfı önleme yürüyüşü (Gemba) için çalışma sahasına bir ziyaret organize edilir ve israf noktaları tespit edilir.

İsraf, üretim ortamlarındaki çok sayıda faktör ile ilişkilendirilebilir, bunlar arasında proses verimsizlikleri, fazladan taşıma/hareket, bekleme vb. bulunabilir. Burada önemli olan nokta işlerin nasıl çalıştığının değerlendirilmesi ve hangilerinin değer katmayan çalışma veya enerji, örn. israf, olduğunun tespit edilmesidir.

Bunun geleneksel motor yolverme konusu ile neden alakalı olduğunu kendinize soruyor olabilirsiniz, açıklamama izin verin.

Sadece otomasyonu gözlemlemek için üretim sahasında kaç kez yürüdünüz? Gerçek şu ki genelde araba veya kurabiye üretimi gibi en iyi bildiğimiz alanlarla ilgili belirgin konulara odaklanırız.

Peki hiç bir bakım çalışanı ile bir gün geçirdiniz mi? İsrafın azaltılması için yöntemler aranırken bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi genelde gözden kaçırılır. Ekipman aşınması ve hasarının geleneksel olarak yönetildiği aşağıdaki yöntemleri göz önünde bulundurun:

  • Valflerin ve kayışların değiştirilmesi veya onarılması
  • Filtrelerin temizlenmesi veya değiştirilmesi
  • Sıvıların değiştirilmesi
  • Parçaların yağlanması
  • Genel temizlik

Şimdi, basit bir yumuşak yolvericinin kullanılması ile bu geleneksel önleyici bakımların sıklığı azaltıldığında veya tamamen kaldırıldığında ne olur? 

  • Bir valfin yılda dört kez değiştirilmesi ile yılda bir kez değiştirilmesi arasındaki maliyet farkı nedir?
  • Yılda 12 kez yerine yılda 4 kez önleyici bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi arasındaki maliyet farklarını göz önünde bulundurun
  • Her yıl kayış ve aktarma organı parçalarının ayarlanmasına ne kadar zaman harcanıyor?
  • Bir pompa veya motorun değiştirilmesi/yenilenmesi ne kadar masraf yaratıyor?
  • Gres/yağ/yağlayıcıların taşınması ve imhasının çevresel etkilerini düşünün

Bu uygulamalarda yumuşak yolvericilerden faydalanılması ekipmanın servisi ile ilgili harcanan zaman ve paranın minimuma indirilmesi, bakım faaliyetlerinin potansiyel olarak daha üretken başka faaliyetlere odaklanmasına fırsat tanınması ile israfın azaltılması için kolay bir yol olabilir.

Ek olarak, geleneksel bir yolverici çözümü yerine bir yumuşak yolverici kullanılması başlatma sırasında motora beslenen enerjinin azaltılması sayesinde motorlarda ve ekipmanda aşınma ve hasar miktarının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Son olarak tipik bir üretim makinesine veya prosesine baktığınızda, bu uygulamaları kontrol eden motorların %90’ının 10HP (7,5 kW) gücün altında motorlar olduğunu ve bunların %82’sinin pompalara, fanlara veya kompresörlere bağlı olduğunu görürsünüz.

Bu boyutta motorların kullanıldığı birçok uygulama için yumuşak yolvericiler geleneksel yolverici çözümlerinin kapladığı aynı alana sığacak seviyede kompakt ölçülere sahiptirler. Yani aynı alanı korurken bir yumuşak yolvericinin avantajlarından da faydalanmış olursunuz.

Şimdi israf önleme yürüyüşü konseptini yeniden düşünün.

Aşınma ve hasar ile ilgili israfların incelenmesi, gerçek bir yatırım getirisi (ROI) hesaplamak için gereken finansal araçların belirlenmesi için çok iyi bir yöntemdir.

Kendinizi sadece bir gün için bir bakım çalışanının yerine koyarak, bazen çok belirgin ve bazen de çok belirgin olmayan israfların,  yumuşak yolverici teknolojileri ile nasıl önlenebileceği hakkında yollar bulacaksınız.

Andy Jaap
Yayınlanma 5 Kasım 2018 Yayınlayan Andy Jaap, Business Manager, Rockwell Automation
  • İletişim:

Blog

Bloglarımız çalışanlarımıza ve misafir blogger'lerimize sektörünüzdeki en son gelişmelerden sizi haberdar etme imkanı verir ve en yeni teknoloji trendleri hakkında ön bilgi almanızı sağlar.