Otomatik Su ve Atık Su Sistemleri

Endüstriyel Su Arıtma ve Dağıtım Sistemleri için Otomasyon

Proje ve Bakım Maliyetlerinizi Düşürün

Üretkenliği En Üst Seviyeye Çıkaran Güvenilir, Esnek Kontrol Çözümleri

Tüm dünyadaki su sektörü profesyonelleri büyük zorluklarla karşılaşır:

  • Daha sıkı su kalitesi standartları ve artan iş gücü, çalışma ve bakım maliyetleri
  • Daha fazla güvenlik ve katı resmi düzenlemeler
  • Daha fazla ekipman güvenilirliğiyle sistem kapasitesinde genişleme
  • Eskiyen ve yükseltmeye ihtiyaç duyan kontrol ve dağıtım sistemleri

Üretkenliği en üst seviyeye çıkarmanızı ve maliyetleri azaltmanızı sağlayacak sınıfının en iyisi proses kontrolü çözümleri sunmak için yeni ürünlerin ve teknolojilerin geliştirilmesine büyük yatırımlar yaparız. Saha cihazlarından ve denetim katmanlarıyla motor kontrolünden iş entegrasyon sistemlerimize, atık su çözümlerimiz şunları sağlar:

  • Üretkenliği en üst seviyeye çıkarma
  • Uygulama maliyetini azaltma
  • Kullanım süresi maliyetlerini en aza indirme
  • Mevzuata uygunluk sağlama
  • Gelecekte genişlemelere imkan tanıma

Su Arıtma Operasyonları için Çözümler

Daha İyi Kamu Hizmeti Yönetimi için Kontrol Entegrasyonu

Tüm dünyada su ekibimiz, sektörde karşılaştığınız en büyük zorlukları aşmanıza yardımcı olacak çözümler geliştirmeye odaklanmıştır. Günümüzde şunları yapmanız gerekir:

  • Artan su tedariği ve koruma zorluklarını aşma
  • Proses değişkenliğini azaltma ve çok daha katı düzenleme gereksinimlerini karşılama
  • Operasyon ve enerji verimliliğini artırma
  • Eskiyen bir altyapıya yeni teknolojiyi entegre etme

Hem dahili personel hem de harici hissedarlar ve talep eden müşteriler için güvenli, uzaktan bilgiler elde etme
Bu zorlukları aşabilmek için entegre bir kontrol sistemine ihtiyacınız olur. Bu; proses kontrolü, motor kontrolü ve bilgileri entegre etmesi gereken bir sistemdir.

Sizin Gibi İşletmelere Nasıl Yardımcı Olduk?

Birçok ortağımızla birlikte, su sektöründeki müşterilerimize uzun süredir yardımcı oluyoruz. Çözümlerimiz, uygunluk sağlanmasına ve maliyetlerin düşük tutulmasına yardımcı olur.

Entegre Sistem Operasyonların Geliştirilmesine Yardımcı Oluyor

Önceki sistemimiz eskiydi ve Yeni Zelanda'daki geçerli su düzenlemelerine uyum sağlama sürecini basitleştirecek bir yükseltmeye ihtiyacımız vardı. Ayrıca verimliliği artırmayı ve duruş süresini azaltmayı amaçlayan entegre bir sistem uygulayarak tesiste operasyonel verimlilikleri artırma potansiyeli de belirledik.

Gary Pitcaithly, Otomasyon Yöneticisi, Hamilton Şehir Konseyi

Connected Enterprise Su Tesislerini Geliştiriyor

Endüstriyel su artıma tesisinizden verilere erişim, hakkında çok konuşulan bir konudur. Bilgi teknolojisiyle operasyon teknolojisinin birbirine yakınlaşması da sektördeki herkesin dilinde. Operasyonlarınızı geliştirmek için verileri ve yeni teknolojileri nasıl bir araya getireceğinize ilişkin bir vizyonunuz var mı? Connected Enterprise bizim vizyonumuzdur. Uzun süredir temel değerlerimizi proses kontrolü, motor kontrolü, güvenlik ve bilgi teknolojilerine yönelik tek bir platformun etrafında oluşturuyoruz. Bu platform, standart bir güvenli Ethernet omurgasına sahiptir. Entegre kontrol ve güvenli haberleşmenin kombinasyonuyla, Connected Enterprise vizyonunu gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Bu, benimseyebileceğiniz ve ihtiyaçlarınıza uygun hale getirebileceğiniz bir çerçevedir. Bu sizin bağlı işletmeniz olur ve su ve kamu hizmeti operasyonlarınızın:

  • Daha verimli
  • Daha çevik
  • Daha sürdürülebilir olmasını sağlar

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortakları, otomasyon yatırımınızı tasarlamanıza, uygulamanıza ve desteklemenize yardımcı olmak için olağanüstü bir bilgi kaynağı sunar.