Araç Montajı Otomasyonu

Gövde Üretimi, Boyahane Ve Son Montaja Yönelik Otomotiv Montaj Sistemleri

Değişken müşteri taleplerini karşılayacak farklı model ve varyasyonlar üretebilmek için gereken esnekliğe ve hıza ulaşın.

Model ve Varyasyonlara Hızla Uyum Sağlayın

Hızlı Değiştirme İşlemleri, Yeni Tasarımlar ve Birden Fazla Operasyon için Esneklik

Hızlı tepkiler ve değiştirmeler. Esnek donanım araçları. Sürekli yenilenen tasarım. Farklı varyasyonlara sahip çeşitli modellerin tümü değişken müşteri taleplerini karşılayabilmek için tek bir konumda üretiliyor. Artan tercih ve talep sayısının doğurduğu karmaşık üretim ortamı, hata yapma olasılığını ve maliyetleri de artırıyor.

Otomotiv montajına yönelik kontrol ve bilgi çözümlerimiz, Global pazarda rekabet edebilmek için ihtiyacınız olan esneklik ve hıza ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Montajın Her Aşamasında Üretimi Optimize Edin

Gövde Üretimi

Teknolojimiz, özel araç gereksinimlerinizi karşılayabilir ve aşağıdakiler gibi önemli otomotiv gövde montajı konularında yardımcı olabilir:

  • Atölye içinde, özellikle robotların ve malzeme taşıyan konveyörlerin yakınında çalışan güvenliği
  • Elektrik, su ve basınçlı hava gibi kaynakların verimli kullanımıyla enerji maliyetlerinin kontrol altında tutulması
  • Yüksek hız kontrol sistemlerinin üçüncü parti donanım ile entegrasyonu

Boya Atölyesi

Teknolojimiz, proses parametrelerinin kontrol edilmesinde ve aşağıdakiler gibi önemli boya atölyeleri konularında yardımcı olabilir:

  • Tedarik zinciri verimlilik optimizasyonu
  • Tutarlı kalite sağlayan geliştirilmiş boya teknolojisi
  • Çevreye ilişkin düzenlemelere ve güvenlik standartlarına (personel, solventler ve yanma işlemi) uygunluk

 

Son Montaj

Otomotiv montaj operasyonlarının, çeşitli tercih ve seçeneklerle uyumlu çalışabilecek esnek prosesler benimsemesi gerekir. Teknolojimiz, aşağıdakiler gibi esnek üretim konularında yardımcı olabilir:

  • Parça stok yönetimi ve sıralama
  • Ürün gereksinimlerini daha iyi yönetmeye yönelik kalite kontrolü
  • Üretim hacmi verimliliği için iş yükü eşitleme

Sık Yapılan Değişiklikler Esneklik Gerektirir

Daha Fazla Varyasyona Sahip Daha Çok Sayıda Araç Üretin

Araçlar daha gelişmiş, bağlantılı ve “akıllı” hale gelmeyi sürdürürken tüketiciler de en son özellikleri ve stilleri talep ediyor. Bu nedenle araçların, en son otomotiv güvenliği, yakıt verimliliği ve performans özelliklerinin, tasarımları ve seçenekleri sunmak üzere düzenli bir şekilde yenilenmesi gerekiyor. Araçların böyle yenilenmesi, operasyonunuzda yer alan çalışanları, prosesleri, donanımı ve otomasyonu da etkileyecektir. Değişiklikler küçük de olabilir veya aletlerin yenilenmesini, tedarik zincirinin revize edilmesini, istasyonlarda değişiklikler yapılmasını ve daha fazlasını gerektirebilir.

AutoSuite™ üretim yürütme sistemi (MES) yazılımımız, üretim görevlerini koordine edebilir ve gerçek zamanlı operasyon bilgileri sağlayabilir. Yazılım, birçok araç üretmenin getirdiği karmaşıklığı daha iyi yönetmenize olanak tanır. Bu sistemler, kalite kontrol proseslerini optimize etmenize, bileşen izlemeyi ve malzeme akışını daha iyi yönetmenize ve performans yönetimini geliştirmenize yardımcı olur.

AutoSuite MES Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

İlgili Ürünler

Integrated Architecture

Integrated Architecture® sistemimiz istenen üretim hacmi, koordinasyonu ve kalitesinin elde edilmesi için gereken güvenlik ve iletişim altyapısını, işleme performansını ve veri yapılarını sağlar.

Integrated Architecture Sistemimizi Keşfedin

Güvenlik Çözümleri

Güvenlik ürün, sistem ve hizmetleri portföyümüz, yaygın olan ve yeni uygulanmaya başlanan standartlarla uyumlu şekilde çalışmanıza yardımcı olur. Zaman kaybına neden olan kazaların sayısını azaltın, çalışma alanı güvenliğini geliştirin ve böylece çalışanların moraliyle üretkenliğini artırın.

Güvenlik Çözümlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Endüstriyel Enerji Yönetimi Sistemleri

Mühendislik ekibiniz, enerji kullanımını kontrol etmenin doğal zorluklarını iyi bilir. Bu alandaki uzmanlığımız ve endüstriyel enerji yönetimi uzmanlarımız, proseslerinizi düzene koyarak enerji kullanımınızı geliştirmenize yardımcı olur.

Enerji Yönetimi Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sürekli Gelişimi Destekleyin

Üretim Maliyetlerini En Aza İndirin ve Kârlılığı Sürdürün

Tesisler, kapasitelerinin %100'ünden yararlanma yönünde ilerlerken, bir yandan aynı hat üzerinde, gittikçe artan sayıda aracı daha fazla varyasyon halinde üretmenin getirdiği karmaşıklıkla başa çıkıp bir yandan da operasyonlarınızı koruyup optimize etmeniz gerekiyor.

Bunun çözümü, operasyonlarınızın güvenliğini elden bırakmadan çalışanlarınız, prosesleriniz ve ekipmanınızın sürekli olarak geliştirilmesi için çabalamaktır.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortakları, otomasyon yatırımınızı tasarlamanıza, uygulamanıza ve desteklemenize yardımcı olmak için olağanüstü bir bilgi kaynağı sunar.