Proses Güvenliği Sistemleri

İnsanları, Çevreyi ve Kritik Kontrol Varlıklarını Koruma

Personelin, proseslerin ve çevrenin korunması, otomasyon stratejisinin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Her endüstriyel uygulamasında tehlikeler ve riskler bulunur. Proses güvenliği, proses sektörlerinde çalışan herkes için önemli bir konudur. Benzersiz proses güvenliği gereksinimlerinizi karşılamak için geniş bir portföy sunarız.

SIS'niz Geçerli Standartları Karşılıyor mu?

Güvenlik Enstrümanlı Sistemler Güvenli Operasyonlar için Kritik bir Öneme Sahiptir

Mevcut sistemlerinizin kabul edilebilir olup olmadığını belirlemek için uygulanması gereken temel adımlar vardır. İlk adım, tüm güvenlik enstrümanlı fonksiyonları tanımlamak ve karşılamaları gereken performans seviyelerini belirlemektir. Buna, her güvenlik enstrümanlı fonksiyonun (SIF) gerekli güvenlik bütünlüğü seviyesinin (SIL) belirlenmesi dahildir.

Güvenlik Enstrümanlı Sistemlerimizi Keşfedin

Proses için Fonksiyonel Güvenlik

IEC61511'in Uygulanması için Ücretsiz Kılavuz

Proses için Fonksiyonel Güvenlik, proses uygulamaları için fonksiyonel güvenliği tanıtır ve IEC61511'in uygulanmasına yönelik bir kılavuz sağlar. Bu, IEC61508'in elektrikli, elektronik ve programlanabilir elektronik sistemlerin kullanım süreleri boyunca güvenlik yönetimini ele alan proses sektörüne özgü uygulamasıdır.

  • Risk ve Risk Azaltma
  • SIL hedeflerini belirleme
  • Koruma Analizi - LOPA
  • SIL Doğrulama

Turbo Makine Kontrolü

Verimliliği Artırın ve Güvenliği Koruyun

Başlatma süresini kısaltmanız, turbo makine döngülerini artırmanız, varlıklarınızdan en iyi şekilde yararlanmanız ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamanız gerekir.

Bunlar için size yardımcı olabiliriz. Tüm dünyada bağımsız buhar türbini regülatörlerinden tesis genelinde üçlü yedek platformlara kadar binlerce turbo makine kontrol sisteminin kurulumunu gerçekleştirdik.

Koordineli turbo makine kontrol sistemlerimizle, size şunları sağlayacak optimize bir donanım kontrolü elde edebilirsiniz:

  • Ünite kararlılığını ve çözüm oluşturma yeteneğini geliştirme
  • Kontrol sınırlarına yakın bir şekilde çalışarak üretimi artırma
  • Ani artışı, aşırı hızı ve ilişkili hasarları önleme

Proses Hizmetleri

Verimliliğin artmasına, tesis varlıklarının optimize edilmesine ve mali performansın iyileştirilmesine yardımcı olmak için çok çeşitli hizmetler sunarız. Rockwell Automation PartnerNetwork™'ün global kapsamı sayesinde PlantPAx® sisteminin dağıtılması ve desteklenmesinde esneklik de sağlarız.

Rockwell Automation Hizmetleri Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Eğitim

İster mühendis, ister operatör, ister bakım uzmanı olun, sürekli eğitim performansın artırılmasına yardımcı olabilir ve bilgi aktarımına destek verebilir. Özel, sahada, sanal ve standart eğitmen denetiminde kurslar gibi çeşitli biçimlerde eğitim veririz.

Proses Eğitimi

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortaklari, otomasyon yatiriminizi tasarlamaniza, uygulamaniza ve desteklemenize yardimci olmak için olaganüstü bir bilgi kaynagi sunar.