Proses Çözümleri

Üretkenliği En Üst Seviyeye Çıkarın ve Riskleri Minimuma İndirin

Sektörünüzde üretim hedeflerinize ulaşmak, müşterilerin taleplerini karşılamak ve rekabet avantajınızı korumak için çeşitli zorluklarla karşılaştığınızı biliyoruz. Endüstriyel otomasyon alanında 100 yıldan fazla deneyimle, karşılaştığınızı zorlukları alt etmenizi sağlayacak çok çeşitli proses çözümleri sunuyoruz. Batch, proses optimizasyonu ve güvenlik sistemi çözümleri ve hizmetlerindeki proses uzmanlığımız, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Operasyonları Geliştirin ve Yüksek Yararlanım Elde Edin

Sektörünüzdeki Prosesleri Gereksinimlerinize Uygun Hale Getirmek için Otomatikleştirin

Sektörünüzdeki kritik operasyonları korumak için proseslerinizi otomatikleştirirken "her soruna uyacak tek bir çözüm" yaklaşımını benimsemenize gerek yoktur. Operasyonları korumak için yöntemler ve teknolojiler uygulayan ve ekonomik ve performans gereksinimlerinize uygun olan çok çeşitli proses çözümleri sunarız. Bu çözümler ölçeklenebilir, esnektir ve kolayca entegre edilebilir. Bu, kuruluşunuzun verimliliği artırmasına, maliyetleri düşürmesine, enerji tüketimini azaltmasına ve güvenliği iyileştirmesine yardımcı olur. Proses uzmanlığımız, operasyonel verimliliği artırmanıza ve yüksek yararlanım elde etmenize yardım edebilir.

Tesis Genelinde Kontrol ve Optimizasyon

Modern Dağıtılmış Kontrol Sistemleri

Modern bir dağıtılmış kontrol sistemi (DCS), tesis genelinde kontrol teknolojileri kullanılarak oluşturulur. Günümüzde bağımsız teknolojilerin; proses kontrolü, ayrık kontrol, güç kontrolü ve güvenlik kontrolü seçmesine gerek yoktur. Üreticiler, artık tesis genelinde bir kontrol sistemi uygulamayı seçebilir.

Yaygın otomasyon teknolojilerinin kullanılması, modern Dağıtılmış Kontrol Sisteminin ürettim hattı ve iş sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlayarak tesis genelinde optimizasyon için daha fazla fırsat yaratır. Bu yaklaşım, modern Dağıtılmış Kontrol Sisteminin verimliliğini artırır, enerji tüketimini azaltır ve toplam maliyetini düşürür. PlantPAx sistemimiz, tüm bunlara imkan tanıyan Connected Enterprise'ın önemli bir parçasıdır.

Kontrol Çözümlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Dağıtılmış Kontrol Sistemi Çözümlerimizi Keşfedin

Maliyetleri Düşürün ve Üretimi Artırın

Model Öngörmeli Kontrol ve Optimizasyon

Çoğu operasyonda üretim ve kâr marjları; malzeme değişkenliği, ekipman kısıtlamaları, operatör becerileri ve değişen ortam koşulları nedeniyle farklılık gösterir. Model öngörmeli kontrol (MPC) teknolojimiz, Pavilion8® yazılım platformumuzdan yararlanır. Bu teknoloji, temel otomasyon sisteminin üzerine eklenen, tesisin sürekli olarak birden fazla iş hedefine ulaşmasını sağlayan bir bilgi katmanıdır.

MPC tabanlı çözümlerimiz, dahili kontrol cihazı performansı için ölçümler içerir. Kullanım, zaman kısıtlamaları ve hedeften sapma gibi önemli göstergeler izlenir. Bu ölçümler; ürün kalitesi, üretim ve verimliliğin doğrudan MPC kullanımına ve performansına karşı ölçülmesini sağlar.

MPC Çözümlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Rockwell Automation, "Kontrolde En İyiler" ödüllerindeki çeşitli kategorilerde en çok birinciliği kazanan şirket oldu.

Rockwell Automation, "Kontrolde En İyiler" ödüllerindeki çeşitli kategorilerde en çok birinciliği kazanan şirket oldu.

Tehlikeleri ve Riskleri Azaltın

Sektörünüz için Proses Güvenliği Çözümleri

Personelin, proseslerin ve çevrenin korunması, otomasyon stratejisinin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Teknolojimiz, tüm dünyadaki sektörlerde güvenlik ve kritik kontrol proseslerinde kullanılır. Gerekli Güvenlik Bütünlüğü Seviyesine (SIL) ve proje gereksinimlerinize göre bağımsız veya entegre proses güvenliği sistemi seçmenize yardımcı olabiliriz.

Proses Güvenliği Çözümlerimizi Keşfedin

Güvenlik Enstrümanlı Sistemlerimiz Hakkında Bilgi Alın

Maliyeti, Harcadığınız Zamanı ve Riskleri Azaltın

Batch Kontrol Sistemini Otomatik Hale Getirin

Çeşitli batch ihtiyaçlarınız, iş akışlarının ve reçetelerin yönetilmesi için esneklik ve güvenilirlik gerektirir. Batch çözümlerimiz, iş ve üretim hedeflerinizi karşılamak için uygun hale getirilmiştir.

Batch Çözümünüzü Keşfedin

Proses çözümlerinizi dijitalleştirin ve entegre edin

Entegre dijital DCS – tek platform, çoklu uygulama ve kademeli yetenekler

Yayınımızda müşterilerimizin üretim proseslerini dijitalleştirerek nasıl fayda sağladıklarını görün. 

E-kitap endüstri ihtiyaçlarına odaklı birçok uygulama, pazar ve proje metodolojisi içerir: 

  • Ürün çeşitliliği 
  • Eski model çözümlerin yükseltilmesi 
  • Kolay genişletme, daha çok koruma ve proses çevikliği 
  • Endüstri düzenlemeleri 

E- kitabımız açık, ölçeklendirilebilir ve tam entegre proses ve otomasyon çözümleri ile kullanılabilen gerçek zamanlı operasyonel veriler ile fayda sağlanabileceğini vurgular.

Dijital proses çözümleri e-kitabımızı indirin.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortakları, otomasyon yatırımınızı tasarlamanıza, uygulamanıza ve desteklemenize yardımcı olmak için olağanüstü bir bilgi kaynağı sunar.