Endüstriyel Güvenlik Hizmetleri

Endüstriyel Siber Güvenlik için Çözümler

Daha fazla bağlantı, güvenlik tehditleriyle ilgili daha fazla risk oluşturur. Bu tehditler, acımasız bilgisayar korsanlarından iyi niyetli hatalara kadar birçok biçimde görülebilir. Güvenlik olayları ağ kullanılabilirliğini etkileyebilir, operasyonları kesintiye uğratabilir ve verimliliği durdurabilir. Endüstriyel güvenlik hizmetlerimiz altyapınızın güvenliğinin sağlanmasına, varlıklarınızın korunmasına ve ağ kullanılabilirliğinin sürdürülmesine yardımcı olabilir.

Güvenlik Değerlendirmeleri

Riskli Alanlarınızı ve Olası Tehditleri Tanımlayın

Güvenliği yönetmenin ilk adımı, geçerli güvenlik durumunuzu değerlendirmektir. Bu; yazılımlarınızdaki, ağlarınızdaki, kontrol sisteminizdeki, politika ve prosedürlerinizdeki ve çalışan davranışlarındaki güvenlik durumunu anlamayı içerir.

Ekibimiz, hem IT ilkeleri hem de endüstriyel otomasyon alanlarındaki uzmanlığı sayesinde endüstriyel varlıklar üzerindeki siber güvenlik risklerini belirlemek için gerekli becerilere sahiptir. Güvenlik değerlendirmelerimiz olası tehditleri, varlık bütünlüğünü ve yönetim süreçlerini inceleyecektir. Bu incelemeden yola çıkarak operasyonunuzu kabul edilebilir bir risk durumuna getirmek için gereken risk azaltma tekniklerini belirleyeceğiz.

Tehditlere Karşı Koruma

Endüstriyel Kontrol Sistemleri için Siber Güvenlik

Geçerli güvenlik durumunuzu değerlendirdikten ve riskleri belirledikten sonra, geniş bir tehdit ortamına karşı güvenlik önlemleri almanın zamanı gelmiştir. Endüstriyel güvenlik hizmetleri ekibimiz, Derinliğine Savunma içeren bir güvenlik yaklaşımı kullanarak endüstriyel kontrol sistemlerinizi korumak için siber güvenlik çözümü geliştirmenize ve uygulamanıza yardımcı olabilir.

Güvenlik teknolojisindeki en son gelişmelerden yararlanarak yeterlilik, erişim kontrolü, veri güvenliği ve eklenti yönetimi gibi koruma önlemleri uygularız. NERC CIP, NIST 800-53 ve NIST 800-82 gibi geçerli yönetim standartlarına uygun çözümler konuşlandırırız. Bu önlemler, riskleri yönetmenize ve iş açısından kritik bilgilerinizi korumanıza yardımcı olabilir.

Tehditleri Tespit Edin

Riskleri Sürekli Olarak İzleyin ve Anormallikleri Tespit Edin

Sağlam bir güvenlik programı uygulanırken bile siber güvenlik için sürekli olarak çaba gösterilmelidir. Her gün yeni tehditler ortaya çıkar. İzleme ve anormallik tespiti ile siber güvenlik risklerinizi yönetmenize yardımcı olabiliriz. Sürekli izleme ve tespit süreçleri, ortaya çıkan bir güvenlik olayını hızla belirlemenize yardımcı olur.

Olaylara Müdahale Edin

Güvenlik Olaylarına Hızlı Müdahale için Eylem Planı Geliştirin

Güvenlik olayı meydana gelirse tehdidi gidermek için hemen müdahale etmeniz kritik bir öneme sahiptir. Endüstriyel güvenlik hizmetleri ekibimiz, böyle bir durumda müdahale için bir eylem planını geliştirecek ve destekleyecektir. Ekibimizin ağ ve güvenlik alanlarındaki uzmanlığını temel alarak, olaya müdahale etmek ve hasarı azaltmak için başarısı kanıtlanmış yöntemler kullanan bir plan geliştirmenize yardımcı olacağız.

Hızlı Hata Giderme

Hızla Üretime Dönün ve Olayı Araştırın

Duruş süresi yaşanan bir olaydan sonra, olabildiğince hızlı bir şekilde üretime dönmek ve çalışır duruma gelmek ilk önceliğiniz olur. Yedekleme ve hata giderme hizmetlerimiz, üretim ve uygulama verilerinizin neredeyse gerçek zamanlı kayıtlarını tutarak hataları hızla gidermenize ve üretime dönmenize imkan tanır. Sistemdeki hatalar giderildikten sonra, endüstriyel güvenlik hizmetleri ekibimiz temel nedenleri belirlemek ve dayanıklılığınızı artırmak için olayı da araştırır.
Bilgi teknolojisi uzmanlarından oluşan ekibimiz, olası performans ve güvenlik sorunlarını belirlemek ve gidermek için endüstriyel IT varlıklarınızı tam olarak değerlendirebilir.

Sağlam, Dayanıklı Ağ Altyapısı Oluşturun

Endüstriyel ağ altyapınız, yaptığınız her şeyin merkezindedir. Ağ altyapınızı tasarlamanıza, konuşlandırmanıza ve yönetmenize yardımcı olacak bütüncül bir yaklaşım sağlarız.

Ağ Hizmetlerimiz

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortaklari, otomasyon yatiriminizi tasarlamaniza, uygulamaniza ve desteklemenize yardimci olmak için olaganüstü bir bilgi kaynagi sunar.