Önceden Geliştirilmiş Ağ Çözümleri

Connected Enterprise için Güvenli, Sağlam ve Geleceğe Hazır bir Ağ Oluşturun

Modern bir ağı konuşlandırmanın bazı zorlukları vardır: birden fazla tedarikçiyle çalışma, zamanlamaya sadık kalma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılama. Önceden geliştirilmiş ağ çözümlerimiz size yardımcı olabilir. Bu çözümleri; Cisco, Panduit, EMC² ve VMWare gibi büyük IT ortaklarımızın teknolojilerden yararlanarak endüstriyel kullanım için tasarlarız. Bunları, devreye alma sırasında zaman ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak için önceden monte edilmiş ve yapılandırılmış olarak göndeririz.

Infrastructure-as-a-Service

Network Altyapınızı Basit ve Hızlı Bir Şekilde Devreye Alın

Güvenli ve sağlam bir network altyapısının tasarlanması, devreye alınması ve bakımının yapılması karmaşık, zaman alan ve maliyetli bir süreç olabilir. Infrastructure-as-a-Service (IaaS), uygun şekilde tasarlanmış altyapının devreye alım prosesini, tek bir sözleşme ile sahada konfigürasyon ve 7/24 uzaktan izleme imkanına sahip, ön mühendisliği yapılmış network çözümlerimizi kombine ederek oldukça kolaylaştırmaktadır İşlem sonunda; basit bir şekilde düzenlenmiş ve devreye alınmış, ağ güvenliği artırılmış ve maliyet kalemleri düşürülmüş bir altyapı çözümü elde edilmektedir.

IaaS; Birleşik Tesis Genelinde Ethernet (CPwE) Mimarileri ile aynı seviyeye getirildi.  Cisco ile işbirliği içerisinde geliştirilen IaaS, sınıfının en iyisi teknolojilerden faydalanmaktadır, ki bu teknolojiler Rockwell Automation’nın Stratejik İş Ortaklarından olan Microsoft ve Panduit tarafından üretilmektedir. Infrastructure-as-a-Service, network altyapı güvenliğinizi ve performansınızı optimize etmenize yardımcı olmaktadır.

Endüstriyel Veri Merkezi

Sanallaştırmaya Geçişinizi Basitleştirin

Sunucu daha az alan kaplar. Uygulamanın ömrü uzar. Sistem için gelişmiş kullanılabilirlik ve hata giderme olanakları sağlanır. Bunlar, endüstriyel kuruluşların sanallaştırmayı benimsemesinin nedenlerinden birkaçıdır. Bununla birlikte, en baştan sanallaştırılmış bir altyapı tasarlamak ve oluşturmak maliyetli, karmaşık olabilir ve uzun sürebilir. Üretmeden, test etmeden ve devreye almadan önce sistemi tasarlamanız ve birden fazla tedarikçiden ekipman tedarik etmeniz gerekir.

Endüstriyel Veri Merkezi (IDC), sanallaştırılmış bir ortama geçişinizi büyük ölçüde kolaylaştırabilir. IDC, ölçeklenebilir ve önceden geliştirilmiş bir altyapıdır. Sanallaştırılmış sunucularda birden fazla işletim sistemini ve uygulamayı çalıştırmanız için gerekli olan tüm donanımları içerir. IDC'yi size önceden monte edilmiş ve geliştirilmiş şekilde göndeririz. Devreye almanıza yardımcı olması için tesisinize bir Rockwell Automation profesyoneli de göndeririz. Dahili TechConnect℠ uzaktan destek hizmetleriyle, ağınızın verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için teknik desteğe istediğiniz zaman erişebilirsiniz.

Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? Ağ Hizmetleri ekibimiz, endüstriyel otomasyonu IT uzmanlığıyla birleştirir. Tasarımdan ağ yönetimine kadar çeşitli danışmanlık hizmetleri sunarız.

Endüstriyel Ağ Dağıtım Çözümü

Ağınızı Tasarlarken ve Genişletirken Karmaşıklığı ve Riskleri Azaltın

İster mevcut ağınızı genişletin ister yeni bir ağ uygulayın, projenin zamanında ve bütçenizi aşmadan ilerlemesini istersiniz. Ağınızın üretim taleplerini etkili ve güvenilir bir şekilde karşıladığından da emin olmanız gerekir.

Endüstriyel Ağ Dağıtım Çözümü (INDS 2000); tasarım, devreye alma ve endüstriyel çevre korumasını önceden geliştirilmiş ağ dağıtım paketinde birleştirerek bu sorunları gidermenize yardımcı olabilir. INDS 2000, kontrol odası ve üretim katı arasında güvenli bir bağlantı oluşturmanızı sağlar. Zorlu üretim hattı ortamında kritik ağ anahtarlama kaynaklarının ideal bir şekilde yerleştirilmesini sağlar. Cisco ve Panduit ağ mimarisini temel alan bu standart paket, Birleşik Tesis Genelinde Ethernet (CPwE) standartları ve endüstriyel çevre gereksinimlerini karşılar. Dahili TechConnect uzaktan destek hizmetleriyle, ağınızın verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için teknik desteğe istediğiniz zaman erişebilirsiniz.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortaklari, otomasyon yatiriminizi tasarlamaniza, uygulamaniza ve desteklemenize yardimci olmak için olaganüstü bir bilgi kaynagi sunar.