Endüstriyel Ağ Hizmetleri

IT ve Endüstriyel Otomasyonda Uzmanlık

Endüstriyel ağ altyapınız, Connected Enterprise'da yaptığınız her şeyin merkezindedir. Sağlam, güvenilir ve güvenli olmasına ihtiyaç duyarsınız. Yine de üretim hattı ve IT teknolojilerini etkili bir şekilde birleştirmek için gereken bilgiler, bunun sağlanmasını zorlaştırabilir. Ağ altyapınızı tasarlamanıza, konuşlandırmanıza ve yönetmenize yardımcı olacak bütüncül bir yaklaşım sağlarız.

Ağınızı Değerlendirin

Olası Performans Sorunlarını Anlayın

Modern bir endüstriyel ağ altyapısını konuşlandırabilmek için önce mevcut altyapınızın koşullarını anlamanız ve sorunları belirlemeniz gerekir. Endüstriyel Ağ Hizmetleri ekibimiz, endüstriyel otomasyon deneyimi olan IT uzmanlarımızla çalışarak benzersiz bir perspektif ortaya koyar. Bu dengeli yaklaşım, endüstriyel IT varlıklarınızı tam olarak değerlendirmemizi ve olası performans ve güvenlik sorunlarını belirleyip gidermemizi sağlar.

Tasarlayın

Ölçeklenebilir, Güvenli Ağ Altyapısı Oluşturun

Kapsamlı bir endüstriyel ağ tasarımı, maruz kalabileceğiniz riskleri, beklenmedik maliyetleri ve gelecekte yaşayabileceğiniz performans sorunlarını azaltmanıza yardımcı olabilir. Bugün için geliştirilmiş ve gelecek için ölçeklenebilen güvenli bir endüstriyel ağ tasarlamanıza yardım etmek amacıyla iş birliği içeren bir yaklaşım uygularız. Endüstriyel Ağ Ürünlerimizden yararlanarak, hızla Birleşik Tesis Genelinde Ethernet (CPwE) yönergeleri, endüstri standartları ve iş gereksinimlerine uygun olan bir ağ tasarlayabilir ve konuşlandırabiliriz.

Endüstriyel Ağ Ürünlerimizi Keşfedin

Güvenlik için Tasarım

Uygulama

Ağınızı Hızla Çalışır Duruma Getirin ve Gelecekte Yaşayabileceğiniz Sorunları En Aza İndirin

Ağınızı etkili bir şekilde uygulamak için birkaç unsuru yönetebilmeniz gerekir. Zaman ve bütçe hedeflerinizi karşılamaktan tedarikçi bulmayı kolaylaştırmaya kadar uygulama sürecinin tamamında ilerlemenize yardımcı olabiliriz. Cisco ve Panduit gibi şirketlerle kurduğumuz ortaklıklardan yararlanarak sistem kullanılabilirliğini artırmanıza yardımcı olacak sağlam, güvenli bir ağ kurabiliriz. Anahtar teslimi projeler, önceden geliştirilmiş ve özelleştirilmiş çözümler dahil çeşitli uygulama hizmetleri sunuyoruz.

Önceden Geliştirilmiş Ürünlerimize Göz Atın

Doğrulayın

Karşılaştırmalı Ağ Performansı

 İster bir ağ altyapısını değiştirin ister yeni bir tane oluşturun, bağımsız üçüncü parti profesyonellerinin bunu doğrulaması çok önemlidir. Hem IT hem de operasyonlar alanındaki uzmanlığımız sayesinde, ağınızın kurulum, güvenlik ve performans gereksinimlerini karşıladığını onaylamanıza yardımcı olabiliriz. Özelliklerinizin karşılandığından ve performansın ODVA, IEEE, ANSI, TIA, ISA-95 ve ISA-99 gibi yönetim standartlarına uygun olduğundan emin olmak için son teknoloji ürünü araçlar kullanarak kurulum ve operasyon testleri gerçekleştiririz.

Ağ İzleme ve Yönetimi

Çalışma Süresini Uzatın ve Güvenli, Sağlam ve Dayanıklı bir Ağ Elde Edin

Endüstriyel ağınızın bakımı karmaşıktır. Yetenek ve sürekli izlemenin doğru bir karışımıyla düzgün bir şekilde yönetilmezse ağ ve üretimde duruş süresine neden olabilir.

Ağınızı izlemek ve hatta yönetmek için Rockwell Automation'a güvenerek doğru zamanda, doğru yerde, doğru becerileri elde edin. Teknik destekten uzaktan izlemeye ve ağ idaresinden yönetime kadar çeşitli ağ destek hizmetleri sunarız. Bizimle birlikte çalıştığınızda, yeni ekipmanların ve sistemlerinin entegrasyonunu hızlandırabilir ve teknik kaynaklara erişerek duruş süresini kısaltabilirsiniz. Önceliğimiz, operasyonlarınızın sürekli olarak en yüksek performansla yürütülmesine yardımcı olmaktır.

Uzaktan İzleme ve Analiz

Sektör Liderleriyle Birlikte Çalışırız

Panduit, Cisco, vMware, Microsoft ve diğerleriyle kurduğumuz ortaklık sayesinde, birinci sınıf destek için arayabileceğiniz tek bir numara sağlayarak zaman kazanmanıza ve üzerinizdeki stresi azaltmanıza yardımcı olabiliriz.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortaklari, otomasyon yatiriminizi tasarlamaniza, uygulamaniza ve desteklemenize yardimci olmak için olaganüstü bir bilgi kaynagi sunar.