Uzaktan İzleme ve Analiz

Kritik Varlıklarınızın Performansını Anlayın ve Artırın

Varlık performansının anlaşılması, operasyonlarınızın optimize edilmesi ve maliyetli duruş sürelerinin önlenmesi için büyük bir öneme sahiptir. Uzaktan İzleme ve Analiz, ekipmanların izlenmesine ve değerli performans analizlerinin toplanmasına yardımcı olmak için basit ve güvenli bir yaklaşım sunar. Size varlıklarınızın performansıyla ilgili değerli bilgiler sunabilir ve performans kabul edilebilir performans standartlarının dışında kaldığında sizi uyarabilir.

Bağlanın

Basit, Güvenli Bağlantı Riskleri Minimuma İndirir ve Verimliliği Artırır

Farklı çalışanların, varlıklara farklı şekilde erişmesi gerekir. Çalışanlarınız, işletmenizdeki her bir tesise ve cihaza uzaktan erişmek için role dayalı erişim kontrolümüzü kullanabilir. Bağlandıktan sonra, çeşitli cihazlarda görüntüleme, analiz ve gösterge panosu araçlarını kullanarak değerleri bilgiler görebilirler.

Elbette uzaktan erişim, yalnızca güvenli olduğu takdirde değerlidir. Platformumuz, varlıklarınıza ve aktarılan bilgilerinize erişimi korumak için IT onaylı ve yalnızca giden haberleşme uygular. Bağlantılarınızın ve fikri mülkiyetinizin güvenliğini artırmak için bir VPN çözümünde sunulmayan gelişmiş güvenlik özellikleri de sağlarız. Bunlar arasında cihaz seviyesinde erişim için ayrıntı düzeyi, son kullanıcı uzaktan erişim kontrolü ve uzaktan oturum günlükleri bulunur.

Bilgiye Kavuşun

Çalışanlara Daha Akıllı ve Bilinçli Kararlar Vermeleri için Destek Verin

Uzaktan izleme sırasında toplanan bilgiler, otomasyon ekipmanlarınızın performansını incelemenizi sağlar. Üretim verilerini, varlık ve sistem durumunu ve diğer bilgileri görebilirsiniz. Bu bilgileri, çalışanların benzersiz her rollerinde daha iyi kararlar vermesine yardımcı olmak için kullanabilirsiniz.

Şunları gerçekleştirmek için Uzaktan İzleme ve Analiz platformunu kullanın:

  • Önemli bilgileri toplama ve depolama
  • Tek bir portaldan durum, çalışma süresi ve alarmları görüntüleme ve raporlar çalıştırma
  • Sorunlar ortaya çıktığında e-posta veya kısa mesaj gönderecek alarmlar programlama
  • Bir hata giderme planı olarak kritik dosyaları ve yapılandırmaları arşivleme
  • Doğru bilgileri, doğru zamanda doğru kişilerle paylaşma

Başarıya Koşun

Operasyonlarınızı Optimize Edin ve İş Yöntemlerinizi Değiştirin

Uzaktan İzleme ve Analizler, günlük proses geliştirmeleri ve sorun çözümlerinin ötesinde bir değere sahiptir. Daha büyük operasyonları optimize etmenize ve iş yöntemlerinizi değiştirmenize de yardımcı olabilirler. Hataları ortaya çıkmadan önce tahmin ederek duruş süresinden daha kısa sürede kurtulmanıza yardım edebiliriz. Tedarik zincirinizin entegrasyonuna yardımcı olacak araçlar uygulayabilirsiniz. Malzemeleri belirli bir sayıya ulaşıldıktan sonra otomatik olarak yenileyecek malzeme siparişleri tasarlayabilirsiniz. Üretim verilerini ve ihtiyaçlarınız için en önemli olan varlığın veya sistemin durumunu görüntülemek için özel gösterge panoları oluşturabilirsiniz.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortaklari, otomasyon yatiriminizi tasarlamaniza, uygulamaniza ve desteklemenize yardimci olmak için olaganüstü bir bilgi kaynagi sunar.