Modernizasyon

Global Pazarda Rekabetçi Kalma

Globalleşme, Akıllı Üretime giderek daha fazla odaklanılmasını sağlıyor. Bu girişimler, endüstriyel operasyonlarınızın verimliliğini ve performansını artırmak için modern teknolojilerden yararlanır. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmeye hazır mısınız?

Neden Modernize Etmelisiniz?

Daha İyi Performans, Daha Fazla Esneklik ve Daha Bilinçli Kararlar

Riskleri ve masrafları nedeniyle kontrol sistemi yükseltmelerine karar vermek zor bir iştir. Eski sistemler diğerlerinden ayrı olarak çalışır ve eski ekipmanların çalıştırılması maliyetlidir. Bununla birlikte, eskime tehdidi yükseltme kadar ürkütücü görünmeyebilir. Günümüzde, akıllı üretim tüm bu süreci yeniden değerlendirmenizi sağlayabilir.

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti stratejilerinde vurgulanan modern teknolojiler, ileriyi düşünen üreticilerin Akıllı Üretimin avantajlarından yararlanmaya başlamasını sağladı. Şirketler, modern üretim taleplerini karşılamak için proseslerini optimize etmek ve çalışanlara daha yüksek performans ve verimlilik sağlayacak donanımı sunmak için yeni teknolojilere güveniyor.

Akıllı Üretim ve Connected Enterprise Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Nereden Başlamalı?

Önce En Büyük Risklerinizi Belirlemek için Kurulu Sisteminizi İnceleyin

Eskime risklerinizi anlamak için işe ekipmanlarınızın, yedek parçalarınızın ve yazılım stokunuzun kullanım süresi analizini yaparak başlayın. Bu bilgilerin kapsamlı bir şekilde incelenmesi, modernizasyon ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi önceliklendirmenize yardımcı olacaktır. Kurulum sistem değerlendirmelerinin uygulanmasında kapsamlı bir deneyime sahibiz. Bu prosesi şirket içinde yürütmek yerine bize devrederseniz haftalar ve hatta aylar kazanmanızı sağlayabiliriz.

Modernizasyon Planı Oluşturun

En Büyük Etkiyi Nerede Yapabileceğinizi Belirleyin

En kritik ekipmanlarınızı, en büyük risklerinizi ve dönüşüm seçeneklerinizi belirlemenize yardımcı oluruz. Birlikte çalışarak daha iyi bir performans elde etmenize, daha bilinçli iş kararları vermenize ve değişen pazar taleplerine daha hızlı bir şekilde yanıt verebilmenize imkan tanıyacak yükseltmeler planlayabiliriz. Ortaklarımızla birlikte uygulama ihtiyaçlarınızla, bütçenizle ve uzun vadeli hedeflerinizle uyumlu bir plan uygulamanıza yardım edebiliriz.

Modernizasyon Projenizi Uygulayın

Sizin için En Doğru Olan Hızda İlerleyin

İster bir kerede ister aşamalı olarak dönüşüm gerçekleştirmek isteyin, sizi yönlendirecek araçlara ve deneyime sahibiz. Eksiksiz özel çözümlerden önceden yapılandırılmış modernizasyon paketlerine ve kendin yap araçlarına kadar, otomasyon yatırımınızdan olası en yüksek getiriyi elde etmenize yardım edebiliriz.

Eğitimli ve deneyimli profesyonellerimiz size şunları sağlamak için hazırdır:

  • Modernizasyon planlama hizmetleri
  • Eski ekipmanlar için destek
  • Dönüştürülen kontrol mimarinizin başlatılması ve devreye alınması

Orta Şiddette Gerilimli Saha Değiştirme Hizmetleri

Mevcut Orta Şiddette Gerilimli Ekipmanlarınızın Çalışmasını Modernize Edin

Saha modernizasyonu, orta şiddette gerilimli ekipmanların performansını ve güvenilirliğini artırmak için seçenekler değerlendirilirken, yeni sermaye masrafı için ekonomik bir alternatif olabilir. Saha modernizasyon değişiklikleri, basit donanım veya yazılım değişikliklerinden karmaşık sistem yeniden yapılandırmalarına kadar değişiklik gösterir. Mevcut donanımlarınızın veya yazılımlarınızın yükseltilmesi, yeni bir uygulamanın taleplerini karşılamak için gereken ek fonksiyonları sağlayabilir.

PLC-5'ten ControlLogix'e Dönüşüm

Dönüşümünüzü Planlarken Seçenekleri Değerlendirin

Allen-Bradley® PLC-5® Kontrol Sisteminin Ürün Ömrünü tamamlamak üzere olduğu hakkındaki duyuruları gördünüz. Kontrol cihazlarınızı yükseltmenize yardımcı olmak için ihtiyaçlarınızı karşılayan proaktif bir kullanım süresi planı geliştirmenizi sağlayacak seçeneklerle birlikte çeşitli kaynaklar sunuyoruz. İster güvenilir bir ortakla çalışmayı ister kendi başınıza gerçekleştirmeyi seçin, süreci kolaylaştırmak için eksiksiz bir modernizasyon ve dönüşüm hizmetleri ve araçları portföyü sağlıyoruz.

PLC-5'ten ControlLogix'e Dönüşüm Seçeneklerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

EMEA ESKİ MODEL MODERNİZASYONU

Motor Sürücü, Güvenlik ve Hareket Sistemleri Modernizasyonlarının Avantajlarını Göz Önünde Bulundurun

Muhtemelen kontrol platformunuzu göz önünde bulundurdunuz, hatta modernize ettiniz bile. Peki fabrikanın geri kalanı ve makine tabanlı ekipmanlar ne olacak? AC ve DC motor sürücülerinizi, güvenlik ve hareket sistemlerinizi ve hatta orta gerilim (MV) ürünlerinizi göz önünde bulundurdunuz mu? Sorunsuz bir şekilde entegre olup şimdiki ve gelecekteki operasyonel ve iş gereksinimlerinizi karşılamak için gereken güvenlik özelliklerini, bağlanılabilirliği ve verileri size sağlayabilecekler mi?

Riskin azaltılmasından tek tek ürünlerin eskime yönetimine ve The Connected Enterprise ve Akıllı Üretim devreye alınarak geleceğin şirketlerinin birleştirilmesine kadar modernizasyonun büyük faydalarını keşfetmenize yardımcı olabiliriz. Rockwell Automation özel gereksinimlerinizi ve vizyonunuzu eşleştirmek ve modernizasyonunuz konusunda sizinle ortak hareket etmek için çözüme sahiptir. 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortaklari, otomasyon yatiriminizi tasarlamaniza, uygulamaniza ve desteklemenize yardimci olmak için olaganüstü bir bilgi kaynagi sunar.