Üretkenlik

Entegre Otomasyon ve Bilgiler, Verimliliğin Geleceğidir

Otomasyon ve bilgilerin birleştirilmesi, şirketlerin verimliliği yeni yollarla ölçmesine ve yönetmesine yardımcı olur. Örneğin, üretimde IoT'den elde edilen veriler, karar verme ve makine performansını artırır. Entegre otomasyon ve bilgiler, akıllı ekipmanlar ve iş birliği yapan robotlar gibi verimliliği artıran yeniliklere kapı açar.

Modernizasyon Stratejiniz Nedir?

Yeni Teknolojiyi Benimseyin ve Verimliliği Uzun Vadeli Hedefiniz Yapın

Modernizasyon stratejisi, makineleri veya ekipmanları yükseltmekten daha fazlasıdır. Bu strateji, operasyonunuzun tüm unsurlarını ele alan bir yol haritası oluşturmakla ilgilenir. Operasyonlarınızın, kaçınılmaz teknolojik gelişmeler ve iş değişiklikleri için geleceğe hazırlanmasını da içerir.

Şirketlerin modernizasyon sayesinde verimliliği artırdığı yollardan birkaçını inceleyin:

  • Otomotiv şirketleri, otomatik veri sistemlerini kullanarak Genel Ekipman Verimliliğini ve üretkenliği yüzde 50 artırdı
  • Yiyecek içecek şirketleri, hizmet olarak altyapı yaklaşımını kullanarak sorun giderme süresini yüzde 90 kısalttı
  • Petrol ve gaz şirketleri, gerçek zamanlı öngörücü analizleri kullanarak olası arızaları belirledi ve duruş süresini kısalttı
  • İlaç şirketleri, proses tutarlılığını geliştirerek üretimi yüzde 65 artırdı

Kendi bağlı işletme serüvenimizin bir parçası olarak üretim operasyonlarımızı da modernize ettik. Otomasyon ve bilgileri tek bir bağlı sisteme entegre ettik. Yüzlerce uygulamadan alınan bilgileri tek bir merkezi konumda toplamak için en son MES ve EMI yazılımlarını kullandık. Yeni sistem uygulandığından beri verimlilikte yüzde 4 ila 5 yıllık artış elde ettik.

Üretkenliği Yeniden Değerlendirin

Sistem Tasarımını Basitleştirme

Sistem tasarımı için geleneksel yaklaşım, daha karmaşık akıllı sistemler için optimum değildir. Birlikte çalışamayan birden fazla aracın kullanımını içerir.

Modern tasarım yazılımı, tasarım verimliliğini artırmak için prosesin basitleştirilmesine yardım eder:

  • Tek bir entegre geliştirme ortamı, tasarım sürecini basitleştirir ve devreye alma süresini kısaltır
  • Sanal tasarım olanakları; uygulama kodunun doğrulanmasını, test edilmesini, fiziksel donanımdan bağımsız olarak optimize edilmesini, başlatma süresinin kısaltılmasını ve sistem maliyetlerinin azaltılmasını sağlar
  • Geliştirme süresini kısaltmak ve tasarım tutarlılığını iyileştirmek için bir işletmede yeniden kullanılabilir kod kitaplıkları yönetilebilir ve konuşlandırılabilir
  • Kodu kontrol cihazının bakış açısı yerine kullanıcının bakış açısına göre sunan mantıklı sistem organizasyonu, kodun tanımlanmasını ve korunmasını kolaylaştırır

Akıllı ve sisteme duyarlı

Akıllı cihazlar, tanılamalar gibi verileri alıp işleyebilir ve daha sonra bu verilere göre hareket edebilir. Örneğin, gelişmiş kendi kendine ayarlama teknolojisi, rezonans frekanslarını tespit edip kaldırabilir ve otomatik olarak ayarlamalar yapabilir. Bu, cihazın performansının optimize edilmesine ve düzenli ayar bakımı ihtiyacının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Birlikte çalışan birden fazla akıllı cihaz, sisteme duyarlı bir varlık oluşturabilir. Buna, akıllı bir palet makinesi arızalı olduğunu bildirdikten sonra ürünleri bağımsız olarak farklı paketleme hattına yönlendiren bir üretim hattı örnek verilebilir. Başka bir örnek de konveyörün rulmanlarının aşırı ısındığını tespit ettikten sonra hızını azaltan ve bakım iş emrini yeniden zamanlayan hattır.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortakları, otomasyon yatırımınızı tasarlamanıza, uygulamanıza ve desteklemenize yardımcı olmak için olağanüstü bir bilgi kaynağı sunar.