Connected Enterprise

Akıllı Üretimden Siz de Yararlanın

Akıllı üretim, dijital dönüşüm için bir ağ geçidi görevi görür. Bağlı akıllı cihazlar, proseslerin görünebilirliğine yönelik yeni pencereler açar. Veri ve analizler, daha iyi ve daha hızlı kararlar verilmesine imkan tanır. Sorunsuz bağlantı, yeni iş birliklerini teşvik eder.

Connected Enterprise tüm bunları mümkün kılar. Tesis seviyesindeki ve kurumsal ağları bir araya getirir ve çalışanları, prosesleri ve teknolojileri güvenli bir şekilde birbirlerine bağlar.

Akıllı Üretim

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti’ni (IIoT) Nasıl Hayata Geçireceğinizi Keşfedin

Akıllı üretim ve endüstriyel operasyonlar, ileriye dönük yeni bir yolu benimsemenizi sağlar. Bağlantılar ve bilgilerin son derece etkin olduğu bu yeni yönde, cihazlar ve prosesler birbirine bağlanır, izlenir ve optimize edilir.

Akıllı operasyonlar için analizlerden ve mobil platformlardan iş birliği yapan makinelere kadar yeni ve devrimci teknolojilerin kullanılması gerekir. Bu teknolojiler, birbirleriyle iletişim kurar ve dahili ve harici koşullara uyum sağlar. Esnek, etkili, hızla çözüm oluşturabilen ve güvenli operasyonlar oluşturmak için bu teknolojilerden en iyi şekilde yararlanan yeni stratejiler de gerektirirler.

Yeni teknolojilerin ve stratejilerin akıllı ve güvenli operasyonlar oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Hazır mısınız?

Araştırma Sektörün IIoT için İstekli Ama Hazırlıksız Olduğunu Gösterdi

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti çağındayız. Ağa bağlı akıllı cihazların sayısının artması, iş performansının neredeyse her yönünü geliştirebilir.

Bu potansiyel, üreticilerde de mevcuttur. Üreticilerin üçte biri, önümüzdeki iki yılda üretimde akıllı cihaz veya yerleşik bilgi kullanımını artıracaklarını söylemiştir. Birçok üretici, IIoT'den nasıl para kazanacaklarından emin olmadıklarını da söylemiştir. Bundan yararlanmak için operasyonlarında gerekli değişiklikleri uygulamaları gerekir.

Üreticilerin IIoT'yi nasıl uygulamayı planladıklarını ve öncelikle üstesinden gelmeleri gereken hazırlık aşamasındaki zorlukları okuyun.

Üretim departmanındaki yöneticilerin yaklaşık üçte ikisi, IIoT'nin önümüzdeki beş yılda kârlılığı artıracağına inanmaktadır.

MPI Nesnelerin İnterneti Çalışması

Vaka İncelemeleri

Birçok kuruluş, Connected Enterprise'ı gerçeğe dönüştürmek için çoktan çalışmalara başlamıştır. Ortak bir üretim platformu oluşturmak ve verilere benzersiz bir erişim elde etmek için ağları birleştirmişlerdir. İşlerinde şunlar gibi gerçek sonuçlar elde ederler:

  • Yılda yüzde 4 veya 5'lik verimlilik artışları
  • Atıklarda yüz binlerce dolar tasarruf sağlayan azalmalar
  • Ürünlerin piyasaya daha kısa sürede çıkması ve aylar yerine haftalar içinde çalışmaya başlayabilen tesisler
  • Kusurların yarıya kadar düşürülmesini sağlayan kalite iyileşmeleri
  • Yüzden 82'den yüzde 98'e artan zamanında teslimat oranı

Kuruluşların bağlı işletme serüvenlerini nasıl başarı hikayelerine dönüştürdüğünü inceleyin.

Connected Enterprise'ı Elde Etme

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortakları, otomasyon yatırımınızı tasarlamanıza, uygulamanıza ve desteklemenize yardımcı olmak için olağanüstü bir bilgi kaynağı sunar.