EMEA Yeni̇ Mezun Programi

Endüstrinin En İyisini mi Arıyorsunuz? Biz De!

Teknoloji inovasyonu, alanında uzmanlık, bütünlük ve kurumsal sorumluluk alanlarına yoğun bir şekilde odaklanması ile Rockwell Automation yeni nesil akıllı, bağlı üretim sunma konusuna kendini adıyor. İşte tam da bu yüzden, çalışmaktan onur duyacakları bir şirkette, başarılı ve uzun vadeli bir kariyere sahip olma hevesine ve kararlılığına sahip kişiler arıyoruz.

Bu isteği siz de paylaşıyorsanız, siz birlikte çalışmayı isteyeceğimiz bir kişisiniz.

Programimiz

Yeni Mezun Eğitim Programımız 12 aya yayılıyor ve işe alınan ülkede yerleşim ve projeler ile EMEA Merkezi olan Brüksel’de üç aylık yerleşik eğitimi birleştiriyor.

Brüksel’de geçireceğiniz süre içerisinde EMEA liderlerin tarafındna yapılan şirket tanıtımları ile birlikte sosyal beceri eğitimleri ve teknik updateler ve çeşitli eğitimler alma fırsatına sahip olacaksınız.

Yeni Mezun Programı’mız sayesinde geçmiş bilgilerinizi, yeteneklerinizi ve ilgi alanlarınızı, değişimde lider olacağınız bir ortam ile eşleştirme imkanı bulacaksınız. Yolculuğun her adımında gelişiminizi organizasyondaki liderler ve bölgedeki müşterilerle network oluşturma ve etkileşim ile destekliyoruz, böylece benzersiz, bireyselleştirilmiş bir yöntem oluşturuyoruz.

İlgi alanınız yazılım, endüstri veya makine mühendisliği olabilir, aradığınız şeylere ve çok daha fazlasına sahibiz. Bu program kariyerinize başlamak için mükemmel bir yol!

Bölgesel mezun programımızın dördüncü yılına girerken, bu programın çok uluslu bir şirkete katılmak ve işgücüne dahil olmadan önce farklı kariyer yolları deneyimlemek isteyen genç profesyonellere yardımcı olduğunu gördük. Bunun karşılığında, yaş ve cinsiyet çeşitliliğini satış öncesi ve satış organizasyonumuza getirerek Rockwell Automation EMEA'ya da fayda sağlıyor. Programın başarısıyla gurur duyuyor ve bir sonraki sınıfa hoş geldiniz demek için sabırsızlanıyoruz.

Susana Gonzalez, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı

Neden bize katilmalisiniz?

Rockwell Automation, geleceğin yeteneklerinin gelişimlerine önem vermektedir.

Global işgücümüzün içinde biri olup çok hızlı değişim gösteren zorluklar ile sıklıkla yüzleşeceksiniz. Kariyerinizin daha en başında fark yaratabilirsiniz!

Programa başarı ile katılım sağlayabildiğiniz takdirde,  kariyer opsiyonlarınızın mümkün olan en geniş kapsamını deneyimleyebilir ve keşfedebilirsiniz. Sizlere ileri teknoloji ve en yeni iş trendleri sunacak ve sizler için kesintisiz hizmet-içi eğitim faaliyetleri, heyecan verici gelişim programları ve çeşitli kariyer yolları ile  fırsatlar sunuyoruz.

Sizlere, geleceğinizi inşa etmek için ihtiyacınız olan çevre, teknoloji ve desteği sunmaktayız! Çevrenize bir bakın. Bizi tanıyın. Ne yaptığımızı görün.

  • İstikrarlı bir şekilde ilginç fırsatlar sunan başarılı bir global liderin parçası olmayı seçin.
  • Eşsiz yeteneklerinize ve özgeçmişinize değer katan ve yarının getireceği zorluklar ile mücadele için tutkularınızı ateşleyen bir kurumla özdeşleşin.
  • Geleceğin liderlerini yetiştiren, yaratıcılık ve mükemmeliyetin farkında olan bir ortamda başarıyı  yakalayın.

Rockwell Automation olarak yeteneklerin keşfine ve sonrasında bu yeteneklerin geliştirilmesine önem veriyoruz. Bu program kapsamında da yıllardır gururla ülkemizde başarılı yeni mezun arkadaşları ekibimize katıyor ve geleceğe sağlam bir adımla başlamalarını sağlıyoruz.

Ediz Eren, Ülke Satış Direktörü

Avantajlar

Endüstrinin geleceğini değiştiren 22.500 yetenekli ve tutkulu insanın arasına katılacaksınız. Ayrıca The Connected Enterprise dünya genelinde geliştikçe etik, bütünlük ve sürdürülebilirliğe bağlılık ile yönlendirilen ödüllü bir organizasyonun parçası olacaksınız.

Çalışanlarımız, başarımızın ve geleceğimizin temeli ve anahtarıdır. Tatmin edici bir kariyer oluşturmanıza yardımcı olmayı bir öncelik haline getiriyoruz. Bunlar yalnızca laftan ibaret değil, istediğiniz kariyeri geliştirmenize yardımcı olmak için aktif rol alıyoruz. Çünkü siz başarılı olursanız biz de başarılı oluruz.

Size sunduklarımız:

  • Kariyer Gelişimi
  • Çalışan takdiri
  • Uluslararası görevler
  • Rekabetçi ücret ve yan haklar

Yeni mezunlar için hazırlanmış ve özelleşmiş bu program, kariyerimin başında bana çok fayda sağladı. Program bünyesinde hem rolümle direkt bağlantılı hem de rolümü destekleyici pek çok eğitim aldım. Bütün bu eğitimlerin yanında, EMEA bölgesindeki farklı ülkelerden gelen diğer yeni mezunlar ile tanışmış olmak da bana farklı kültürleri tanıma fırsatı verdi.

Bartu Durak, Field Service Engineer, Yeni Mezun Programı 2018

Gereksinimler

Aday olabilmek için hangi niteliklere sahip olmanız gerekiyor?

  • Lisans derecesi – Minimum 2:1 veya Master derecesi – Tercihen
  • Yeni mezun veya otomasyon alanında 6 - 12 ay iş tecrübesi
  • Çıraklık eğitimi veya staj tecrübesi tercih sebebidir

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

EMEA Yeni Mezun Programı’mıza katılmak için başvurun ve Rockwell Automation’daki kariyerinize başlayın.