Loading

Açık Denizde Keşif ve Üretim

Açık Deniz Operasyonlarına Yönelik Otomasyon, Kontrol ve Emniyet Sistemleri

Main Image

Çalışma süresini en üst seviyeye çıkarmak için açık deniz üretimi ve sondaj operasyonları mümkün olduğunca uzun süre, kesintisiz ve güvenli bir şekilde çalışan, güvenilir sistemler gerektirir. Operasyon hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olmak için gereken petrol ve gaz kontrol sistemi portföyüne ve deneyimine sahibiz.


Açık Deniz Üretimine Yönelik Otomasyon, Kontrol ve Emniyet Sistemleri

Sensia Tarafından Sunulan Çözümler

Açık deniz tesislerinin operatörü olarak en yüksek düzeyde proses emniyeti istersiniz. Personeli, varlıkları ve ortamı korurken, maksimum çalışma süresi ve minimum kesinti yaşamanız gerekir.

Açık denize yönelik geniş bir teklif portföyüne sahibiz. Maliyet, emniyet bütünlüğü seviyesi ve yararlanım gereksinimlerini karşılamak üzere ölçeklenebilir çözümlerimiz arasından seçim yapabilirsiniz.

Açık deniz üretimi sistemleri, 7 gün 24 saat çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Duruş süresi ve onarım işinin mali etkisi yüksektir. Sistemler ve donanım güçlü akımların, düz olmayan yüzeylerin, aşırı düşük sıcaklıkların ve sarsıcı derinliklerin oluşturduğu bir ortamda çalışmalıdır. Yüksek güvenilirlik mimarileri ve daha az bakım, bir platformda veya deniz yatağında üretim yapan bir petrol ve gaz şirketi için kritik öneme sahiptir. Emniyet bütünlüğü seviyesi sınıflandırmalı ürün portföyümüz ve olağanüstü tarama hızlarımız, açık denizde HIPP ve OPP sistemlerine yönelik talepleri karşılamaktadır. Deniz altı otomasyon, kontrol ve emniyet sistemlerimiz sektöre öncülük etmektedir. Sistemlerimiz aşağıdaki çok çeşitli uygulamalar için idealdir:

  • Deniz altı pompa ve kompresör kontrolleri
  • Üretim platformlarına ve FPSO'lara yönelik su üstü kontrol ve emniyet sistemleri
  • Acil durum kapatma ve proses kapatma sistemleri

Açık Deniz Otomasyon Çözümleri

Açık deniz keşif ve üretim çözümlerimizin kapsamındaki bazı alanlar şunlardır:

  • Sondaj kuleleri ve sondaj gemileri
  • Deniz altı pompa ve kompresör kontrolleri
  • Üretim platformlarına ve FPSO'lara yönelik su üstü kontrol ve emniyet sistemleri
  • Manifold önleme sistemleri
  • Acil durum kapatma ve proses kapatma sistemleri
  • Turbo makinelerin kontrolü
  • Güç ve enerji yönetimi sistemleri
  • Durum kontrolü sistemleri
Sensia Global’dan Daha Fazla Bilgi Edinin

Güvenlik, Güvenilirlik ve Uzmanlık Maksimum Çalışma Süresine Eşittir

Sektör Bilgisi ve Güvenilir Portföy ile Operasyon Hedeflerini Karşılayın

Açık deniz operasyonlarında aşağıdakiler dahil çok sayıda sorunla karşılaşılabilir:

  • Zorlu ortam koşulları
  • Zorlayıcı kontrol gereksinimleri
  • Sıkı güvenlik yönetmelikleri

Geniş portföyümüz, açık deniz ortamlarının zorlu koşullarında yıllardır kullanılmaktadır. Teknolojimiz güvenli ve verimli bir operasyon sağlamak üzere güvenilir bir şekilde çalışmaktadır.

Ayrıca açık sistemlerimiz, deniz altından su üstüne ve proses kontrolünden motor kontrolüne entegrasyon kolaylığı sağlar. Özelliklerimize, daha iyi operasyonlar ve daha hızlı karar alma için analitik araçlar da eklenmektedir.

Bu araçlar, eskiyen kontrol sistemlerini yönetmeyi de kolaylaştırır. İhtiyacınız olan son şey, artık üretilmeyen bir parçaya şaşırmaktır. Önceden plan yapmanıza ve duruş süresi riskini en aza indirmenize yardımcı olmak için yerinde destek sunabiliriz.

Eski Honeywell Sisteminizi Güncelleme Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Açık Deniz Üretimi Platformu Kontrol Sistemleri

Yüzen Üretim Sistemlerine Yönelik Entegre Otomasyon ve Kontrol

Teknoloji portföyümüz aşağıdakileri de içeren çok çeşitli uygulamalar için idealdir:


Sondaj Kulesi ve Sondaj Gemisi Otomasyonu

Güvenlik, Güvenilirlik ve Verimliliği Artırın

Yeni sahalar keşfederken, geliştirirken veya üretim seviyelerini korurken, petrol ve gaz operasyonlarının merkezinde sondaj vardır. Sondaj operasyonlarının verimliliği ve güvenliği çok önemli olduğu için günümüzdeki mevcut piyasa koşullarında bunlara odaklanılmaktadır. Sondaj kulesi ve sondaj gemisi otomasyon sistemlerimiz, şirketlerin doğruluğu geliştirmesine, maliyeti azaltmasına ve çalışma süresini artırmasına yardımcı olurken güvenliği korur.

Integrated Architecture sistemimizden Akıllı Motor Kontrolü sistemimize kadar sunduğumuz çok çeşitli başarısı kanıtlanmış, sağlam teknolojiler, aşağıdaki uygulamalar da dahil olmak üzere küresel olarak sondaj kulesi ve sondaj gemisi otomasyonunda kullanılmaktadır:


Tehlikeli Ortamlarda Güvenliği Koruyun

Teste Dayanıklı Tehlikeli Konum Ürünleri

Petrol ve gaz endüstrisi üretim ve işleme operasyonlarının gerçekleştirilebileceği uzak ve yaşanması zor olan konumları ile bilinmektedir. Elektrikli ekipmanların çoğunun, patlayıcı veya yanabilir gazlar ve malzemeler içeren ortamlarda çalıştırılmaları gerekir. Bu tür bir konum, operasyonların güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için özel tasarım hususları gerektirir. Belirsiz olan ise tehlikeli konumlarla başa çıkmanıza yardımcı olmak üzere sağlayacağımız sınıflandırmalı ve sertifikalı ürünlerin sayısıdır.

Sınıf 1, Bölüm 1 veya 2 ya da bölge 2 sınıflandırılmış alanlarda çalışan elektrikli cihazlara ihtiyacınız olabilir; başarı kanıtlanmış, öngörülebilir performans sunan Allen-Bradley endüstriyel kontrol ürünleri serisine sahibiz. Tehlikeli konumlarda performans gösteren ürünler arasında siviçler, operatörler, sensörler, birleşik yolvericiler ve güvenlik modülleri yer alır.

Endüstriyel Kontrol Ürünlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Görünebilirlik Sağlayın ve Güvenli Operasyonları Destekleyin

Take a look at how we helped EDINA and TOTAL E&P. The Izabela field is a GAS extraction and production plant located off Croatia. To improve operational flexibility, EDINA wanted to install integrated systems offshore and onshore. Edina selected Rockwell Automation and Fores Engineering Sri to execute the project. It resulted in a reduction in maintenance and operational costs, while maintaining production capacity.

TOTAL E&P UK Limited had numerous obsolescence issues in their North Alwyn complex. They partnered with us to execute system upgrades across two platforms in their Dunbar facility. The result? Our onsite engineers helped maintain Total’s high safety standards throughout the upgrade. They are now able to control elements of the offshore Dunbar facility from the onshore Alwyn facility.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin için Önerdiklerimiz