Loading

Gaz İşleme

Doğal Gaz İşleme Otomasyon ve Kontrol Sistemleri

Tesisler, operasyon güvenliğini sürdürürken üretim işleme kapasitesini optimize edip duruş süresini ve işletim maliyetlerini en aza indirmeye çalışır. Bu amaçla, doğal gaz işleme otomasyon sistemleri, güvenilir ve ölçeklenebilir olmasının yanında proses kontrolüyle ilgili sıkı gereksinimleri karşılamak zorundadır.


Doğal Gaz Tesisi Otomasyonu ile İşleme Kapasitesini Artırın

Sektör tahminleri, küresel enerji karışımının önümüzdeki 20 yıl içinde çarpıcı bir şekilde evrileceğini göstermektedir. Doğal gaza olan talebin çok daha fazla artacağı öngörülmektedir. Aynı zamanda gaz fiyatları da düşük seyretmeye devam edecektir.

Sektör liderlerinin, kapsamlı bir tesis revizyonu gerçekleştirmeden tesis verimliliğini ve işleme kapasitesini artırmanın yollarını bulmaları gerekir. Bilişim teknolojileri ve operasyon teknolojisi sistemlerinin entegrasyonu, verimliliği artırmak için gerekli olan üretim görünebilirliğini elde etmenin uygun maliyetli bir yolu olabilir.

Tüm varlıkları bağlantılı olan tesisler şu konularda deneyime sahiptirler:

  • Daha düşük planlanmayan duruş süresi riski
  • Daha az enerji tüketimi
  • Daha fazla proses verimliliği ve güvenilirliği
  • Daha tutarlı satış gazı kalitesi
  • Mevcut ekipmanlarla daha yüksek işleme kapasitesi

Verilere erişim, gaz işleme operasyonlarının şirket genelindeki uzmanlara aktarılmasına yardımcı olur ve tamamen yeni bir iş yapma yönteminin kapısını açar. Bu durum, gaz işleme şirketlerinin eski donanımların kısıtlamalarından anında kurtulmalarını sağlayabilir. Ayrıca, operasyonlara ilişkin genel bir görünüm sunan paletler arasında bağlantı da sağlayabilir.


Verimli ve Güvenli Gaz İşleme Operasyonları

Sensia Tarafından Sunulan Çözümler

Rockwell Automation ve Schlumberger tarafından Ekim 2019’da oluşturulmuş ortak bir girişim olan Sensia, sorunlarınızı anlayan bilgili mühendislerden ve proje yöneticilerinden oluşan bir ekibe sahiptir. Kullanımı kolay araçlar ve modern teknolojiden yararlanarak işleme kapasitesini ve getiriyi optimize etmenize yardımcı olan çözümler tasarlar. Sensia, küresel müşterilere gelişmiş proses kontrolü çözümlerini kullanarak daha az etkili kontrol sistemlerini sorunsuz bir şekilde değiştirme, emniyet sistemlerini güncelleme ve prosesleri optimize etme konularında yardımcı olur.

Sensia ayrıca projeleri zamanında ve bütçeye uygun şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olurken riski azaltmanıza yardımcı olabilecek çeşitli mühendislik hizmetleri de sunar.

Sensia’nın gaz işleme tesislerine yönelik entegre bilgi, kontrol ve güç çözümleri şunlar için uygundur:

  • Yangın ve gaz sistemleri
  • Motor kontrolü çözümleri
  • Ölçüm
  • Yüksek bütünlüklü basınç koruma sistemleri
  • Acil durum kapatma sistemlerini ve emniyet enstrümanlı sistemleri içeren proses emniyeti
  • Pompa, kompresör, turbo makinelerin kontrolü ve durum izleme
  • Proses ve Gelişmiş Proses Kontrolü
Sensia Global’dan daha fazla bilgi edinin

Optimize Edilmiş Operasyonlar için Proses Kontrolü Çözümleri

Kritik operasyonlarınızı korumak için proseslerinizi otomatikleştirirken "her soruna uyacak tek bir çözüm" yaklaşımını benimsemenize gerek yoktur.

Günümüzde proses kontrolü, ayrık kontrol, güç kontrolü ve emniyet kontrolü artık ayrı birer teknoloji seçimi olmak zorunda değildir. Üreticiler artık tesis genelinde bir kontrol sistemi uygulamayı tercih edebilirler. Ortak otomasyon teknolojilerinin kullanımı, proses kontrol sistemimizin üretim hattı ve iş sistemleri ile sorunsuz entegrasyonunu sağlayarak sahanın tümünde optimizasyon için daha fazla fırsat yaratır. Bu yaklaşım, üretkenliği arttırır, enerji tüketimini düşürür ve toplam maliyeti azaltır.

Optimizasyon çözümlerimiz; üretim hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak üzere, karşı karşıya kaldığınız değişkenlik, atık ve enerji tüketimi zorluklarının üstesinden gelmenize yardımcı olur. Bunu, benzersiz endüstri uzmanlığımız ve iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak üzere geliştirilebilecek temel proseslere ve değişkenlere ilişkin derin bilgimiz aracılığıyla yönetiriz.

  • Proses kontrolü ve optimizasyon çözümlerimiz şu alanlarda size yardımcı olabilir:
  • Operasyon güvenliği 
  • Bakım maliyeti 
  • Daha düşük yakıt ve güç kullanımı 
  • Çevre yönetmelikleri 
  • Damıtılmış ürünlerin ideal şekilde ayrıştırılması

Güvenlik, Verimlilik ve Maksimum Çalışma Süresi

Dünyanın dört bir yanındaki gaz üreticileri, tesislerini yenilerken veya yeni bir tesis inşa ederken getiriyi artırmak ve maliyetleri azaltmak için çözümlerimizi uygulamaktadır.

Entegre sistem ve hizmetler sunabilme kabiliyetimiz, eksiksiz bir otomasyon çözümü ile tüm düzeylerde sorunsuz veri akışı sağlamaktadır. Üç kapasite düzeyinde birinci sınıf gaz tesisi kontrolü sunuyoruz:

  • Gaz tesisi otomasyonu
  • İzleme
  • Güvenlik ve kurumsal bilgi sistemleriyle bağlantı

Ham ürünü sıkıştırma ve ayrıştırma işlemini otomatik hale getiriyoruz. Kontrollerimiz sayesinde temizleyici sütunlar, dehidrasyon sistemleri, amin sistemleri, ısı değiştirgeçleri, damıtma sütunları ve kondansatörler tam otomatik hale gelir. Ayrıca veri yönetiminiz tam otomatik hale getirilirken, karar alma becerinizi geliştirmeye yardımcı olmak üzere iş sistemlerinize otomasyon verileri gönderilir.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin için Önerdiklerimiz