Otomatik bira üretimi yazılım ve çözümleri, donanım ve prosesleri yönetmeye harcadığınız zamanı azaltarak bira yapımına odaklanabilmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Pazarın Taleplerine Ayak Uydurun
Ek Maliyet Getirmeden Kapasiteyi ve Operasyonel Verimliliği Artırın
Bir bira imalatçısı olarak, odaklanmanız gereken esas konu müşteri taleplerine uygun yüksek kaliteli biralar üretmektir. Kârlı ve üretken bir bira fabrikası çalıştırabilmek için pek çok konuda, bazen birbiriyle çelişen baskılarla uğraşmak gerekir. Kalite tutarlılığı, ürün miktarının geliştirilmesi, üretim süresi ve maliyetlerinin azaltılması bu baskılardan birkaçıdır. Daha başarılı bir bira fabrikası için, esnek süreçlere ve süreçlerin daha iyi anlaşılmasına gerek vardır.
Bira üretim sektörünü ve her gün karşılaştığınız zorlukları iyi anlıyoruz. Bira üretimi optimizasyonu üzerinde odaklanarak operasyonunuzun her aşamasıyla ilgileniyoruz. Bu odaklanma, tahıl işlemeden atık arıtımı ve ambalajlamaya kadar her aşamada maliyeti, kaliteyi ve talepleri karşılama esnekliğini ele almanıza yardımcı olur.
FactoryTalk Brew ve FactoryTalk Craft Brew
Yüksek Hacimli Bira İmalatçılarının İhtiyaçları için Tasarlanan Modüler Biracılık Çözümü
Yüksek hacimli bira imalatçısı olarak kaliteyi ön plana alıyor ve verimliliği artırmanın yollarını arıyorsunuz. FactoryTalk® Brew™ çözümü, sistemleri bağlamak ve işlenebilir bilgi sağlamak üzere tasarlanmış bir modüler biracılık çözümüdür. Bu bağlantı şunları yapmanıza olanak tanır:
- Bira prosesi ile ilgili gerçek zamanlı verilere erişim
- Tesisler arası performansı karşılaştırma
- Enerji tüketimini yönetme
- Üretimi hızlı bir şekilde ölçeklendirme
Küçük Biracılar ve Birahaneler için Tasarlanan Modüler Bira İşletmesi Uygulaması
Büyümeyi sürdürmeniz için tutarlı bir kalite ve aroma sunmak için daha ölçeklenebilir bir operasyon gerekir. FactoryTalk® Craft Brew, en az sayıda enstrümantasyon veya mühendislik personeli ile otomasyona giriş için ideal bir çözüm.
Sezgisel ve özelleştirilebilir arayüz proseste etkin rol almanıza olanak tanıyor. Bu esnek çözüm, verimi artırmanıza ve üretim süresini azaltmanıza da yardımcı oluyor.
Akıllı Biracılık Çözümleri Derin Bilgiler Sağlıyor
Full Sail Brewing İmalat Bilgilendirmeden Yararlandı
Butik biracı, tamamen otomatik, ağ bağlantılı bir malt filtreleme sistemine yükseltme yaparak parti döngü süresini kısalttı ve ürün kalitesini geliştirdi. Bilgiye dayalı bu sistem, Full Sail Brewing'in proses üzerinde daha fazla kontrol elde etmesine olanak tanıyan gerçek zamanlı bilgiler sağlıyor. Sistem, her partinin kalitesini artırdı. Daha otomatik bir bira yapım sistemine geçilmesi, döngü süresini %50 oranında kısaltırken kapasiteyi de %25 artırdı. Full Sail, yıllık su tüketimini de bir milyon galon düşürerek sürdürülebilirlik hedeflerine önemli bir katkı sağladı.
En Kaliteli Birayı Üretin
İstikrarlı Tat ve Daha Yüksek Randıman İçin Ölçeklenebilir Bira Üretim Çözümleri
Müşterilerinizi mest eden eşsiz tadınızdan ödün vermeden kapasitenizi kolayca artırın. İster 5 fıçı, ister bir milyon fıçı üretim yapın, kârlı ve verimli bir bira işletmesi için istikrarlı kalite elde etmeniz, randımanı artırmanız ve üretim süresini ve maliyetlerini azaltmanız gerekir.
Kapasiteyi ve işletme verimliliğini artırmanıza yardımcı olmak için esnek, ölçeklenebilir ve ekonomik biracılık çözümleri sunuyoruz. Bira üretim sürecinizle, yapılandırması kolay, sezgisel etkileşim kurmanın, ekipman, tarif ve süreç yönetimi için harcanan zamanı nasıl azaltabileceğini keşfedin.
Bira Fabrikası Kapasitesini Yüzde 50 Artırdı
Talebi Karşılamak için Sanallaştırılmış Proses Otomasyon Sisteminin Uygulanması
Kanada’nın üçüncü büyük bira imalatçısı olan Sleeman Breweries’in tüketici talebindeki artışı karşılamak için üretim kapasitesini artırması gerekiyordu. Sıfırdan yeni bir tesis inşa etmenin yüksek maliyetinden kaçınmak da diğer bir zorluktu. McRae Integration’un yardımıyla Sleeman Breweries, Meridian BrewSoft yazılımıyla PlantPAx® Dağıtılmış Kontrol Sistemine dayanan sanallaştırılmış bir proses otomasyon sistemi uyguladı. İki hafta içinde bira imalatçısı üretim kapasitesini yüzde elli oranında artırdı.
Bira Üretimi Otomasyon ve Kontrol Çözümleri
Talebi Karşılamaya, Kaliteyi Korumaya ve Maliyetleri Düşürmeye Yönelik Çözümler
Bira fabrikaları için malzemelerin alınmasından üretime, ambalajlamadan nakliyeye kadar çözümler sunuyoruz. Bilgiye dayalı bir kontrol sistemi, tesis genelinde üretimin her alanında görünebilirlik sağlar.