Loading

Elektrikli Araç Üretimi

Esnek ve Ölçeklenebilir Elektrikli Araç Üretimi Gerçekleştirin

Elektrikli Araç Üretimi

Otomotiv sektörü bir dönüm noktasındadır. Bloomberg, 2040 yılına kadar satışı yapılacak yeni araçların %54’ünün elektrikli olacağını tahmin etmektedir. Ayrıca 2030 yılına kadar Çin ve Hindistan’daki binek araçların %100’ünün elektrikli olacağını düşünüyoruz.

Bu durum, marka sahiplerinin ve tedarikçilerin derhal tamamen yeni bir yaklaşım benimsemeleri gerektiği anlamına gelmektedir. Elektrikli araç üreticilerinin, bu değişen pazar ihtiyaçlarına hizmet etmek için prosesleri ve teknolojiyi değiştirmeleri gerekir. Akıllı, esnek operasyonlar ve entegre otomasyon çözümleri ile daha iyi rekabet edebilmeniz için elektrikli araç üretiminizi hızlandırmanıza yardımcı olabiliriz.


Pazara Giriş Yarışını Kazanın

Elektrikli Araç Operasyonlarınızı Hızlı ve Uygun Maliyetli Bir Şekilde Ölçeklendirin

Zorlu zaman çizelgeleri genellikle daha fazla maliyet ve karmaşa anlamına gelmektedir. Ancak elektrikli araç üretimi mutlaka bu şekilde olmak zorunda değildir. İster yeni kurulmuş ve gelişme aşamasındaki bir EV şirketi olun, ister gelişme sağlamış bir otomobil üreticisi olun, yolculuğunuzun her noktasında şunlarla size yardımcı olabiliriz:

  • Elektrikli araç üretim deneyimi
  • İleri seviye üretim bilgisi
  • Sahip olduğumuz kapsamlı PartnerNetwork™
  • En son dijital teknolojiler

Tüm bunları Kaliforniya'daki San Jose şehrinde bulunan yeni Elektrikli Araç İnovasyon Merkezimizde deneyimleyin. Bu uygulamalı ortamda hızlı ve rekabetçi bir şekilde gelişmenize yardımcı olacak canlı demolar ve teknoloji çalışmaları bulunmaktadır. Bu sayede:

  • Tasarım: En iyi otomotiv üretimi uygulamalarını keşfedebilir ve üretim altyapısı ve tedarik zinciri tasarımı konusunda yardım alabilirsiniz.
  • Sayısallaştırma: Bağlantılı operasyonların çalışanlarınızın daha hızlı bir şekilde, daha iyi kararlar almalarına nasıl yardımcı olabileceğini keşfedebilirsiniz.
  • Optimizasyon: Bilgiye dayalı elektrikli araç üretimi ile verimliliğin artırılması ve duruş süresinin azaltılması için yollar belirleyebilirsiniz.

Küresel olarak başarıyla tasarlanmış, kurulmuş ve devreye alınmış 4.000'den fazla otomotiv projesiyle üretim hedeflerinize ulaşmanız için size yardımcı olmaya hazırız.

Kaliforniya’daki EV Merkezimize Bir Ziyaret Planlayın

Elektrikli Araç Üretim Süreciniz Ne Kadar Akıllı?

Endüstri 4.0 Otomotiv Değer Zincirini Yeniden Tanımlıyor

Verimliliğe giden en hızlı yol akıllı, bağlantılı bir EV fabrikasıdır. Madenden gönderim bölümüne kadar bağlantılı bir operasyon, daha hızlı, daha az maliyetle ve daha az riskle optimize edilmiş bir üretim sağlar.

Günümüzde, önde gelen otomobil üreticileri rekabet avantajı elde etmek için zaten akıllı makineler, analiz ve artırılmış gerçeklik (AR) kullanıyorlar. Ayrıca Rockwell Automation olarak sizi günümüzün en akıllı teknolojileriyle desteklemek için sınırları zorluyoruz. Sürüden ayrılın:

  • Ölçeklenebilir analiz ile hem üretim hattında hem de yönetim kurulunda daha iyi ve daha hızlı iş kararları alın
  • Çalışanlara üretim boyunca rehberlik eden bir Üretim Yürütme Sistemi ile kaliteyi ve genel ekipman verimliliğini geliştirin
  • Verileri prosesler süresince tesisler ve tedarikçilerle gerçek zamanlı olarak paylaşan bir Connected Enterprise ile pazara daha hızlı giriş yapın
  • AR tarafından sağlanan tanılama ve iş talimatları ile duruş süresini azaltın
  • Akıllı taşıma ile araç gövdelerini ve pilleri taşıyarak hızı ve güvenilirliği geliştirin

Akıllı otomotiv imalatı; optimize edilmiş üretim, müşteri taleplerine yanıt verme ve gelecekteki yatırım maliyetlerini düşürme imkânı sağlar. Bu avantajlardan hemen yararlanmaya başlayın.


Güçlü Yüksek Hacimli Pil Üretimi

Talebi Giga Ölçekte Karşılayın

Çok fazla pile ihtiyacımız olacak. Tam olarak yılda 40 milyon yeni EV pili.

Dünyadaki elektrikli araçlara güç sağlamak için gereken milyarlarca watt enerjiyi giga fabrikalardan başkası üretemez. Sadece bu talebi karşılayabilmek için bile önümüzdeki 10 yıl içinde 100 yeni giga fabrikaya ihtiyacımız olacağı öngörülmektedir. Bu, daha önce görülmemiş bir hacim ve verimlilik sağlayan dijitalleştirilmiş, akıllı imalat tesisleri tasarlamak ve inşa etmek için benzersiz bir fırsat sunmaktadır.

Mümkün olanın sınırlarını zorlamanıza yardımcı olabiliriz. Tek prensip, büyük boyut değildir. Bu nedenle şunlara bakarız:

  • Başından itibaren fabrikaya uygun şekilde tasarlanmış bir bilgi stratejisi
  • Verileri sonuçları öngören ve kararları yönlendiren içgörülere dönüştüren analizler
  • Malzeme kaynağından oto galeriye kadar kalite odaklı tedarik zinciri bağlantısı
  • Gelecek yeniliklere, teknolojilere ve tekniklere hazırlıklı olabilmeniz için entegre esneklik

OEM Hirata, elektrikli araç pilleri için sektörün ilk seri üretim hattı makinesini oluşturmak üzere bizim teknolojilerimize yönelmiştir. Ürünlerimizdeki standartlaştırma, Hirata’nın makinenin kapladığı alanı %30 oranında azaltmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca yerel ekibimizin desteğiyle şirket, devreye alma sürelerini de %10 oranında azaltabilir. Daha fazla bilgi edinmek için türünün ilk örneği olan bu makinenin hikayesine göz atın.


Lansmanınızın Yolunda Gitmesini Sağlayın

İster Sıfır, İster Var Olan Bir Proje Olsun Riski Azaltmanın Anahtarı Deneyimdir

Daha ilk satın alma emrini gerçekleştirmeden önce, bir programı başlatabilir veya iptal edebilirsiniz. Yetersiz kontroller/özellikler. Teknolojik zorluklar. Değişiklik talimatları. Eğitim veya yedek parça olmaması. Bu sorunların tümü çok yaygındır ve kâr, pazar payı ve hissedar yatırımı kaybına neden olabilir.

Program yönetimi hizmetlerimizle bu gizli tehlikelerden kaçının ve lansmanınızın yolunda gitmesini sağlayın.

Daha İyi Bir Lansman Gerçekleştirin

Nitelikli lansman ve program yönetimi ekiplerimiz yalnızca otomasyon konusunda uzman değildir. Küresel otomotiv ve lastik endüstrisi standartlarını bilir ve bu standartları yorumlayıp uygulayarak aşağıdaki konularda size yardımcı olabilirler:

  • Kontrolleri ve prosesleri optimize etme
  • Değişiklik talimatlarını ve şartname sapmalarını izleme
  • Tüm taraflar arasındaki iletişimi geliştirme

Aşırı Maliyetleri Önleyin

Sürekli değişen bir pazarda bundan sonra gelecek adımda sizi desteklemeye hazırız.

Bu genellikle makine üreticileri ile birlikte küresel proje standartları, teknolojiler ve en iyi uygulamalar üzerinde çalışmak anlamına gelir. Sonuç ise şartname ile uyumluluk ve daha sıkı maliyet kontrolüdür. Başarılı bir lansman ve daha fazlası için makine üreticisi çıktılarını izlediğimizden, proje süresince bize güvenin.

Doğru Entegrasyonu Sağlayın

Teknoloji entegrasyonu, akıllı ve güvenli üretimin temelidir. İnsanlar ve makineler arasında bağlantı sağlayan doğru altyapı tasarımı sayesinde elektrikli araç üretiminiz şu avantajları sağlar:

  • Zaman içinde daha az devreye alma ve değişiklik
  • Verilerin eyleme işlenebilir bilgilere dönüştürülmesi
  • Üretimden önce bağımlılık koşullarının uygun şekilde tasarlanması ve test edilmesi
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz