Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

Rockwell Automation’ın Yeni Yazılımı İşleri Kolaylaştırıyor

Endüstriyel verilerin faydalı hale gelmesi, doğru zamanda doğru yerde kullanılması yakın bir zamana kadar üreticiler için karmaşık bir işlem olarak görülüyordu. Rockwell Automation, karmaşık olarak görülen bu işlem için üretime yönelik gelişmiş analitik çözümleriyle firmalara olanak sağlamayı hedefledi. Haberleşmenin ve güçlü prosesörlerin endüstriyel şirketlerdeki kullanımının yaygınlaşması sayesinde daha fazla verinin ulaşılabilirliği, şirketlerin üretim sorunları, çözüm biçimlerini ve değişikliklere nasıl adapte olduklarını tamamen değiştirdi.

Halihazırda Rockwell Automation on yılı aşkın süredir ürettiği cihazlara zeka ve haberleşebilme özelliği katıyor. Bunlara ek olarak The Connected Enterprise konseptini destekleyen yazılım ve sistemler de Rockwell Automation bünyesinde bulunuyor. Ancak Rockwell Automation’un odak noktasında her zaman, otomasyon sistemlerinin oluşturulması, konfigürasyonu ve bakımı için IT'nin göz önünde tutulduğu, daha hızlı, kolay ve verimli yöntemler vardı.

Artık bu yetenekleri, otomasyonun çok ötesindeki sistemlere uygulama yöntemlerini anlamış durumdayız. Ürünlerimiz ve yazılımlarımızla, üretim, bakım ve iş sistemlerine kontrol yetenekleri kazandırıyor, operatörlere, teknisyenlere, yöneticilere daha verimli olmaları ve şirketin ortak hedeflerine daha fazla katkı sağlamaları için yardımcı oluyoruz.

Müşterilerimize kendi Endüstri 4.0 yolculuklarını tanımlamaları için yardım ediyoruz. Problemlerini belirlediğimiz işletmenin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz. Örnek verecek olursak bir makine veya hat için OEE değerini buluyor ve OEE’yi, kaliteyi ve güvenilirliği artıracak araçlar kullanıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlıyor, çözüm bulmalarına yardımcı oluyor ve onlara birden fazla kullanım senaryosunu kapsayan bir paket oluşturuyoruz.

Bu kapsamda FactoryTalk InnovationSuite yazılımı, Roocwkell Automation’ın dijital dönüşüm araçları arasındaki en heyecan verici yazılımı diyebiliriz. FactoryTalk InnovationSuite yazılımı, PTC ThingWorx entegrasyonunu ve Vuforia artırılmış gerçeklik (AR) yeteneklerini birleştiriyor.

ThingWorx hedef kullanım senaryoları için hızlı uygulama geliştirme olanağı sunuyor. Kullanıcılar veri kaynaklarına daha hızlı ve kolay ulaşabiliyor, kurumsal bilgi sistemlerine içerik ekleyebiliyor ve bu sistemlere bağlanabiliyor. Bu yazılım farklı sistemlerden gelen çok sayıda bilgiyi birleştirip sunuyor ve üretim katından yönetim katına kadar herkese verdiği "tek doğruluk kaynağı" sayesinde iş birliği oluşturan ve ortak hedeflere odaklanmayı sağlayan bir platform olarak karşımıza çıkıyor.

FactoryTalk InnovationSuite yazılımının içine analitik entegre ettik. Bu entegrasyon çalışmanın çevrim dışı ya da ayrı bir yerde yapılmaması anlamına geliyor. Örneğin, konveyör hattında oluşan bir arızanın öngörülmesi ve bu bilginin iletilmesi için veriler, varlıklardan ThingWorx yazılımına giderken Kepware iletişim teknolojisi kullanıyor. Gelen verinin FactoryTalk Analytics ile işlenmesinin ardından veriler FactoryTalk Analytics DataView ile aynı platformdan görünüyor.

FactoryTalk Innovation Suite içinde bulunan ThingWorx uygulaması, anlık veri analitiği oluşturma ve verileri kurumsal sistemlere aktarma konularında zengin fırsatlar sunuyor. Örneğin, akıllı ürünler ve FactoryTalk Analytics sistemi öngörülen bir arıza bildirimi oluşturabilir. Bir operatör, öngörülen arıza bildirimini görerek bir düğmeye basabilir ve kurumsal yazılım sistemleri üzerinden bir iş emri oluşturabilir ya da ekipmanın durumuna bağlı olarak iş emri otomatik olarak oluşturulabilir. Bunların yanında kurumsal bilgiler de yine ThingWorx üzerinden üretim katına aktarılabilir.

FactoryTalk Innovation Suite'in diğer bir parçası olan ve PTC Vuforia tarafından sunulan artırılmış gerçeklik, kişilerin makinelerle etkileşimini optimize etme yeteneğine sahip. Operatör kontrolleri ve bakımlarda bu yazılımın sık kullanılmasını örnekler olarak verebiliriz. Tablet kullanarak ise biyoreaktörde bulunan ThingMark yardımıyla, uygun model üzerinde pH, çözünmüş oksijen ve karıştırıcı tur sayısı gibi kritik parametreleri artırılmış gerçeklik ekranında gösterebiliyoruz. Yazılım sayesinde kontrol paneline dönüştürülen görünüm bize (ve bakım personeline) kapağı açmadan içeride ne olduğunu görme imkanısunuyor. Böylece kontrol parçasının yerleşimi, yazılımı, yazılımın versiyonu, IP adresi gibi bilgileri ve kendi kendine yürütülen hata diyagnostik bilgileri, teknisyeni voltaj veya ark parlaması riskine maruz bırakmadan ve kontrolleri çevresel ortama açmadan görülebilir.  Akıllı güç cihazları da aynı şekilde ayarlanabilir.

Artırılmış Gerçeklik (AR) oluşturmak için kullanılan araçlar dinamik yapıdadır, kurulumu ve kullanımı nispeten kolaydır ve uygulama üzerinde sürekli iyileştirmeler yapılabilir. AR sistemi, Rockwell Automation dışında son kullanıcıların da bu sistemler üzerinde istedikleri iyileştirmeyi yapacakları bir sistem. Kontrol mühendislerinin bu konuda zamanla daha deneyimli hale geleceklerini düşünüyoruz.

Veri paketlerini yakalamak ve kurulum yapmak ise bu işin nispeten kolay bölümüdür. Önemli olan, değeri tanımlamak üzere iş incelemesiyle başlamak ve ardından iş için teknolojiyi kullanmaktır. IT ve OT araçları ile verilerin basit bir şekilde bağlanması, şimdiye kadar aklımıza gelmeyenler de dahil pek çok problem ve kullanım senaryosu için çözüm oluşturabilir. Kullanıcılar ayrıca, hava durumu, tedarik zinciri, diğer siteler gibi "dört duvarın dışından" da veriler getirebilir. Şahit olduğumuz gibi Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) üretimin şeklini değiştiriyor. Dijital üretim büyük verinin yararlarını en üst seviyeye çıkartmak için büyüyen ve yenilikçi bir bilgi altyapısına gerek duyuyor ve Rockwell Automation Bilgi Çözümleri müşterilerimizin bu talepleri karşılamalarına destek oluyor.


Cihan Bulut
Cihan Bulut
Field Business Leader A&S, Rockwell Automation
Cihan Bulut
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You