Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

Lastik OEM’lerinin Şu An Alabileceği Akıllıca Bir Karar

Lastik imalatında heyecanlı bir dönemdeyiz. Sensör teknolojisi ve Nesnelerin İnterneti’ndeki (IoT) gelişmeler sayesinde “akıllı lastikler”in yeteneklerinde hızlı bir artış ortaya çıktı. Ayrıca yeni ve özellikle ikame lastiklere olan küresel talebin önümüzdeki yıllarda sabit kalacağı veya artacağı bekleniyor.

Aynı zamanda lastik üreticilerinin üretim kapasitesini hızla artırma, genel teslimat sürelerini kısaltma, maliyetleri kısıtlama ve sunulan lastik çeşitlerini sürekli artırma ihtiyaçları da söz konusu.

Bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla lastik üreticileri akıllı üretim ve Endüstri 4.0 gibi girişimleri benimsiyor ve bir Connected Enterprise'ı mümkün kılacak bilgi destekli makineler talep ediyor.

Sektöre hizmet eden OEM’ler için günümüz iş ortamında büyüme konusunda şimdiye dek görülmemiş bir fırsat ve aynı zamanda önemli zorluklar bulunuyor. Basit bir ifadeyle, lastik OEM’lerinin daha akıllı, daha küçük ve daha etkin makineleri her zamankinden daha hızlı bir şekilde sağlamaları gerekiyor.

Çağdaş kontrol ve bilgi teknolojileri, akıllı ekipmanların lastik şirketlerinin ağ altyapısına kolayca bağlanarak olağanüstü miktarlarda operasyonel veri sağlamasına imkan veriyor.

Örneğin bu IO bağlantısına sahip akıllı sensörler, makinenin durumunu izlemek ve verimliliğini arttırmak için üretim hattından sürekli bilgi akışı sağlar. Ayrıca FactoryTalk® Analytics ve diğer yazılım araçlarıyla analiz yetenekleri genişletilerek akıllı makineler daha da akıllı hale getiriliyor.

Bu yeni teknolojileri uygulamak ve entegre etmek için On-Machine™ (Makine içi) kontrol mimarisi kullanmak, teknolojilerin faydalarını hayata geçirmenin en uygun maliyetli yollarından biridir.

Tüm lastik fabrikalarında zemin ve kabin alanı en önemli alanlardır. Bununla birlikte genellikle OEM’ler bileşenleri zorlu koşullardan korumak için kabin bazlı hantal kontrol sistemlerine güvenmektedirler. Kontrol cihazları, merkezi kabinlere veya makineden belli bir uzaklıkta bulunan dağıtılmış bağlantı kutularına monte edilir.

Bu sistemler sadece çok yer kaplamakla kalmaz, aynı zamanda kurulumu zaman alan ve arıza tespitini zorlaştıran karmaşık bir de kablolama içerir.

On-Machine yaklaşımında endüstriyel kontrol cihazları ve donanım, uygulama yakınında veya makine üzerinde bulunur. Sonuç mu? Daha az yer kaplayan bir makine ve kablolamayı en aza indirgeyen, kurulum ve bakım işlemlerini hızlandıran basitleştirilmiş bir sistem mimarisi.

On-Machine tasarım çok çeşitli sektörlerdeki OEM’ler tarafından giderek daha çok tercih edilen bir yaklaşımdır. Ayrıca yeni sanayi tipi dayanıklı kontrol cihazları sayesinde Makine İçi Tasarım, zorlu koşullara sahip lastik fabrikalarındaki ekipmanlar için de geçerli bir alternatiftir.

Dayanıklı IP67 sınıfı Allen-Bradley® Armor™ GuardLogix® kontrol cihazına ve Rockwell Automation tarafından sunulan ArmorStratix™ 5700 endüstriyel Ethernet svicine bir göz atın. Bu bileşenler, OEM’lerin yapacağı makine kurulum ve bakım işlemlerini daha da kolaylaştırmak için önceden yapılandırılmış hızlı bağlantı sistemleri gibi zaman kazandırıcı özelliklere sahiptir.

Makine İçi yaklaşım OEM’lere lastik üretiminin her alanında (ekstrüzyon hatları ve kürleştirme preslerinden lastik üretim makinelerine kadar) tasarımı, geliştirmeyi ve teslimatı hızlandırmak için yardımcı olabilir. Son kullanıcılar açısından Makine İçi mimarisi, ilk kurulumdan sorun gidermeye ve bileşen değiştirmeye kadar tüm prosesler için daha düşük toplam sahip olma maliyeti sağlayan daha basit bir çözümdür.

Bu lastik üretim makinesi OEM'sinin bakım işlemlerini optimize etmek, kablolama zamanını yüzde 20 azaltmak ve makinenin kapladığı alanı yüzde 25 düşürmek için Makine İçi çözümden nasıl yararlandığına göz atın.

Rockwell Automation tarafından lastik OEM’leri ve üreticileri için hazırlanan lastik çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Konuşmacı: Paolo Butti

Lastik ve Kauçuk Sektörü Satış Müdürü, Rockwell Automation


Jens Brusis
Jens Brusis
OEM Strategic Account Manager , Rockwell Automation
Jens Brusis
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You