Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

Intelligent Packaged Power ile Maden Maliyetlerini Düşürün

Intelligent packaged power sisteminin avantajları maden şirketleri için bir dilek listesi gibi görünebilir:

  • Daha yüksek verimlilik
  • Verilere daha iyi erişim
  • Düşük sermaye maliyetleri
  • Düşük işletme maliyetleri

Peki intelligent packaged power tam olarak nedir ve neden değerlidir?

Önce ilk olarak elektrik evlerini veya e-evleri anlayalım. E-ev, bir madende tamamen üretilmiş, test edilmiş ve entegre edilmiş bir sistem olarak devreye alınan, önceden üretilmiş bir elektrik dağıtım trafo merkezidir. Elektrik dağıtımı, motor kontrolü ve proses kontrolü tek bir akıllı sistem platformu kullanılarak e-ev içerisine entegre edilmiştir.

Bu yaklaşım maden şirketlerinin, başlangıçtaki sermaye yatırımlarında ve sonrasında uzun dönemli işletme maliyetlerinde önemli tasarruflar elde etmesine yardımcı olur.

Sermaye Tasarrufu

Packaged power ve proses kontrolü önemli proje tasarrufları sağlayabilir. Burada paket çözümlerin maliyet tasarrufu sağladığı iki önemli özelliğini bulabilirsiniz:

  1. Önceden tasarlanmış, test edilmiş ve doğrulanmış sistem: Paket yaklaşımı, sistem parçalarının tedarik edilmesi için birden fazla tedarikçi ile irtibata geçilmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Tek bir tedarikçi maden sahanıza gelmeden önce sisteminizi tasarlar, test eder ve doğrular. Güç ve kontrol sistemleri maden sahasına bir paket çözüm ile komple bir ünite olarak gelir, başlangıç maliyetlerinin ve risklerinin azaltılmasına ve projelerin zamanında tamamlanmasına yardımcı olur.
  2. Network bağlantılı sistem: Kablolamayı kaldırdığınızda, ek maliyetleri ve sistem karmaşasını da yok etmeye yardımcı olursunuz. İhtiyaç duyulduğunda yeni cihazları daha kolay yapılandırma ve ekleme esnekliğine de sahip olursunuz. Network bağlantılı bir sistem, masraflı mühendislik saatlerinden tasarruf etmenize ve projenizi plana göre sürdürmenize yardımcı olur.

Madeninizin potansiyel tasarruflarını hesaplamak mı istiyorsunuz? Ücretsiz hesap makinemizi deneyin

Operasyonel Tasarruf

Intelligent packaged power sistemleri aynı zamanda maden işletmecilerinin enerji verilerine ulaşmasına ve bunları proses kontrol verileri içeriğinde görmesine imkan tanır. Bu da duruş sürelerinin, bakım ve enerji maliyetlerinin anlaşılmasına ve kontrol edilmesine yardımcı olur.

  1. Duruş süreleri: Operatörler madenin enerji tüketim trendlerini her ekipman parçası veya proses alanının üretim ve tüketimlerine göre izleyebilir ve bu verileri potansiyel duruş süresi sorunlarının belirlenmesi ve cevap verilmesi için kullanabilir. Entegre bir sistem, ekipmanların ne zaman arıza yapacağını dahi tahmin etmeye başlayabilir. Motor voltajları ve akımları gibi verilerin izlenmesi ile sistem, bir arızanın meydana geleceğini gösteren durumları öğrenebilir. Örneğin bir öğütücüde ekipman arızasının erken bir göstergesi olabilecek anormal bir enerji kullanımı görüyorsanız, bir sorun veya duruş olmadan önce oraya bir teknisyen yönlendirebilirsiniz.
  2. Bakım: Bir ekipman arızalandığında akıllı bir sistem, ana nedenin bulunması için operatörlere elektrik verilerini sağlayabilir, doğru teknisyenin, doğru aletlerle doğru onarımı yapmasına yardımcı olabilir. Bu sistemler uzaktan erişimi de destekler; böylece bu konuda uzman olan ancak uzakta bulunan bir kişi, bakım maliyetlerini azaltmak amacıyla sorunların giderilmesi ve onarım rehberliği sağlanması için yardımcı olabilir.
  3. Enerji Maliyetleri: Intelligent power ve proses kontrol sistemleri tüm maden varlıkları genelinde enerji maliyeti muhasebesine imkan tanır; üretim verimi ile doğru orantılı oldukları için genel operasyonel elektrik maliyetleri hakkında görüş elde edilmesini sağlar.

Maden şirketleri tamamen bağlı madenlere olan yolculuklarına devam ederken, doğru teknolojiye sahip olmak büyük önem taşıyor. Akıllı bir sistem, maden çalışanlarının duruş sürelerinin bilançoya olan zararını azaltmak için enerji ve proses kontrol verilerinin birleştirilmiş gücünden faydalanabilir. İster yeni bir güç tesisi kurun, ister mevcut olanı modernize edin,intelligent packaged power sistemi başlangıçta ve uzun vadede proje maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Intelligent packaged power’ın dijital teknoloji ve Ethernet bağlantısının avantajlarından faydalanmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.


Joe Matheys
Joe Matheys
Product Specialist, Rockwell Automation
Joe Matheys
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You