Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

Compliance and Beyond as IEC/ISO 17305 Nears

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Dictumst vestibulum rhoncus est pellentesque elit ullamcorper. Aliquet risus feugiat in ante metus dictum at tempor. Urna condimentum mattis pellentesque id nibh tortor id aliquet. Nisi quis eleifend quam adipiscing vitae proin sagittis nisl. Nunc sed augue lacus viverra vitae congue eu consequat ac. Elit pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Dictumst vestibulum rhoncus est pellentesque elit ullamcorper. Aliquet risus feugiat in ante metus dictum at tempor. Urna condimentum mattis pellentesque id nibh tortor id aliquet. Nisi quis eleifend quam adipiscing vitae proin sagittis nisl. Nunc sed augue lacus viverra vitae congue eu consequat ac. Elit pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et. Egestas integer eget aliquet nibh praesent. Tristique sollicitudin nibh sit amet. Sed adipiscing diam donec adipiscing tristique risus nec feugiat in. Lobortis scelerisque fermentum dui faucibus in ornare quam viverra. Lacinia at quis risus sed vulputate odio. Ante in nibh mauris cursus mattis molestie a iaculis at. Non consectetur a erat nam at. Faucibus ornare suspendisse sed nisi lacus. In cursus turpis massa tincidunt dui ut ornare lectus. Fringilla ut morbi tincidunt augue interdum velit euismod.

Id aliquet risus feugiat in. In aliquam sem fringilla ut morbi tincidunt augue. Volutpat lacus laoreet non curabitur. Eget magna fermentum iaculis eu non diam phasellus. Bibendum arcu vitae elementum curabitur vitae nunc sed velit. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam. Tellus integer feugiat scelerisque varius morbi. Sit amet purus gravida quis blandit turpis cursus. Viverra orci sagittis eu volutpat odio facilisis. Rhoncus est pellentesque elit ullamcorper dignissim cras tincidunt lobortis. Mi sit amet mauris commodo. Adipiscing at in tellus integer feugiat scelerisque varius morbi enim. Amet nisl purus in mollis nunc sed. Eget dolor morbi non arcu risus quis varius quam. Mattis enim ut tellus elementum sagittis vitae et. Lectus magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non.

At auctor urna nunc id cursus metus aliquam eleifend. Ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing. Congue mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque. Nunc mi ipsum faucibus vitae aliquet nec. Venenatis tellus in metus vulputate eu scelerisque felis imperdiet proin. Scelerisque fermentum dui faucibus in. Vel fringilla est ullamcorper eget nulla facilisi etiam dignissim diam. Est velit egestas dui id ornare arcu. Vel pretium lectus quam id leo in vitae turpis massa. Eu tincidunt tortor aliquam nulla. Hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Et pharetra pharetra massa massa ultricies. Tellus at urna condimentum mattis pellentesque id nibh tortor. Non diam phasellus vestibulum lorem sed risus ultricies tristique. Vel pretium lectus quam id leo. Mi sit amet mauris commodo. Id ornare arcu odio ut sem nulla pharetra. Pharetra sit amet aliquam id diam maecenas ultricies. Pharetra diam sit amet nisl suscipit. Vitae nunc sed velit dignissim sodales ut eu. Integer feugiat scelerisque varius morbi enim nunc. Egestas purus viverra accumsan in nisl nisi scelerisque. Sit amet nulla facilisi morbi tempus iaculis.

Nunc aliquet bibendum enim facilisis gravida neque convallis. Sed euismod nisi porta lorem mollis aliquam ut. Elementum facilisis leo vel fringilla est ullamcorper. Orci ac auctor augue mauris augue neque gravida in. Scelerisque viverra mauris in aliquam sem fringilla ut morbi. Tincidunt vitae semper quis lectus nulla at volutpat diam ut. Scelerisque varius morbi enim nunc faucibus a pellentesque sit. Orci porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur libero. Nisi porta lorem mollis aliquam ut porttitor leo a diam. Pulvinar etiam non quam lacus suspendisse faucibus interdum posuere lorem. Risus pretium quam vulputate dignissim suspendisse in est ante. Commodo sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus. Aenean et tortor at risus viverra adipiscing at in tellus. Quis imperdiet massa tincidunt nunc pulvinar. Diam ut venenatis tellus in metus vulputate eu scelerisque. Enim blandit volutpat maecenas volutpat. Lectus arcu bibendum at varius vel.


Derek Jones
Derek Jones
Business Development Manager, Safety, Rockwell Automation
Derek Jones

When it comes to machinery safety, standards compliance is often the primary concern for OEMs. But as studies have shown, best-in-class manufacturers that think beyond simple compliance have achieved half the injury rate of average performers, 5 to 7 percent higher OEE and 2 to 4 percent less unscheduled downtime.

"Compliance alone won't necessarily add value,” said Eric Hendrickson, engineering manager for Bevcorp, an Ohio-based rotary filler and labeling machine builder and winner in the Rockwell Automation 2014 Manufacturing Safety Excellence Awards. “Compliance is the minimum. You have to understand the responsibility between the end user and the OEM, conduct effective risk assessments, and use accepted methodologies."

In the past, industry made its own decisions on how to protect machines and workers, Hendrickson said. Companies could choose to meet the bare-minimum compliance levels or go beyond to provide more advanced safety equipment. But safety standards have evolved and are evolving further, and Hendrickson advises his fellow OEMs to embrace the more stringent standards.

It may not seem long ago that the more advanced ISO 13849 performance level (PL) model and IEC 62061 safety integrity level (SIL) model replaced the relatively simple EN 954 machinery safety categories. The two standards that replaced EN 954 are more complex in nature but incorporate important advances in safety technologies that allow OEMs to address safety needs while providing opportunities to improve productivity.

Now change is coming again as the IEC/ISO 17305 safety standard is expected to take effect in 2017. The new standard, a merger of ISO 13849 and IEC 62061, will finally give OEMs a single global safety standard. OEMs will be able to clarify and simplify some of the issues they've encountered while trying to comply with two similar but separate sets of rules.

While it's possible the standard may actually not be finalized until 2018, OEMs should be focused on understanding the existing ISO 13849 and IEC 62061 now to help ease the transition to IEC/ISO 17305. Doing so can help them make their multinational safety-compliance processes more cost effective. It can also help them better understand the latest programmable safety technologies that can support compliance yet also help them build better-performing and more internationally competitive machinery.

Read more about IEC/ISO 17305 in this issue of Safety Matters, as well as our whitepaper to learn more about safety system design.

Part of this article was originally published on ControlGlobal.com.

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You