Loading

Kalite Yönetim Sistemleri

Müşteri Deneyimleri ve Başarılı Sonuçlar Yönündeki Kararlılığımız

Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız, müşterilerimize sürekli olarak hizmet verme konusunda son derece kararlıdır. Süreçlerimiz birbiriyle bağlantılıdır ve tüm çalışanlarımız kalite özelliklerini ve müşterilerimizi etkileme potansiyeline sahiptir.

Birbirleriyle koordine edilmiş süreçler, prosedürler, kayıtlar, kaynaklar ve sorumluluklardan oluşan sistemimiz Rockwell Automation Kalite Yönetim Sistemi (QMS) olarak bilinir. İstediğimiz sonuçlara ulaşmak, müşterilerimizi memnun etmek ve süreçlerimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve çözümlerimizi iyileştirmek için çalışmalarımızı bu sistem çerçevesinde yürütüyoruz.

Rockwell Automation olarak en önemli kalite ölçüsünün müşteri memnuniyeti olduğuna inanıyoruz.


Kalite Politikası

Kalite Bizim Kültürümüzdür

Rockwell Automation, kendini müşterilerimizin üretkenliğini artırmaya adamıştır. Sahip olduğumuz eşsiz uzmanlık ve teknoloji özelliklerini, Endüstriyel Otomasyon ve Connected Enterprise ihtiyaçlarını anlamak ve bunları tutarlı bir şekilde hayata geçirmek için kullanıyoruz.

Süreçlerimizin, ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve çözümlerimizin kalitesini, kullanım kolaylığını ve değerini sürekli olarak iyileştirme konusunda kendimizi, tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı zorlayarak müşterilerimizin ve diğer ilgili tarafların gereksinimlerini karşılıyoruz.


Sertifikasyonlar

ISO 9001 ve ANSI/ESD 2020

Kalite sistemimiz ISO 9001 standardı kapsamında tescillenmiştir. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz; satın alma, tasarım ve üretim gibi başlıklar için ISO 9001 standardı kapsamında yer alan tüm maddelere uyan prosesler uygulanarak sunulur. Rockwell Automation tesisleri, uluslararası çapta kabul görmüş bir tescil şirketi tarafından bu standartlara göre değerlendirilerek denetlenir. Devam eden tescilimizin de kanıtladığı gibi, tüm gereksinimleri karşılamaya veya aşmaya devam ediyoruz.

Sertifikaları Görüntüleyin
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.