Loading

Çevre, Sağlık ve Güvenlik

Üretken ve Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Çalışıyoruz

Çevre, Sağlık ve Güvenlik

Misyonumuz dünyayı daha üretken ve sürdürülebilir bir yer haline getirmektir. Bu hedefe giden yolculuk kendi şirketimiz, çalışanlarımız, faaliyetlerimiz ve çevre üzerindeki etkilerimize yönelik izlediğimiz yaklaşımdan başlamaktadır. Çevre yönetiminde ve çalışan güvenliğinde en yüksek standartları uygulamayı taahhüt ederiz. OHSAS 18001 ve ISO 14001’e bağlı olarak, çevre, sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerini uygulamaya koyuyor ve sürdürüyoruz.


Çevre Politikası

Küresel Çevre Yönetiminde En Yüksek Standartları Uyguluyoruz

Politikamız harfi harfine mevzuata uygunluğun bir adım ötesine geçerek içinde yaşadığımız ve çalıştığımız toplulukların menfaatine hizmet etmektir. Çevre yönetim sistemimizi ve kaynakların korunması ve kirliliğin önlenmesi konuları dahil olmak üzere performansımızı sürekli olarak geliştirmeyi taahhüt ederiz. Çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve harici kuruluşlarla güven, ekip çalışması, hesap verebilirlik, iş ortaklığı ve iletişim kültürünü destekliyoruz.

Sürdürülebilir Üretim Hakkında Bilgi Edinin
Türkçe

Rockwell Automation, global çevre yönetimine yönelik en yüksek standartları uygulamayı taahhüt eder.

中文

罗克韦尔自动化将不断提升环境管理水平,并致力于展现全球环境管理的新高度。

Deutsch

Bei Rockwell Automation genießt der Umweltschutz weltweit höchste Priorität.

Español

Rockwell Automation está comprometido en demostrar el más alto estándar de administración ambiental en todos los lugares donde operamos.

Français

Rockwell Automation s'engage à respecter les normes les plus strictes de gestion globale de l'environnement.

한국어

로크웰 오토메이션은 글로벌 환경관리의 국제 표준에 맞추기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

Polski

Rockwell Automation stosuje najwyższe standardy w zakresie globalnego zarządzania działaniami na rzecz ochrony środowiska.

Português

A Rockwell Automation está comprometida em demonstrar o mais alto padrão em Gestão Ambiental em todos os locais onde operamos.


Çevresel Performans

Misyonumuz Dünyayı Daha Üretken ve Sürdürülebilir Bir Yer Haline Getirmektir

Yaşam kalitesini artırma misyonumuz bizden ve dünyayı daha üretken ve sürdürülebilir kılmak için her gün aldığımız aksiyonlardan başlıyor. Önde gelen endeksler ve kuruluşlar şirketimizi sürdürülebilir bir lider olarak tanımaktadır. Milwaukee, Wisconsin’de bulunan LEED sertifikalı şirket genel merkezimizdeki çevre dostu çatı ile pozitif çevresel etkiler almaya devam ediyoruz.


Güvenlik Politikası

En Yüksek Standartlarda İş Güvenliği ve Sağlığı Performansı

Rockwell Automation güvenlik düzenlemelerine uymaya ve iş sağlığı ve güvenliği performansına ilişkin en yüksek standartlarda faaliyet göstermeyi taahhüt eder. Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı en yüksek önceliğimizdir ve üretim, geliştirme, kalite, çevre ve ürün ve hizmetlerimizin dağıtımı perspektiflerinden yönetilmektedir. Güvenlik, operasyonlarımızın bir parçasıdır ve tüm çalışanlarımızın sorumluluğudur. Sürekli gelişimi desteklemek için güvenlik hedeflerini belirleyip izliyoruz.

Güvenlik Çözümlerimiz Hakkında Bilgi Edinin
Türkçe

Rockwell Automation güvenlik regülasyonlarına uymayı ve iş sağlığı ve güvenliği performansına ilişkin en yüksek standartlarda faaliyet göstermeyi taahhüt eder.

Español

Rockwell Automation está comprometido en cumplir con las regulaciones de seguridad y demostrar el más alto nivel de desempeño en seguridad y salud ocupacional.

Polski

Firma Rockwell Automation jest zaangażowana w przestrzeganie przepisów związanych z bezpieczeństwem, spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa zawodowego oraz przestrzega norm związanych z ochroną zdrowia.

Português

A Rockwell Automation está comprometida em cumprir com os regulamentos de segurança e em demonstrar o mais alto padrão em Saúde e Segurança ocupacional.


Sertifikalar ve Tescilli Tesisler

ISO 14001 Çevre Yönetimi

Küresel çevre yönetiminde en yüksek standartları uygulamayı taahhüt ederiz.

ISO 14001 Tescilli Tesisler ve Sertifikalar

OHSAS 18001 Güvenlik

Güvenlik regülasyonlarına uymayı ve iş sağlığı ve güvenliği performansına ilişkin en yüksek standartlarda faaliyet göstermeyi taahhüt ederiz.

OHSAS 18001 Tescilli Tesisler ve Sertifikalar
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.