Personelin, proseslerin ve çevrenin korunması, otomasyon stratejisinin önemli bir kısmını oluşturmaya devam etmektedir. Tehlikeler ve riskler tüm endüstriyel uygulamaların kaçınılmaz bir parçasıdır ve proses endüstrilerinde çalışan herkes için proses güvenliği büyük bir endişe kaynağıdır. Rockwell Automation ile Schlumberger tarafından Ekim 2019’da kurulan bir ortak girişim olan Sensia ile, size özel proses güvenliği gereksinimlerini karşılayacak geniş bir ürün portföyü sunuyoruz.
SIS'niz Geçerli Standartları Karşılıyor mu?
Tesisinizde güvenliği sağlamanın daha kolay bir yöntemi var mı? Evet. Güvenlikle ilgili girişimlerinizi bir üst seviyeye taşıyacak ürünlere, deneyime ve bilgi birikimine sahibiz. Hataya karşı duyarlı, arıza toleranslı ve destek özellikli üçlü modüler yedekleme (TMR) yapısını destekleyen ölçeklenebilir çözümlere sahibiz. Bu yaklaşımın tesisiniz için nasıl işe yarayacağı hakkında daha fazla bilgi edinin.
Güvenlik Enstrümanlı Sistemler Güvenli Operasyonlar İçin Kritik Öneme Sahiptir
Mevcut sistemlerinizin kabul edilebilir olup olmadığını belirlemek için uygulanması gereken temel adımlar vardır. İlk adım, tüm güvenlik enstrümanlı fonksiyonları tanımlayarak bunların karşılamaları gereken performans seviyelerini belirlemektir. Buna, her güvenlik enstrümanlı fonksiyonun (SIF) gerekli güvenlik bütünlüğü seviyesinin (SIL) belirlenmesi dahildir.
Güvenlik Enstrümanlı Sistemler
Functional Safety for Process
Free Guide on the Application of IEC61511
The Functional Safety for Process guide provides an introduction to functional safety for process applications and guidance in the application of IEC61511. This standard is the process industry-specific implementation of IEC61508 that covers the safety management of electrical, electronic and programmable electronic systems throughout their lifecycle.
- Risk and risk reduction
- Determining SIL targets
- Protection Analysis - LOPA
- SIL verification
Proses İçin Fonksiyonel Güvenlik
IEC61511'in Uygulanması İçin Ücretsiz Kılavuz
Proses Uygulamaları için Fonksiyonel Güvenlik kılavuzu, proses uygulamalarına yönelik fonksiyonel güvenlik özelliklerini tanıtır ve IEC61511'in uygulanmasına yönelik bir kılavuz sağlar. Bu standart; elektrikli, elektronik ve programlanabilir elektronik sistemlerin tüm kullanım süreleri boyunca geçerli olan güvenlik yönetimini ele alan, proses sektörüne özgü IEC61508 uygulamasıdır.
- Risk ve risk azaltma
- SIL hedeflerini belirleme
- Koruma Analizi - LOPA
- SIL doğrulaması
Güvenilir, Etkili Proses Güvenliği
Sensia Tarafından Sunulan Çözümler
Rockwell Automation ve Schlumberger tarafından Ekim 2019'da oluşturulmuş bir ortak girişim olan Sensia, proses güvenliği yaşam döngüsünün tamamını anlayan bilgili mühendislerden oluşan bir ekibe sahiptir. Proses güvenliği sistemlerinin tasarımı, konuşlandırılması ve bakımı alanlarında sahip olduğu uzun yıllara dayanan deneyim, Sensia'nın tesisinizi güvenlikten ödün vermeden verimli bir şekilde işletmenize yardımcı olacak bir çözüm sunmasını sağlar.
Sensia ayrıca projeleri zamanında ve bütçeye uygun şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olurken riski azaltmanıza yardımcı olabilecek çeşitli mühendislik hizmetleri de sunar.
Sensia'nın entegre güvenlik çözümleri şunları içerir:
- Proses Güvenliği Sistem Tasarımı ve Uygulaması
- Proses İçin Fonksiyonel Güvenlik
- ICS Triplex® Eski Ürün Desteği
Reliable, Effective Process Safety
Solutions for the Oil and Gas Industry
Sensia, a JV created by Rockwell Automation and Schlumberger in October 2019, has a team of knowledgeable engineers who understand the entire process safety lifecycle in the oil and gas industry. Years of experience in the design, deployment and maintenance of process safety systems enable Sensia to deliver a solution that helps you operate your plant efficiently without compromising safety.
Sensia also provides a variety of engineering services that can help you reduce risk while helping keep projects on time and on budget.
Sensia’s integrated safety solutions include:
- Process Safety Systems Design and Implementation
- Functional Safety for Process
- ICS Triplex® Legacy Support
Güvenlik Sisteminizi Nasıl Yükseltebilirsiniz?
Güvenlik Sistemlerini Yükseltmek İçin Modernizasyon Stratejisi
Proses endüstrisindeki son olaylar, en yüksek güvenlik standartlarını korumanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu olaylar, güvenlikle ilgili yaşanan önemli bir durumun çalışanlar, çevre ve işler üzerindeki sonuçlarını ön plana çıkarmıştır. Şirketler ve şirketlerin üretim tesislerini yöneten operatörler, en yüksek güvenlik seviyesinin mevcut olmasını ister. Bu yüksek güvenlik seviyesi; personelin, çevrenin ve varlıkların korunmasına yardımcı olurken çalışma süresinin maksimum, operasyonel kesintilerin ise minimum seviyede olmasını sağlar.
Güvenlik Sistemi Yükseltmenin Arkasındaki Faktörler
Güvenlik Sisteminizi Yükseltmenin İşle İlgili Gerekçeleri
Proses tesisindeki güvenlik sisteminin yükseltilmesi kararı, hiçbir şekilde hafife alınacak bir karar değildir. Bu kararın arkasındaki faktörler karmaşıktır ve birçok unsura ve etkene bağlıdır. Varlık sahipleri, güvenlik sistemi yükseltmesi için çoğu zaman birincil ve ikincil nedenlerle karşı karşıya kalır.
Proses Hizmetleri
Üretkenliğin yükseltilmesine, tesis varlıklarının optimize edilmesine ve mali performansın iyileştirilmesine yardımcı olmak için çok çeşitli hizmetler sunuyoruz. Rockwell Automation PartnerNetwork™ sisteminin dünyanın dört bir yanında mevcut olması sayesinde PlantPAx® sisteminin dağıtılması ve desteklenmesinde esneklik de sağlıyoruz.
Eğitim
İster mühendis ister operatör ister bakım uzmanı olun, sürekli eğitim performansın artırılmasına yardımcı olabilir ve bilgi aktarımına destek verebilir. Özel hazırlanmış, sahada veya sanal ortamda sunulan veya eğitmen denetimindeki standart kurslar gibi çeşitli eğitim olanakları sağlıyoruz.