Loading

Ön Mühendislik Çalışması Yapılmış Ağ Çözümleri

Connected Enterprise İçin Güvenli, Sağlam ve Geleceğe Hazır Bir Ağ Oluşturun

Main Image

Daha az sunucu kaplama alanı. Daha uzun uygulama ömrü. Gelişmiş sistem kullanılabilirliği ve hata giderme olanakları. Bunlar, sanallaştırmanın giderek daha fazla sayıda endüstriyel kuruluş tarafından benimsenme nedenlerinden sadece birkaçıdır. Bununla birlikte, sanallaştırılmış bir altyapı tasarlamak, konuşlandırmak ve bakımını yapmak maliyetli ve karmaşık olabilir, ayrıca çok uzun sürebilir.


Endüstriyel Veri Merkezi

Sanallaştırmaya Ölçeklenebilir Geçiş

Endüstriyel Veri Merkezi (IDC), sanallaştırılmış bir ortama geçişinizi büyük ölçüde kolaylaştırabilir. IDC, gerektiğinde kolayca ölçeklendirme ve genişletme yapmanıza olanak tanıyan ölçeklenebilir bir mimaridir. Büyük bir ortamı hızlıca konuşlandırmak için gerekli olan tüm donanım, yazılım ve kurulum hizmetlerini içerir.

Uzaktan destek hizmetlerinin de eklenmesiyle, altyapınızın verimli şekilde çalışmasını sağlayacak teknik destek olanaklarına da erişiminiz olur. IDC özellikleri, daha sağlam ve güvenilir bir sistem elde etmek amacıyla varlığı uzaktan izleyecek ve yönetecek şekilde Rockwell Automation Yönetilen Hizmetler tarafından daha da geliştirilebilir.


VersaVirtual Cihazı

Yönetilen bir ortamda, süreç boyunca size yardımcı olacak destek hizmetleriyle birlikte bir sanallaştırma mı gerçekleştirmek istiyorsunuz? Yeni VersaVirtual™ Cihazı, duruş süresinin azaltılmasına yardımcı olur ve kurulum veya bakım için özel IT ya da OT becerileri gerektirmez. Hiper birleştirilmiş (bilgisayar, ağ iletişimi ve depolama) yapıya sahip kullanıma hazır bu cihaz, yönetilen bir ortamda giriş düzeyinde sanallaştırmaya olanak tanır. Tamamen yapılandırılmış olarak gelen rafa monteli bu cihazdan 15 adede kadar yazılım uygulaması çalıştırabilirsiniz. VersaVirtual Cihazı, uzaktan izleme ve yönetim özelliklerinden oluşan yönetilen hizmetleri içerecek şekilde teslim edilir.

Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? Ağ Hizmetleri ekibimiz, endüstriyel otomasyonu IT uzmanlığıyla birleştirir. Tasarımdan ağ yönetimine kadar çok çeşitli danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Main Image

Hizmet Olarak Altyapı

Ağ Altyapınızı Basit ve Hızlı Bir Şekilde Konuşlandırın

Güvenli, sağlam bir ağ altyapısının tasarlanması, konuşlandırılması ve bakımının yapılması karmaşık, zaman alan ve maliyetli bir süreç olabilir. Hizmet olarak altyapı (IaaS), uygun şekilde tasarlanmış bir endüstriyel altyapının konuşlandırılması sürecini, ön mühendisliği yapılmış ağ çözümlerimizi sahada yapılandırma ve 7/24 uzaktan izleme olanaklarıyla tek bir sözleşmede bir araya getirerek oldukça kolaylaştırmaktadır. Sonuç olarak basit şekilde düzenlenmiş ve devreye alınmış, ağ güvenliği artırılmış ve maliyet kalemleri düşürülmüş bir altyapı çözümü elde edilmektedir.

IaaS, Birleşik Tesis Genelinde Ethernet (CPwE) referans mimarileri ile uyumludur. Cisco ile ortaklık yapılarak geliştirilen IaaS, Rockwell Automation'ın Stratejik İş Ortaklarından olan Microsoft ve Panduit tarafından üretilen sınıfının en iyisi teknolojilerden faydalanmaktadır. Hizmet olarak altyapı, ağ altyapısı güvenliğinizi ve performansınızı optimize etmenize yardımcı olur.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz