Global saha hizmeti profesyonelleri ağımız, hem Allen-Bradley ürünleri hem de diğer markaların ürünleri üzerinde servis çalışmaları gerçekleştirebilir. Acil durum çağrılarından modernizasyon projelerine kadar, ekipman kullanım süresi boyunca çalışma süresini artırmanıza ve performansı optimize etmenize yardımcı olacak mühendislik uzmanlığına sahibiz.
İhtiyaçlarınıza Özel Sunulan Mühendislik Desteği
Özel Zaman Blokları ile Yerinde veya Uzaktan Sunulur
Sizi ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde kendi tesisinizde veya uzaktan desteklemeye hazır olan, fabrikada eğitim almış saha hizmeti uzmanlarından oluşan küresel bir ağa sahibiz. Uygulamanız ile uyumlu becerilere sahip bu mühendislik kaynaklarımız sayesinde planlanmamış duruş süresi olaylarını, kritik operasyonları etkileyen sorunları ve otomasyonla ilgili diğer sorunları tespit edebilir ve çözebiliriz. Saha hizmetlerimiz süre ve malzeme bazında faturalandırılır ve size yardımcı olmak için aşağıdakileri sunar:
- 7 gün 24 saat arıza desteği
- Başlatma, özel projeler ve en yoğun iş yükleri için destek
- Üretim sorunlarını çözme
- Bakım faaliyeti sırasında teknik destek
- Çağrı hizmetlerini bir zaman bloku halinde önceden satın alın. Bu sayede, ihtiyaç duyduğunuz her hizmet için bu saatleri kullanma esnekliğine sahip olursunuz.
Yerleşik Mühendislik Bakım Zorluklarına Yardımcı Oluyor
Yüksek Kaliteli Mühendislik Rehberliği ile Planlanmamış Duruş Süresini Azaltın
Fabrikada eğitim almış saha hizmeti profesyonellerimizi de personelinize eklediğinizde, biz üretkenlikte iyileşme sağlarken siz temel uzmanlıklarınıza odaklanabilirsiniz.
Rockwell Automation saha hizmeti profesyonelleri, size özel mühendislik desteği ve bakım hizmeti sunmak üzere tesisinizde yerleşik personel olarak da görev yapabilirler. En son teknolojiler ve standartlar konusunda eğitimlidirler ve daha yüksek operasyonel verimlilik elde etmenize ve üretim performansını ve ürün kalitesini iyileştirmenize yardımcı olmak amacıyla mevcut iş gücünüzün becerilerini tamamlayıcı görev yapabilirler.
Çok çeşitli endüstrilerde, yerleşik mühendislik hizmetlerimizi kullanan müşterilerimiz yalnızca ilk yıl içerisinde duruş sürelerinde %50 ila %95 oranında azalma olduğunu bildirdiler. Kapsamlı bir programı tercih eden müşteriler, üretim işleme kapasitesinde %5 ila %7 artış gördüler.
Deneyimli ve tesis onaylı kaynaklarımız, ihtiyaçlarınıza göre çok çeşitli öngörücü, önleyici ve reaktif destek hizmetleri sunabilir. Size şunlar için yardımcı olabiliriz:
- Denetimler, değerlendirmeler ve eylem planlarıyla üretkenliği artırma
- Makine ve üretim performansını artırma
- Ekipman ömrünü uzatma
- Planlanmış ve planlanmamış duruş süresini ve ekipman arızalarına müdahale süresini kısaltma
- Makine operatörü becerilerini ve dahili arıza bulma olanaklarını iyileştirme
- Eğitim, güvenlik hizmetleri, varlık yönetimi programları gibi bağlantılı hizmetleri koordine etme
Üretim Taleplerinize Uygun Başlatma Desteği
Sürücünüz veya Sürücü Sisteminizle Sorunsuz Başlatmanın Keyfini Sürün
Son derece deneyimli saha hizmeti profesyonellerimiz; ekipmanların daha iyi çalışmasına, performans sorunlarının ve erken ekipman arızalarının oluşma riskini azaltmanıza yardımcı olur. Gerekli elektrik, mekanik ve çevre kriterlerinin karşılanması standart prosesimiz sayesinde garanti edilir. Ayrıca ekipmanların düzgün çalışması için uygun adımların atıldığını da doğrularız.
Gerçekleştirdiğimiz tipik başlatma çalışmaları:
- Güç verilmeden önce, sürücü ve motor kurulum uygulamalarının düzgün gerçekleştirildiğine yönelik fiziksel denetim ve doğrulama yapılması
- Harici kontrol kablolarının doğrulanması
- Motora, hat beslemesine, izolasyon transformatörüne (varsa) giden sürücü kablolarının onaylanması
- Gelen hat ve sürücü çıkışı topraklama kontrolleri
- Uygulamaya uygun bir şekilde sürücü için gerilim uygulaması, kontrol, kalibrasyon ve test
- Operasyon parametrelerinin, sürücü ve motor tasarımı sınırlamaları dahilinde kalarak uygulama için uygun değerlere ayarlanması
- Performansın düzgün olduğunu doğrulamak için sürücünün bir hız aralığında çalıştırılması
- Sürücüde ağ parametrelerinin yüklenmesi
- Sürücü ve motor etiket bilgilerinin, uygulama bilgilerinin, sürücü ayarlarının ve operasyon parametrelerinin dokümantasyonu
Rockwell Automation tarafından başlatılan sürücüler Uzatılmış Parça Garantisi alırlar: Başlatma tarihinden itibaren iki yıla kadar, üretim tarihinden itibaren maksimum 30 aya kadar.