Loading

Modernizasyon Hizmetleri

Dönüşüm Hizmetlerinden Özel Modernizasyon Çözümlerine

Modernizasyon Hizmetleri

Modernizasyon, işletmenizde köklü bir dönüşüm sağlayabilir. En güncel kontrol ve bilgi sistemlerine yükseltme yaparak bilgilerinizin gücünden yararlanabilir ve operasyonlarınızı gelecek koşullara uygun şekilde yeniden düzenleyebilirsiniz. Dahası modernizasyon sayesinde ekipman yıpranmasından güvenlikle ilgili zorluklara ve iş gücü geçişlerine kadar günümüzde karşılaştığınız en inatçı sorunlara da çözüm getirebilirsiniz.


Projeniz İçin Doğru Ortağı Seçin

Sistemlerinizin modernize edilmesi riskli gibi görünebilir. Sorunsuz bir geçiş sağlamak için sektörünüzü anlayan ve ihtiyaçlarınızı karşılayan bir plan oluşturabilecek bir iş ortağına ihtiyacınız vardır. Endüstriyel otomasyon ve bilgi alanında dünyanın en büyük şirketi olarak sahip olduğumuz şu özellikler nedeniyle bize güvenebilirsiniz:

  • Kullanım süresi boyunca uzun vadeli destek sunmada geçmişten gelen başarılı bir performans
  • Tüm dünyada 80'den fazla konumla Global bir işletme
  • Akıllı İmalat ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti stratejilerinde liderlik
  • Çok çeşitli sektörlerde tesis genelinde optimizasyon, makine üreticisi performansı ve sürdürülebilir üretim elde etmenize yardımcı olacak deneyim
  • Eksiksiz bir çözüm oluşturulmasını sağlayacak ürünler, teknolojiler, uygulama uzmanları ve dağıtım seçeneklerini barındıran kapsamlı bir iş ortağı ağı

Otomasyon sisteminizin modernizasyonu ile ilgili projenizi değerlendirebilir, planlayabilir ve uygulayabiliriz. Söz konusu tüm sahalardaki mevcut donanımlarınız ve yazılımlarınız için öncelikle bir Installed Base Evaluation (Kurulu Sistem Değerlendirmesi) gerçekleştiririz. Bu süreç; hız, kalite ve esnekliğin iyileştirilmesine yönelik risklerin ve spesifik fırsatların tanımlanmasına yardımcı olabilir. Modernizasyon projenizi, tercih ettiğiniz yaklaşıma göre ister bir duruş süresi planlayarak ister aşamalı yaklaşımın bir parçası olarak uygulamanıza yardımcı olabiliriz. Modüler otomasyon ve eski sistemlerle uyum sağlama özelliğinin bir araya gelmesi, siz otomasyon sisteminizin çeşitli bölümlerini yükseltirken bir yandan da üretkenliği korumanızı sağlar.

İlgili Araçlar ve Hizmetler


Dönüşüm Hizmetleri

Eskiyen Sistemleriniz İçin Dönüşüm Yolu

Ekipmanlar eskidikçe ve daha az güvenilir hale geldikçe, bakımları daha pahalı olmaya başlar. Mevcut sistemi onarmak mı, değiştirmek mi, yoksa daha fazla fonksiyona sahip daha yeni bir platforma dönüştürmek mi istediğinize karar vermeniz gerekir.

Dönüşüm ve Geçiş Hizmetlerimiz, eski ekipmanlarla başa çıkmak için elinizdeki seçenekleri değerlendirmenize yardımcı olabilir. Proje yönetiminden başlatma aşamasına kadar, tesisiniz için ideal dönüşüm stratejisini tasarlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olacağız. Donanım, yazılım dönüşümü mühendisliği ve başlatma hizmetlerini içeren eksiksiz bir yükseltme çözümüne sabit bir fiyat karşılığında sahip olacaksınız.

Hizmetler şunları sağlayabilir:

  • Operatör arayüzünüzü son teknolojiyle yükseltme (bire bir)
  • AC veya DC sürücüsünü son teknolojiyle değiştirme (bire bir)
  • Eski kontrol cihazını son teknolojiyle değiştirme (bire bir)
  • Otomasyon yazılımını ve haberleşme/İnsan Makine Arayüzü teknolojisini güncelleme
  • Analog sürücüyü dijital eşdeğerine dönüştürme
  • Otomasyon varlıklarınız için bir ağ uygulama veya dönüştürme

Özel Modernizasyon Çözümleri

Sektörünüz ve prosesleriniz ne olursa olsun hedefinizin kârlı, güvenli ve sürdürülebilir bir operasyon yürütmek olduğunu biliyoruz. Ortağınız olarak, bu hedeflere ulaşmanız ve yaşadığınız benzersiz zorlukları aşmanız için sektöre ve teknolojiye özel uzmanlık sunarız. Global Çözümler ekibimiz, gereksinimlerinizi anlayarak zengin kurum içi uzmanlığımızdan ve ortaklarımızın kaynaklarından yararlanmanızı sağlar. Bu uzmanlık sayesinde, karşılaştığınız size özel zorluklara uygun şekilde tasarlanmış tekrarlanabilir, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir çözümler sunarız.

Modernizasyon Hizmetlerimiz, yeni teknolojileri sizin için uygun olan bir hızla benimseyerek hayata geçirmenize yardımcı olur. Çözümlerimiz; duruş süresini en aza indirecek, operasyon başarısını en üst seviyeye çıkaracak ve eski ekipmanları koruma riskini azaltacak şekilde tasarlanmıştır. En önemlisi, modernizasyon hizmetlerimiz sayesinde sistem kullanım süresi maliyetlerinde tasarruf sağlanır.

Müşterilerimiz, en büyük başarılara ön uç mühendisliği ve tasarımı (FEED) araştırması yapıldığında ulaşırlar. Bir maliyet tahmininden çok daha fazlası olan ön uç mühendisliği ve tasarımı (FEED); proje kapsamı, bütçe, toplam maliyet, uygulama zaman çizelgesi ve risk değerlendirme özelliklerinin tümünü içerir.


Modernizasyon Hizmet Sözleşmesi

Bütçenize Uygun Aşamalı Dönüşüm Yaklaşımı

Eski ekipmanlardan oluşan büyük bir kurulu sisteminiz varsa ve yükseltme yapmak için gerekli bütçeye sahip değilseniz, size bir Modernizasyon Hizmet Sözleşmesi sunabiliriz. Bu sözleşme, eskiyen otomasyon varlıklarını çalıştırmayla ilişkili riskleri en aza indirmeye yardımcı olur ve belirli bir zaman çizelgesine göre en son teknolojiye yükseltme yapmanızı sağlar. Aşamalı yaklaşım sayesinde duruş süresini planlayabilir ve en aza indirebilirsiniz. Sözleşme kapsamında destek, modernizasyon ve program yönetimi hizmetleri sabit bir ücret karşılığında sunulur.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz