Loading

Risk Yönetimi

Çalışanlarınızı, Kârınızı ve Fikri Mülkiyetinizi Koruyun

Main Image

Çalışan güvenliği, ürün kalitesi ve ekipman yıpranması, sürekli olarak karşılaşılan zorluklardır. Güvenlik tehditleri, aynı zamanda kontrol sistemlerini bozabileceği gibi yeni güvenlik riskleri oluşturabilir ve fikri mülkiyetinizi tehlikeye atabilir.

Hem varlıklarınızı hem şirket markanızı korumanız için bu zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olması amacıyla endüstriyel risk yönetimini bağlantılı şirket stratejinize entegre edin.


Risklerin Kökünü Kurutun

Sorunları Kaynaklandıkları Yerde Gidermek İçin Altyapınıza Odaklanın

Endüstriyel risk yönetimi; çalışan yaralanmaları, veri ihlalleri ve ürün geri çağırmaları gibi olayların ortaya çıktığı alanlara yönlendirilmelidir. Çoğu durumda bu ortam sizin endüstriyel otomasyon altyapınızdır.

Risk yönetim çalışmalarınızın dört önemli unsuru şunlar olmalıdır:

  • Ekipman Yıpranması: Duruş süresini en aza indirmek, uygunluğu desteklemek ve kalite, emniyet, güvenlik sorunlarını gidermek için kontrol ve bilgi sistemlerinizi modernize edin
  • Kalite: Kalite yönetimini iyileştirmek ve yasal gereklilikleri karşılamak için, bir bağlantılı işletmede mevcut olan verilerden yararlanın
  • Güvenlik: Güvenlik özelliklerini şu üç alanda ele alarak birinci sınıf üreticilerin izinden gidin: kültür, uygunluk ve sermaye
  • Emniyet: Günümüzün sürekli büyüyen tehdit ortamına karşı koruma sağlamak için kapsamlı bir güvenlik yaklaşımı benimseyin

Bilgi Çağında Endüstriyel Risk Yönetimi

Güvenlik Sayesinde Emniyeti Sağlayın

Endüstriyel güvenlik risklerinin oluşturduğu tehditler; fikri mülkiyet kaybının, kesintiye uğrayan operasyonların ve bozulan ürün kalitelerinin çok daha ötesindedir. Bunlar, insan ve çevre güvenliğini de tehlikeye atabilirler. Tehlike altındaki güvenlik sistemleri, çalışanları ve tüm tesisi güvenlik risklerine maruz bırakabilir. Ayrıca gizlice değiştirilen veya kesintiye uğrayan sistemler, insanların ihtiyaç duyduğu yiyecek, ilaç, su ve enerji kaynaklarını tehdit edebilir.

Emniyet ve güvenlik özelliklerini bir bağlantılı işletmeye entegre edip önemli adımları uygulayarak, güvenlik risklerinin emniyetin sağlanması ile ilgili doğurduğu sonuçları değerlendirebilir, yönetebilir ve azaltabilirsiniz.

Endüstriyel Güvenlik Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin The Connected Enterprise'da Güvenliği Nasıl Artıracağınızı Öğrenin

İzlenebilirlik ve Serileştirme İçin Artan İhtiyaç

Uygunluğu Sağlayın ve Endüstriyel Risk Yönetimini Genişletin

Yeni regülasyonlar, tedarik zincirlerini güçlendirmeyi ve ürün izlenebilirliğini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu regülasyonlar; yiyecek, ilaç, metal ve diğer sektörlerdeki üreticilerin serileştirme veya izlenebilirlik çözümleri uygulayabilmeleri için yeni gereksinimler oluşturur.

Bütüncül bir serileştirme sistemi, bu gereksinimleri karşılamanıza ve tedarik zincirinde sorunsuz veri paylaşımı ve satılabilir ünite seviyesine kadar izlenebilirlik oluşturmanıza yardımcı olabilir. Serileştirme veya takip ve izleme sistemi, bağlantılı işletmeye ilave iş avantajları da sağlar. Örneğin tersine lojistik, ürünleri daha etkili bir şekilde geri çağırmanıza yardımcı olur ve daha iyi tahminlerin yapılmasını sağlayacak değerli veriler sunar.


Riskleri Çok Daha Dikkatli Takip Edin

Emniyeti ve Güvenliği Artırmak İçin Endüstriyel Risk Yönetimini Dijitalleştirin

Bir bağlantılı işletmedeki siber güvenlik konusunda endişeli misiniz? Öyleyse, birçok kuruluşun korumasız otomasyon sistemlerine veri gönderen eski teknolojilere sahip olduğunu düşünün. Bağlı cihazların sayısı arttıkça, bilgisayar korsanlarının giriş yapabilecekleri iş noktalarının sayısı da artar. The Connected Enterprise, bu risklerin yönetilmesi ve güvenlik kapsamının genişletilmesi için mükemmel bir fırsat temsil ediyor.

Bir bağlantılı işletmedeki akıllı teknolojiler, güvenliğin yönetilmesine de yardımcı olabilir. Kendi varlığının farkında olan ekipman, kendi performansını takip edebilir ve güvenlik sorunları oluşmadan önce personeli uyarabilir. Mobil terminaller, çalışanların ekipmana bir güvenlik mesafesiyle durmasına yardımcı olur. Entegre zeka, ürün bütünlüğünün ve tüketici güvenliğinin korunmasına yardımcı olabilir.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz