The Connected Enterprise EMEA Müşteri Merkezi, akıllı fabrikalar hakkında özel öneriler ile birlikte The Connected Enterprise ile ilgili 360 derecelik bir bakış açısı sunar.
Connected Enterprise EMEA Müşteri Merkezi
Müşteriler deneyimlerinden bahsediyor
Her sektörden üretim şirketleri, ihtiyaçları için doğru dijital stratejiyi belirlemeye çalışıyor. Akıllı fabrikaların karmaşık ortamında, her firmanın kendine özel gereksinimleri vardır. Müşterilerimiz Stanley Black & Decker ve Technologies Added, dijital dönüşümlerinde teknolojimizin değerini keşfetti.
Özel Stratejiler Geliştirin
Tüm endüstrilerdeki üretim şirketleri ihtiyaçları için en uygun dijital stratejiyi belirlemeye çalışıyorlar ve karmaşık akıllı fabrikalar hakkında her şirketin kendi farklı gereksinimleri bulunmakta.
The Connected Enterprise yaklaşımımız müşterilerimize çok sayıda akıllı fabrika ön koşulunu uygulamaya başlamalarına imkan tanıyan tamamen geliştirilmiş bir konsept sunar. Müşteri Merkezi, müşterilerin dijitalleşmenin fırsatlarını deneyip görmelerine interaktif bir şekilde yardımcı olan ve birlikte stratejiler geliştirmemize imkan tanıyan ideal bir platformdur.
İnteraktif Demolar
Ziyaretçiler interaktif demolar ve uygulama örnekleri ile birlikte üretim verilerine gerçek zamanlı erişim sağlayarak üretim tesislerimizdeki operasyonlarımızı canlı olarak izleyebilirler.

Akıllı Fabrika Konseptleri
The Connected Enterprise uzmanlarımız, akıllı fabrika konseptlerini uygulamanız için en iyi yöntemler konusunda şirketinizin özel ihtiyaçlarına uygun tavsiyeler sunmak için emrinizdedir.

Dijitalleşme Deneyimimizden Faydalanın
Dijitalleşmeye doğru giden yolculuğumuzun bir parçası olarak kendi üretim tesislerimizde The Connected Enterprise konseptini başarılı bir şekilde uygulamaya başladık. Müşteri Merkezi’ni ziyaret ederek neler öğrendiğimizi keşfetme ve sahada dijitalleşmenin faydalarını tecrübe etme imkanlarına sahip olacaksınız.
Üretimin ve IT sistemlerinin daha fazla iş birliği içinde olması ile kaynaklardan tasarruf ederken verimliliği nasıl artırabileceğinizi ve maliyetleri düşürebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Akıllı izleme ve şeffaf proseslerle her zaman operasyonlarınız hakkında detaylı bir görüşe sahip olabilirsiniz. Bu da üretiminizi optimize etmenize ve kaliteden ödün vermeden pazardaki değişimlere daha hızlı cevap vermenize imkan tanır ve her zaman rekabette önde olursunuz.
Yer
Merkezin yeri Almanya’nın teknoloji şehri olan Karlsruhe’dir:
Zur Gießerei 19
76227 Karlsruhe
Almanya
Google haritalarda yeri görmek için sağdaki resmin üzerine tıklayın.