Loading

The Connected Enterprise™

Akıllı İmalattan Siz de Yararlanın

Main Image

Akıllı imalat, dijital dönüşüme ulaşmayı sağlayan bir ağ geçidi görevi görür. Bağlı akıllı cihazlar, proseslerin görünebilirliğine yönelik yeni pencereler açar. Veri ve analizler, daha iyi ve daha hızlı kararlar verilmesine imkan tanır. Sorunsuz bağlantılar yeni iş birliklerini teşvik eder.

The Connected Enterprise™ tüm bunları mümkün kılar. Tesis seviyesindeki ağlar ile kurumsal ağları bir araya getirir ve çalışanları, prosesleri, teknolojileri güvenli bir şekilde birbirlerine bağlar.


Dijital Dönüşüm

Daha İyi Veriler ve Dijitalleştirilmiş Süreçler İşletmenizde Çığır Açar

Daha iyi veri erişimiyle elde edilen yeni bilgiler darboğazları azaltmanıza, talebe dayalı kararları uygulamanıza ve bakım özelliklerini iyileştirmenize yardımcı olabilir. Daha fazla dijitalleştirme, duruş süresini azaltmanıza ve kârlılığı artırmanıza yardımcı olabilir. Örneğin dijital ikizler, makine tasarımlarını optimize etmek veya üretim değişikliklerini test etmek amacıyla, siz bunları uygulamadan önce kullanılabilir. Bağlı ürünler veya hizmetler yepyeni gelir akışları yaratabilir.

Dijital dönüşüm için gerekli teknolojiler halihazırda mevcuttur. Bu teknolojilerin bağlantılı işletmenizi nasıl yeniden şekillendirebileceği ile ilgili daha fazla bilgi edinin.


Akıllı İmalat

Sizin İçin Hangi Bağlı Teknolojiler ve Stratejiler Doğru?

Akıllı imalat ve endüstriyel operasyonlar, ileriye dönük yeni bir yolu benimsemenizi sağlar. Bağlantıların son derece yoğun olduğu bu yeni yönde, cihazlar ile prosesler kesintisiz şekilde izlenir ve optimize edilir.

Akıllı operasyonlar analizlerden ve mobil platformlardan, iş birliği yapan makinelere kadar birçok yeni, devrimci teknolojinin kullanılmasını gerektirir. Bu teknolojiler, birbirleriyle iletişim kurar ve dahili ve harici koşullara uyum sağlar. Akıllı operasyonlar ayrıca; esnek, etkili, hızlı tepki verebilen ve güvenli operasyonlar oluşturmak için bu teknolojilerden en iyi şekilde yararlanmayı öngören yeni stratejiler de gerektirir.

Yeni teknolojilerin ve stratejilerin, bir bağlantılı işletme oluşturma konusunda size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Global manufacturers expect digitization will help them, on average, increase annual revenues by 2.9% while reducing costs by 3.6%.

PwC 2016 Global Industry 4.0 Survey

Örnek Olay İncelemeleri

The Connected Enterprise İş Başında

Birçok kuruluş The Connected Enterprise™ sistemini hayata geçirmek için çoktan çalışmalara başladı bile. Bu kuruluşlar, ortak bir üretim platformu oluşturmak ve verilere benzersiz bir erişim elde etmek amacıyla ağlarını birleştiriyorlar. Bu sayede aşağıdakilere benzer ticari sonuçlar elde ediyorlar:

  • Yılda %4-%5 üretkenlik artışı
  • Daha az atık sayesinde yüz binlerce dolar tasarruf
  • Ürünlerin daha kısa sürede pazara sunulması ve aylar yerine haftalar içinde çalışmaya başlayabilen tesisler
  • Kusurların yarıya kadar düşürülmesini sağlayan kalite iyileşmeleri
  • Zamanında teslimatta %82-%98 artış

Kuruluşların, bağlantılı işletme serüvenlerini nasıl birer başarı hikayesine dönüştürdüklerini inceleyin.


The Connected Enterprise'ı Hayata Geçirme

Otomotiv

IIoT'den (Nesnelerin Endüstriyel İnterneti) siz de yararlanın. Entegre otomasyon ve bilgiler, kendi varlığının farkında olan ekipmanlar ve iş birliği yapan robotlar gibi üretkenliği artıran yeni inovasyonların yapılmasına kapı aralar.

Yiyecek İçecek

The Connected Enterprise sayesinde, yiyecek ve içecek endüstrisindeki üreticilerinin tüketici zevklerindeki değişimlere daha çevik çözümler üretmelerine yardımcı oluyoruz.

Petrol ve Gaz

Petrol ve gaz gibi dinamik bir sektörde, üretim ortamlarınızdan daha yüksek verimlilik elde etmek için sürekli olarak yeni yollar bulmak zorunda olmanın zorluğunu yaşarsınız. Büyük veri entegrasyonu, bu noktada ezberleri bozabilir.

Madencilik, Metal ve Çimento

Bağlantılı bir maden ocağı; operasyonel verimliliklerini yükseltme, güvenlik risklerini azaltma ve daha iyi kararlar verme konusunda maden şirketlerine önemli fırsatlar sunar.

Yaşam Bilimleri

Nesnelerin İnterneti, ağ birleştirme, bulut bilişim, mobilite, büyük veriler ve analizler gibi yeniliklerin hayata geçirilmesi, yaşam bilimleri ile ilgili sektörlerin verimli bir şekilde çalışmalarına yardımcı olabilir.

Atık Su

Entegre kontrol ve görselleştirme sistemi kullanan atık su şirketleri, tasarım süresinde kısalma elde edebilir. Ağa bağlanma ve tanılama ile ilgili gelişmiş özellikler sayesinde, daha geniş kapsamlı bir proses kontrolü de elde edebilir. Proses verilerine daha fazla erişim, önleyici ve öngörücü bakım çalışmalarının daha düzgün gerçekleştirilmesini sağlar.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz