Studio 5000-mjukvarureleasen optimerar produktiviteten och sänker designtiden

Den senaste releasen innehåller ett modernt användargränssnitt och produktivitetsförbättrande funktioner i alla applikationer

teknikerna kan designa, bygga och driftsätta automatiseringssystem snabbare med nya, förbättrade Rockwell-mjukvaran Studio 5000:s integrerade utvecklingsmiljö. Den senaste mjukvarureleasen innehåller ett nytt användargränssnitt som ger alla Studio 5000-applikationer enhetligt, modernt utseende och som är uppdaterat för att hjälpa teknikerna att förbättra produktiviteten från design till implementering. 

Klicka på bilden ovan för att begära en högupplöst version.

Designapplikationen Studio 5000 Logix innehåller nu flera programmeringsspråk och en moderniserad, strukturerad texteditor som optimerar designtiden. Texteditorn är uppdaterad med flera nya funktioner som hopfällbara kodsegment och värdeövervakning inline för produktivare programmering och redigering.

”Den modifierade, strukturerade texteditorn ger programmerarna smidigare användning på olika färdighetsnivåer”, säger Andy Stump, business manager på Rockwell Automation. ”Vana användare som nu använder strukturerad textprogrammering och nya tekniker som inte är vana vid det kommer båda att trivas med den moderniserade editorn.”

Den nya Logix-taggbaserade larmfunktionen gör att teknikerna smidigt lägger in larm i strukturerna och administrerar dem i en och samma miljö, vilket spar tid eftersom det inte kräver någon programmering. Uppdateringen innehåller även nya drivsäkerhetsanvisningar enligt IEC 61800-5-2 och rörelseinstruktioner för utökad kinematiksupport. Dessutom stöder det moderna användargränssnittet flera monitorer och flikvyer som ger bättre användbarhet och kortare designtider.

Designapplikationen Studio 5000 Logix stöder även de nya Allen-Bradley GuardLogix 5580- och Compact GuardLogix 5380-styrningarna. Det ger användarna högpresterande alternativ vid design av säkerhetssystem och sänker totala maskinkostnaderna.

Designapplikationen Studio 5000 View innehåller nu datalogg och trender för smidigare felsökning. Och den ger teknikerna access till emuleringsfunktioner för virtuell driftsättning och testapplikationer som sänker systemutvecklingstiden och -risken.

Arkitektapplikationen Studio 5000 stöder systemtäckande funktioner som kan sänka designkomplexitet och -tid. Den uppdaterade versionen har t.ex. öppet gränssnitt för datautbyte, AutomationML (Automation Markup Language) för utökad uppkoppling och robust datadelning mellan Studio 5000-mjukvaran och andra teknikerverktyg som t.ex. EPLAN Electric P8. 

En ny liteversion av Studio 5000-applikationskodhanteraren finns att hämta som enanvändarversion för småskaliga maskin- och utrustningsbyggare. Versionen innehåller gratisfunktioner för bulkprogrammering och biblioteksadministration, standardversionen finns som årsabonnemang.

Rockwell Automation erbjuder nu dessutom Studio 5000-applikationskodhanteraren med ett maskinbyggar- och processobjektbibliotek för att få igång utvecklingen. Båda biblioteken går att hämta gratis från Product Compatibility Download Center (PCDC).

Emuleringsapplikationen Studio 5000 Logix har nu uppdaterat gränssnitt för uppkoppling mot operatörsutbildningssystem som Cape Software VP Link och MYNAH Mimic samt förbättrat användargränssnitt.

Om Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) - det största företaget i världen inom industriell automation och information - gör kunderna mer produktiva och världen mer hållbar. Rockwell Automation har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin. Företaget har ungefär 23 000 anställda och hjälper kunder i över 80 länder.

Mediekontakter

Puk Bering
Susanne Woiton

Automation Today

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.

Prenumerera

Få de senaste nyheterna från Rockwell Automation direkt till din mail.