ThinManager-mjukvaran förbättrar produktiviteten

Nya ThinManager-mjukvarureleasen förbättrar operatörsproduktiviteten

Uppdaterad tunn klientmjukvara ger personalen bättre access till produktionsinfo med förbättrad visualisering och mobilitet

Industripersonalen får bättre access till den information de behöver, när de behöver den med nya mjukvaruplattformen ThinManager v10.0 från Rockwell Automation. Ny visualisering, mobilitet och säkerhetsfunktioner hjälper operatörer och tekniker att producera mer med mindre stilleståndstid genom att använda Rockwell Automations mjukvarusortiment och tunna industriklienter.

Klicka på bilden ovan för att begära en högupplöst version.

Den nya, virtuella skärmvisningsfunktionen gör att användarna kan skräddarsy hur de får upp applikationer och data från flera olika källor utan att skriva om en enda kodrad. Funktionen hjälper dem att visa den information som är mest relevant till deras arbete. Ny support för bärbar teknik kan också revolutionera personalens infoaccess. Underhållstekniker kan t.ex. diagnosticera och felsöka en maskin bara genom att titta på den med ett headset för förstärkt verklighet Microsoft HoloLens.

” ThinManager-mjukvaran hjälper industriföretag att bygga sin Connected Enterprise-miljö med förbättrad visualisering och mobilitet”, säger Tom Jordan, marknadschef för ThinManager hos Rockwell Automation. ”Mjukvaran kan visualisera data och sprida innehållet till olika kombinationer av enheter, användare och platser i en industrianläggning. Den möjligheten ger bättre insikt i och styrning av användarens drift.”

Den uppdaterade mjukvaran introducerar autentiseringspassering för att förbättra produktiviteten. Tidigare måste användarna logga in separat på ThinManager och andra mjukvaruapplikationer, vilket ökade på dyr drifttid. Nu skickar mjukvaran vidare användarnas inloggningsuppgifter till supportade HMI-produkter som FactoryTalk View Site Edition.

Förbättrade autentiseringsfunktioner sänker operatörsunderhållet och förbättrar säkerheten med förenklad administrering av enheter och användare. Version 10.0 gör att användarna kan konfigurera olika slags autentisering som t.ex. RFID-taggar och biometri. Nya lösenordscachar gör att administratörerna kan konfigurera tidsintervall för PIN-autentisering under skiftet.

Relevance som är den inbyggda mobilitetslösningen i plattformen ger supportade mjukvarukomponenter direkt till mobilenheterna på specificerade ställen i anläggningen. Relevance använder lokala resolvers som t.ex. Bluetooth beacons och Wi-Fi så att användare och enheter bara kan ta emot innehållet i auktoriserade områden. Funktionen ger användarna bättre uppkoppling och driftsäkerhet.

ThinManager levererar innehållet där det behövs och visar operatörerna det som de vill ha det. Det är den enda lösningen för tunn klientstyrning och mobilitet som är specialgjord för leverans och styrning av industriapplikationer. ThinManager går att applicera på många vertikala industrimarknader som livsmedel och dryck och vatten/avlopp. För mer information, gå in på rok.auto/thinmanager.

Om Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) - det största företaget i världen inom industriell automation och information - gör kunderna mer produktiva och världen mer hållbar. Rockwell Automation har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin. Företaget har ungefär 23 000 anställda och hjälper kunder i över 80 länder.

Mediekontakter

Puk Bering

Automation Today

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.

Prenumerera

Få de senaste nyheterna från Rockwell Automation direkt till din mail.