Patenterad brytare förbättrar industrisäkerheten

Patenterad vajerdragbrytare med halvledare förbättrar industrisäkerheten

Rockwell Automation introducerar branschens mest avancerade nödstoppdragbrytare

Industriella automatiseringskunder kan nu förbättra säkerheten utan att offra produktiviteten tack vare marknadens mest avancerade, vajerdragbrytare. Vajerdragbrytaren Allen-Bradley Guardmaster Lifeline 5 från Rockwell Automation är branschens första nödstoppdragbrytare med halvledare och patenterad, mikroprocessorbaserad teknik.

Klicka på bilden ovan för att begära en högupplöst version.

Vanliga vajerdragbrytare tenderar att snedtrigga och ge otillförlitlig drift p.g.a. temperaturbaserade förändringar av vajerspänningen. Halvledarstyrningen i Lifeline 5-vajerdragbrytarna ger ett elektroniskt repövervakningssystem som kompenserar för termoexpansion och vajernedhängning.

”Eftersom Lifeline 5-vajerdragbrytaren är en halvledarbrytare, så blir det ingen mekanisk förslitning som på vanliga brytare”, säger Steve Tambeau, produktchef på Rockwell Automation. ”Det ger ökad drifttid och tillförlitligare säkerhetsfunktion över en längre funktionscykel.”

Lifeline 5-brytaren ger ständig tillgång till en nödstoppfunktion som stoppar maskinrisker med ett ryck i vajeranslutningen. Den patenterade, mikroprocessorbaserade lösningen förenklar riggning och ger effektivare underhåll och felsökning. De lättavlästa LED-indikeringarna hjälper till vid vajerspänning och ger snabb, noggrann riggning samt status och diagnos vid drift.

Lifeline 5-brytarna finns med IP66- resp. IP67-skyddsklassade höljen av formgjuten aluminum eller tåligt, rostfritt stål som bidrar till optimerad produktivitet genom att kombinera maximal tillförlitlighet med diagnosfunktioner som förebygger oplanerade stillestånd. Modellen av formgjuten aluminum har även en integrerad nödstoppknapp som tillval för ännu större applikationsflexibilitet.

Om Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) - det största företaget i världen inom industriell automation och information - gör kunderna mer produktiva och världen mer hållbar. Rockwell Automation har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin. Företaget har ungefär 23 000 anställda och hjälper kunder i över 80 länder.

Mediekontakter

Puk Bering
Susanne Woiton

Automation Today

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.

Prenumerera

Få de senaste nyheterna från Rockwell Automation direkt till din mail.