Nytt IaaS-paket banar väg för industrinätverk

Infrastructure-as-a-Service förenklar och snabbar på nätverksimplementeringar

Rockwell Automations nya tjänst kombinerar nätverksprodukter och fjärrövervakningssupport i ett och samma avtal.

Säker och robust nätverksinfrastruktur är avgörande för ökad konkurrenskraft i The Connected Enterprise. Men att designa, implementera och underhålla infrastrukturen är komplext, tidsödande och kan spränga budgetramarna för många företag. Rockwell Automation introducerar Infrastructure-as-a-Service (IaaS) som ett svar på utmaningarna.

Klicka på bilden ovan för att begära en högupplöst version.

IaaS minskar arbetsinsatsen vid nätverksimplementering genom att kombinera färdiga nätverkslösningar, lokal konfigurering och 24/7-fjärrövervakning i enda femårsavtal. Det ger kortsiktigt förenklad beställning och driftsättning och bidrar långsiktigt till bättre nätverkstillförlitlighet. Tjänsten underlättar även vid budgetbegränsningar eftersom nätverkskostnaderna går från kapitalinvestering till driftkostnad.

Alla aspekter av IaaS är i linje med referensarkitekturerna Converged Plantwide Ethernet (CPwE) som Rockwell Automation och Cisco tagit fram. Genom att dra fördel av klassledande tekniker och arkitekturer kan företagen optimera sina infrastrukturers prestanda, effektivitet och drifttid samt hantera säkerhetsriskerna.

”Företag oavsett storlek vill digitalisera driften i ett Connected Enterprise, men många begränsas av möjligheten att koppla upp sig mot infrastrukturen”, säger Sherman Joshua, Connected Services Portfolio Manager på Rockwell Automation. ”Det är ofta en kombination av tidsbrist, kompetens och budgetbegränsningar som bromsar dem. IaaS lättar på bördan genom att kombinera nyckelklara nätverkslösningar med vår högsta supportnivå.”

IaaS finns som två färdiga Rockwell Automation-nätverkslösningar med Industrial Data Center (IDC) och Industrial Network Distribution Solution (INDS). Lösningarna är framtagna för industrianvändning och innehåller branschledande tekniker från Rockwell Automations Strategic Alliance-samarbetspartners Cisco, Panduit och Microsoft.

IDC innehåller all den hård- och mjukvara som behövs för att övergå till en virtuell miljö och är designad för att ge hög tillgänglighet och feltolerans. INDS är ett nätverksdistributionspaket som ger slutanvändarna säker högkapacitetsuppkoppling mellan kontrollrum och fabriksgolv.

Ett IaaS-avtal innebär att Rockwell Automation dimensionerar, sätter samman och testar infrastrukturen, inklusive konfigurering och lokal implementering i kundens anläggning. Avtalet omfattar 24/7-fjärrövervakning av kritiska systemparametrar för att förebygga bortfall och fel samt förebyggande systemunderhåll och -kontroller för att förbättra tillförlitligheten. Supporten garanterar svar inom 10 minuter, men verklig svarstid ligger i snitt på tre minuter.

Om Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) - det största företaget i världen inom industriell automation och information - gör kunderna mer produktiva och världen mer hållbar. Rockwell Automation har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin. Företaget har ungefär 23 000 anställda och hjälper kunder i över 80 länder.

Mediekontakter

Puk Bering
Susanne Woiton

Automation Today

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.

Prenumerera

Få de senaste nyheterna från Rockwell Automation direkt till din mail.