Rockwell Automation hjälper till att skydda livsmedelssäkerheten och kvaliteten på läkemedel med ny hygienisk maskinvara

Den första NSF-certifierade HMI-terminalen och nya hygieniska servomotorer kan minimera risken för kontamination

Tillverkare inom livsmedels- och läkemedelsindustrin kan nu skydda sina produkter bättre med ny hygienisk hårdvara från Rockwell Automation. De nya hygieniska Allen-Bradley Kinetix VPH-servomotorerna, och en ny rostfri version av Allen-Bradley PanelView Plus 7, kan minimera risken för föroreningar under produktionen samt göra det lättare att efterleva reglerna.

Klicka på bilden ovan för att begära en högupplöst version.

PanelView-terminalen i rostfritt stål kan användas på maskiner i en stänkzon eller föroreningszon utan att den behöver täckas över eller isoleras. Det innebär att produktkvaliteten skyddas och att rengöringsprocessen blir enklare. Samtidigt tar det bort barriärer i gränssnittet mellan människan och maskinen (HMI), så det blir enklare för operatörer att övervaka produktionen.

”Efterfrågan på fler produktvarianter inom livsmedels- och dryckestillverkningen skapar ett behov av mindre och mer flexibla maskiner som har sitt HMI placerat nära processen”, förklarar Dan Henneberry, affärschef hos Rockwell Automation. ”Versionen av PanelView Plus 7-terminalen i rostfritt stål tål stora mängder föroreningar och klarar rengöring med högt tryck och höga temperaturer.”

Den här produkten är branschens första generella operatörsterminal som är certifierad av National Sanitation Foundation (NSF). Dess är IP69K-klassad, så den klarar rengöring med högt tryck och höga temperaturer. Den har också en livsmedelsklassad silikonpackning med en tydlig blå färg, som gör det lättare för medarbetarna i produktionen att upptäcka om den har blivit skadad och behöver bytas.

De nya hygieniska Kinetix VPH-servomotorerna kan förbättra maskinernas pålitlighet och samtidigt öka konsumentsäkerheten genom att uppfylla stränga hygienstandarder. Den hygieniska konstruktionen – som innefattar ett hölje av högklassigt rostfritt stål och en slät yta – tål rengöring och minskar risken för föroreningar.

”En del servomotorer kan sluta fungera bara några veckor efter att de utsätts för rengörings- och saneringsmedel”, berättar Wendy Du, produktchef hos Rockwell Automation. ”Det går att täcka över och skydda motorer under rengöringen, men det innebär att rengöringsprocessen tar längre tid och det kan innebära risk för förorening. Med våra nya hygieniska servomotorer är det lättare att rengöra och sanera, och motorerna bidrar även till att minska maskinernas stilleståndstid samt förbättra utrustningens effektivitet överlag.”

Servomotorerna är utformade enligt EHEDG och 3-A standarderna, vilka båda är IP69K-klassade samt NSF-certifierade. De kan sömlöst integreras med plattformarna för servodrifter Allen-Bradley Kinetix 5500 och 5700 som använder singelkabelteknik för att optimera maskiners hastighet och exakthet. De här motorerna är även tillgängliga i flera olika storlekar och med olika alternativ, så att de kan användas inom många olika delar av livsmedels- och läkemedelsproduktion.

Om Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) - det största företaget i världen inom industriell automation och information - gör kunderna mer produktiva och världen mer hållbar. Rockwell Automation har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin. Företaget har ungefär 23 000 anställda och hjälper kunder i över 80 länder.

Mediekontakter

Puk Bering

Automation Today

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.

Prenumerera

Få de senaste nyheterna från Rockwell Automation direkt till din mail.