Rockwell Automation och PTC lanserar ett gemensamt erbjudande som driver på digitaliseringen i industriföretag

Nya FactoryTalk InnovationSuite med PTC-teknik accelererar digitaliseringsstrategier för högre produktivitet genom att förenkla komplexa processer i industriföretag

Rockwell Automation och PTC tillkännagav idag att de lanserar FactoryTalk InnovationSuite med PTC-teknik, en mjukvarulösning som hjälper företag att optimera sin industriverksamhet och förbättra produktiviteten genom att ge beslutsfattare bättre information och insikter. Den nya lösningen ger full översikt av drift- och systemstatus från en informationskälla i verksamheten. Den gemensamma lösningen är den första som integrerar teknik från båda företagen enligt det strategiska samarbetsavtal som tillkännagavs i juni.

Klicka på bilden ovan för att begära en högupplöst version.

FactoryTalk InnovationSuite med PTC-teknik förbättrar uppkopplingen mot produktionstekniken (operational technology, OT) på fabriksgolvet med inbyggd support för snabb, skalbar och säker uppkoppling av den vanligaste industriutrustningen. I kombination med data från IT-applikationer och -system kan beslutsfattare nu få en komplett digital visning av industriutrustning, linjer och anläggningar överallt i företaget.

”Vårt erbjudande är unikt i hur det förbättrar företagens fördelar med IIoT genom att kombinera spetskompetens från bransch-, teknik- och produktionsspecialister”, säger John Genovesi, blivande senior vice president för Enterprise Accounts & Software på Rockwell Automation. ”Nu för vi samman innovativa lösningar från PTC med ledande analys och produktionsstyrning (Manufacturing Operations Management, MOM) från Rockwell Automation till en diffrentierad industrilösning”.

”Vi tänjer gränserna för hur teknik i framkant används i industrimiljöer”, säger Catherine Knicker, Head of Strategic Alliances på PTC. ”Tillverkarna har sett hur snabbt digital teknik förändras, men genomförandet följer gängse rutiner för den vanliga verksamheten. Vårt kombierbjudande hjälper företagen att snabba upp investeringseffektiviteten (TTV) och göra om hur de konkurrerar genom att bryta ned barriärer i verksamheten med en helhetssyn på operativ information”.

Kombierbjudandet omfattar FactoryTalk® Analytics- och MOM-plattformar samt PTC:s ThingWorx® Industrial IoT-plattform med industriuppkoppling från Kepware® och förstärkt verklighet (AR) som Vuforia®-lösning. Kombierbjudandets huvudapplikationer omfattar:

  • Intuitiva, användarvänliga gränssnitt som visar användarna driften genom att kombinera data från olika IT- och OT-källor och skräddarsy den för användarens roll. Produktionschefen kan t.ex. se anläggningens, eller flera anläggningars, totala prestanda innan hen granskar prestandan hos specifik utrustning eller faktorer som påverkar OEE.
  • Automatiserade, avancerade analyser av IT- och OT-källor som omvandlar enorma mängder rådata till användbar eller proaktiv information för att förbättra prestanda och minska effekten av stillestånd. Kraftfull teknik med artificiell intelligens (AI) förenklar komplexa analysprocesser så att användarna kan reagera proaktivt på problem som föregår kritiska fel.
  • Förstärkt verklighet (AR) ger ett effektivare sätt att hantera digital information i den fysiska världen. AR ger effektivare utbildning, bredare kunskapsutbyten och bättre initiala, fasta kostnader. Med kombierbjudandet kan t.ex. underhåll få digitaliserade arbetsanvisningar med realtidsprestanda och servicehistorik så att teknikerna smidigare diagnosticerar och lagar utrustningen rätt första gången.

För mer information om samarbetet mellan Rockwell Automation och PTC, gå in på FactoryTalkInnovationSuite.com.

Om Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) - det största företaget i världen inom industriell automation och information - gör kunderna mer produktiva och världen mer hållbar. Rockwell Automation har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin. Företaget har ungefär 23 000 anställda och hjälper kunder i över 80 länder.

Mediekontakter

Puk Bering

Automation Today

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.

Prenumerera

Få de senaste nyheterna från Rockwell Automation direkt till din mail.