Förbättrad serieproduktion med Rockwell Automation

Rockwell Automation skalar upp serieproduktionslösning för läkemedels- och medicintekniktillverkare

Skalbar, heltäckande plattform som smidigt går att integrera i befintliga produktionsprocesser och som synliggör data i hela Connected Enterprise

Obligatoriska serieproduktionsstandarder på olika marknader tvingar läkemedels- och medicintekniktillverkare att anpassa specificerade standarder för produktspårbarhet i leverantörsleden. Den nyuppdaterade serieproduktionslösningen från Rockwell Automation hjälper tillverkare och OEM-företag att se längre än kravuppfyllelse och inrikta sig på avgörande verksamhetsfördelar som långsiktig lönsamhet med en omfattande, skalbar, heltäckande plattform för leverantörsleden.

Klicka på bilden ovan för att begära en högupplöst version.

Nya serieproduktionslösningen version 4.1 bygger på Rockwell Softwares senaste MES-mjukvara PharmaSuite och är mer skalbar för anpassning till olika förpackningstekniker och produktionsstyrningssystem. Smidig integrering över styr- och verksamhetsnivåer gör att lösningen ger en centraliserad plattform för hantering av serieproduktionsdata och underlättar produktspårbarhet i hela leverantörsledet.

En ny Logix-baserad styrenhet med FactoryTalk View HMI:er från Rockwell Automation ger skalbarhet så att företaget kan tillämpa lösningen på olika leveransmodeller – från kompletta, nyckelfärdiga lösningar till eftermonteringar och OEM-lösningar – allt för att matcha nästan alla kundbehov. Styrenheten fungerar som knytpunkt mellan produktionslinjer och olika systemenheter. Förutom serieproduktion bidrar lösningen även till bättre felsökning och förebyggande underhåll genom att ge full direktvisning av hela processen – från produktion till distribution.

”Många kunder kämpar med att på bästa sätt klara serieproduktionskraven eller med lösningar som inte lever upp till förväntningarna”, säger Markus Rosenkranz, Serialization Solution Leader på Rockwell Automation. ”När vi förbättrade vårt sortiment, vår branschkunskap och vår globala kapacitet, så utformade vi lösningen så att den skulle gå att skräddarsy och smidigt integrera i kundernas standardarkitektur och befintliga produktionsprocesser.”

”Det hjälper inte bara producenterna att klara stundande deadlines för kravuppfyllelse, utan även att snabbare se tillämpningens verksamhetsfördelar och investeringsavkastningen. Vår lösning ger sömlös interaktion mellan maskiner, information och affärssystem så att tillverkarna får verktyg för att öka avkastningen, förbättra den långsiktiga lönsamheten och smidigt framtidssäkra produktionen eller anpassa den till kravändringar”, tillägger Rosenkranz.

Den uppdaterade serieproduktionslösningen omfattar en serieproduktionsintegrerande gateway med förkonfigurerade kanaler för orderupplägg och EPICS-dataexport för smidig integrering i kundsystemen, vilket bidrar till sänkta initialkostnader för teknikupplägg. Rockwell Automation har som mål att bygga upp ett omfattande bibliotek med färdigkonstruerade gateway-kanaler för att hålla ned kostnaderna och driva på affärssystemsintegrationen.

Plattformen har dessutom ett manuellt serieproduktions- och aggregeringsflöde – ett förvaliderat, optimerat verktyg för tillverkare med manuella förpackningslinjer. Ca 90% av den potentiella kundbasen inom serieproduktion använder manuella processer för hantering av enhetsaggregering och märkning. Rockwell Automations serieproduktionslösning innehåller en inbäddad etikettdesignmjukvara för skrivare med Windows-drivrutiner och ett användarvänligt aggregeringsflöde som hjälper kunderna att förenkla sin manuella aggregeringsprocess för att spara ännu mer tid och pengar.

Om Rockwell Automations PartnerNetwork-program

Rockwell Automations PartnerNetwork-program ger globala tillverkare tillgång till ett nätverk av samarbetande företag som alla är inriktade på att utveckla, implementera och supporta best-in-breed-lösningar för att optimera anläggningarna, förbättra maskinprestanda och uppfylla hållbarhetsmålen.

Om Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) - det största företaget i världen inom industriell automation och information - gör kunderna mer produktiva och världen mer hållbar. Rockwell Automation har sitt huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin. Företaget har ungefär 23 000 anställda och hjälper kunder i över 80 länder.

Mediekontakter

Puk Bering
Susanne Woiton

Automation Today

När du ska utforma och implementera din automationsinvestering erbjuder Rockwell Automation och våra partner exceptionella kunskaper och stöd inom området.

Prenumerera

Få de senaste nyheterna från Rockwell Automation direkt till din mail.