Biopharma möjliggör en helt ny nivå av innovation som helt enkelt inte är möjligt inom den konventionella läkemedelsutvecklingen. Detta är en metod som kan ändra sättet hälso- och sjukvårdspersonal behandlar sina patienter från grunden och det har enorma implikationer för vårt samhälle. Se videon om Testa Center-partnerskap med Cytiva för att lära dig hur digitalisering låter nya tekniker och idéer att testas snabbare och till mindre kostnad än någonsin tidigare, och öppna dörrarna till några verkligt revolutionerande möjligheter inom hälso- och sjukvård.